![]() |
|
| 首页 ADI主页 反馈 订阅 存档文件 English 日本語 | |
|
AD7879控制器支持在阻性触摸 屏上实现手势识别 对于各种消费、医疗、汽车和工业设备,增强的低成本触控 式用户界面是一个极具价值的特性。在许多消费电子应用 中,设计师偏向使用容性触摸屏,而不愿使用阻性触摸技 术,原因是前者可以跟踪手指,似乎能够提供更友好的用户 交互体验。目前,低成本阻性技术的应用市场包括:只需要 单点触控、至关重要的极其精确的空间分辨率、利用触控笔 来实现特定功能(如亚洲语言符号识别等),或者用户必须 戴手套的场合。 虽然阻性技术传统上是用来检测屏幕上“单点触摸”的位 置,但本文提出了一个创新的“两点触摸”概念,它利用阻 性触摸屏控制器 AD7879 在廉价的阻性触摸屏上检测最常见 的双指手势(缩放、捏合和旋转)。 虽然阻性技术传统上是用来检测屏幕上“单点触摸”的位 置,但本文提出了一个创新的“两点触摸”概念,它利用阻 性触摸屏控制器 AD7879 在廉价的阻性触摸屏上检测最常见 的双指手势(缩放、捏合和旋转)。 性触摸屏的经典方法 连接直流电压的层称为“有源”层,电流与其阻抗成反比。 测量电压的层称为“无源”层,无相关电流流经该层。发生 单点触摸时,在有源层中形成一个分压器,无源层电压测量 通过一个模数转换器读取与触摸点和负电极之间的距离成比 例的电压1. 由于成本低廉,传统的 4 线阻性触摸屏深受单点触控应用的 欢迎。实现阻性多点触控的技术有多种,其中总是会用到一 个矩阵布局屏幕,但屏幕制造成本高得吓人。此外,控制器 需要许多输入和输出来测量和驱动各个屏幕带,导致控制器 成本和测量时间增加。
图 1. (a) 阻性触摸屏的结构;(b) 用户触摸屏幕时的电气接触 超越单点触控 阻性屏幕中的两点触摸检测模型如图 2 所示。Rtouch为层间的 接触电阻;在现有的大多数屏幕中,其数量级一般与两层的 电阻相同。如果有一个恒定的电流I流经有源层的两端,则有 源层上的电压为:
图 2. 阻性屏幕两点触摸的基本模型 手势识别 紧密捏合后,并联电阻趋于 0,Ru + Rd提高到总电阻,因此电 压增大到:
图 3 显示了一个沿着垂直(Y)轴捏合的例子。当手势开始时, 其中一层的两根电极之间的电压恒定不变,另一层则表现出 阶跃性降低,然后随着手指相互靠近而提高。
图 3. 垂直捏合时的电压测量 图 4 显示倾斜捏合时的电压测量结果。这种情况下,两个电 压均表现出阶跃性降低,然后缓慢恢复。两个恢复速率(利 用各层的电阻归一化)的比值可以用来检测手势的角度。
图 4. 倾斜捏合时的电压测量 如果手势为缩放(手指分开),其行为可以从上述讨论推导 出来。图 5 显示了沿各轴及沿倾斜方向缩放时测得的两个有 源层电压趋势。
图 5. 沿不同方向缩放时的电压趋势 利用 AD7879检测手势 AD7879 结合一对低成本运算放大器,可以执行上述捏合和缩 放手势测量,如图 6所示。 下面的步骤说明了手势识别的过程:
图 6 所示的电路需要为差分放大器提供保护,防止短接到 VDD。在前半周期中,下方放大器的输出短接到VDD。在后半 周期中,上方放大器的输出短接到VDD。为避免这种现象, AD7879的GPIO可以控制两个外部模拟开关,如图 7所示。
图 6. 基本手势检测应用图
图 7. 避免放大器输出短接到VDD的应用图 这种情况下,AD7879 设置为从机转换模式,并且仅测量半个 周期。当 AD7879 完成转换时,产生一个中断,主处理器重 新设置 AD7879 以测量第二个半周期,并且改变 AD7879 GPIO 的值。第二转换结束时,两层的测量结果均存储在器件 中。 旋转可以通过一个方向上的同时缩放和一个倾斜捏合来模 拟,因此检测旋转并不困难。挑战在于区别旋转是顺时针 (CW)还是逆时针(CCW),这无法通过上述过程来实现。为了 检测旋转及其方向,需要在两层(有源层和无源层)上进行测量,如图 8 所示。图 7 中的电路无法满足之一要求,图 9 提出了一种新的拓扑结构。
图 8. 顺时针和逆时针旋转时的电压测量 图 9所示的拓扑结构实现了如下功能:
图 9 中的电路可以测量所有需要的电压来实现全部性能,包 括:a)单点触摸位置;b)缩放、捏合、旋转手势检测和量化; c)区别顺时针与逆时针旋转。用两点触摸手势来完成单点触 摸操作时,可以估计手势的中心位置。
图 9. 单点触摸位置和手势检测的应用图 实用提示 另一种方法是仅在低端连接上增加一个电阻,当 X 层或 Y 层 为有源层时,仅检测 X–或 Y–电极。这样就可以应用一定的 增益,因为直流值相当低。 ADI公司有许多放大器和多路复用器可以满足图 6、图 7 和图 9 所示应用的需求。测试电路使用AD8506 双通道运算放大器和ADG16xx 系列模拟多路复用器;多路复用器的导通电阻很 低,采用 3.3 V单电源供电。 结束语 感谢 本文作者感谢 Colin Lyden、John Cleary和 Susan Pratt在讨论 中提供的有益建议。 参考文献 1 Finn, Gareth. “New Touch-Screen Controllers Offer Robust Sensing for Portable Displays.” Analog Dialogue, Vol. 44, No. 2. February 2010. (return to text)
Copyright 1995- Analog Devices, Inc. All rights reserved. |
||||||||||||