![]() |
|
|
作者简介 Jerome Patoux [jerome.patoux@analog.com]是位于法国安东尼的ADI分公司的现场应用工程师。Jerome Patoux 2002年毕业于法国ESIGETEL,获得电子和通讯工程硕士学位。他还拥有加拿大Hull-Gatineau的魁北克大学和法国Le Mans的ISMANS的国际项目管理硕士学位。在2005年加入ADI公司之前,Jerome曾经是SFR Croup的射频工程师和SNCF的部门经理。 Wayne Green [wayne.green@analog.com]是Greensboro的高速转换器部门的测试开发工程师。Wayne开发了许多关于数模转换器、高速比较器、引脚驱动器和高速模数转换器的测试方案。目前他的开发工作包括ADI的多通道多分辨率超高速ADC系列产品的测试方案。
|
Analog Dialogue 第42卷第1期
电磁炉应用: 电磁炉由于操作简单且价格低廉,已日益为消费者所接受。电磁炉不需要使用明火或者其它直接热源,而且它们的整体性能更佳,能够迅速加热,安全性更高。虽然目前电感技术得到了良好的发展和验证,但是在设计电... 系统时钟优化可以提升系统的性能,但也颇具挑战性。为模数转换器设计抖动为350飞秒(fs)的编码电路是相对容易的,但这是否能够满足当今的高速需求?例如,测试AD9446-100(16 bit 100 MHz ADC)时,在Nyquist区使用... 在电机控制、电磁阀控制以及电源管理(如直流-直流转换器与电池监控)等诸多应用中,高精度的高端电流检测都是必需的。在这种应用中,对高端电流而非回路电流进行监控,可以提高诊断能力,如确定对地短路电流以及连续监控回流... Copyright 1995- Analog Devices, Inc. All rights reserved. |
编者寄语 在文章《电磁炉应用》中,所探讨的问题是在采用电器烹饪时,同时保持加热圈的正常温度,这其中的关键在于通过涡电流使金属锅生热;而加热圈是由一对绝缘栅双极型晶体管(IGBT)驱动的变压器。这个设计中的一个问题是如何保证用户接口与有源电路和IGBT之间的电气隔离。请参考利用ADI公司iCoupler®技术实现的高效、经济的解决方案。 您可能拥有一款快速准确的模数转换器,但它在实际应用中却达不到您的期望。您是否考虑过这可能是由于时钟抖动所带来的误差?在ADC启动转换时,这种误差就通过时钟源及其信号链路引入了。第6页的文章将帮助您了解这一问题及相应的解决方法。 在电机控制、电磁阀控制以及电源管理等诸多应用中,高精度的高端电流检测都是必需的。检测电路必须抑制高共模电压,同时提供高增益和高精度。第13页的文章基于这些应用,比较了两种常见的检测放大器架构的优缺点。 |