![]() |
|
|
编者寄语 现实世界信号处理电路、系统和软件技术交流论坛 现代运算放大器和仪表放大器可以为设计工程师带来了许多好处,并且提供了许多许多巧妙、有用并且吸引人的电路。往往都是这样,由于仓促地组装电路而会忽视了一些非常基本的问题,从而导致电路不能实现预期功能——或者可能根本不工作。本文作为一篇典型的文章将讨论一些最常见的应用问题并且给出实用的解决方案。 随着驻极体电容式传声器(ECM)的体积越来越小,其电容元件也在减小。因此JFET前置放大器不再适合这种要求,因为其相当大的输入电容会衰减来自传声器的信号。如果使用CMOS模拟和数字电路代替JFET放大器会带来许多好处,包括简化增益设置、多功能模式、直接数字输出、改善声音质量并且提高抗干扰能力。
|
Analog Dialogue 2007年第41卷第3期
传声器每年的销售量超过二十亿只,鉴于如此巨大的销量引起传声器市场的关注。在传声器市场中,大约一半是非常廉价的低档传声器,面向玩具市场以及对尺寸和性能参数要求不太严格的其它应用。另一半是便携式、高端应用市场,例如移动电话、手机、数码相机、笔记本电脑等。 与分立器件相比,现代集成运算放大器(op amp)和仪表放大器(in-amp)为设计工程师带来了许多好处。虽然提供了许多巧妙、有用并且吸引人的电路。往往都是这样,由于仓促地组装电路而会忽视了一些非常基本的问题,从而导致电路不能实现预期功能——或者可能根本不工作。 医学超声诊断系统是目前广泛使用的最复杂的信号处理设备之一。虽然超声系统类似于雷达或者声纳系统,但是它的射频(RF)工作速度比雷达慢,但却比声纳快。自从早期的推车式超声诊断系统问世以来,医学界已经将这种实时处理技术用于早期健康检查和一般诊断过程。超声诊断系统逐渐地变得越来越便携,甚至有些超声诊断系统正在发展成超小型掌上设备。 Copyright 1995- Analog Devices, Inc. All rights reserved. |
读者反馈 您在《Analog Dialogue》杂志第41卷第3期的编者寄语中,写道: “第二个问题是,当我穿过波士顿的大挖掘隧道的时候,GPS就没信号了,从而不能继续指示方向,也不能对岔路和出口提供指示。它没有采用ADI公司的加速度计实在太糟糕了,这种加速计的惯性导航能力在暂时失去信号的时候可以继续提供位置信息。” 现在,我们将这个问题煤矿扩展到煤矿,在这里也“一直”不能使用GPS设备。您如何告诉我在发生异常事件(例如地震)“之后”煤矿工人的位置?煤矿确实是一个不同的地方,这时路点可能已经被破坏,因此不能依赖路点。另外由于煤矿会吸收大部分的射频(RF)频率,因此像GPS和RF设备都几乎不会发挥作用。 |