![]() |
|
|
本期介绍 本期《Analog Dialogue杂志》,2007年第41卷第1期,是首次印刷中文版和日文版发行,所以我们要借此机会向这两版的新读者表示特别欢迎。 电力产业的快速发展推动全世界加强现有电力网的传输和配电并且建设新的变电站。微处理器技术的进步和技术支持人员成本的增加是电力公司使用高精度集成自动化系统设计新的自动高压变电站的主要推动力。 高性能ADC前端电路对达到要求的系统性能至关重要。最佳的设计取决于许多因素,包括应用、系统划分和ADC体系。放大器增加功耗并且增加噪声,而变压器不增加功耗而且附加的噪声可以忽略。另一方面,放大器能够放大直流信号,提供容易调整的增益,而且具有平坦的增益响应。
|
Analog Dialogue 2007年第41卷第1期
电力产业的快速发展推动全世界加强现有电力网的传输和配电并且建设新的变电站。微处理器技术的进步和技术支持人员成本的增加是电力公司使用高精度集成自动化系统设计新的自动高压变电站的主要推动力。按照电压高低,变电站可以分为两类:高压变电站包括500 kV,330 kV和一些220 kV变电站;而220 kV终端变电站、110 kV和35 kV变电站则归为中、低压变电站。高压(传输)变电站是大型户外站。低压(配电)变电站则为城区室内系统,用来控制城区高负载密度。 应用工程师问答—36 高性能模数转换器(ADC)“前端”的输入配置设计对达到要求的系统性能至关重要。优化总体设计取决于很多因素 ,包括应用性质、系统组成和ADC的结构。以下的问答主要节绍了使用放大器和变压器影响ADC前端设计的一些重要的实际考虑。 问:放大器和变压器根本区别是什么? 答:放大器是有源器件,而变压器是无源器件。放大器和其它所有的有源器件一样,消耗功率并且产生噪声;变压器不消耗功率并且产生的噪声可以忽略不计。两者都涉及到动态效应问题。 做精确高速时域测量可能很困难,但寻找有助于改进测量方法的信息并不艰难。了解示波器和探头的基本原理总是有用的,但还需要掌握几种额外的本行业技巧和一些有益的传统工程常识以便有助于获得快速准确的结果。下面是我在过去25年中积累的一些技巧和方法。即使将其中一两种方法应用于您的测量方案,也会有助于改善您的测量结果。不能简单地搬一台现成的示波器和随便从抽屉里取一根探头用于高速测量。当为高速测量选择合适的示波器和探头时,首先应该考虑:信号幅度、信号源阻抗、上升时间和带宽。 Copyright 1995- Analog Devices, Inc. All rights reserved. |
编者寄语 滞后功能及其历史 在半个世纪前,模拟计算的鼎盛时期,需要特殊的电路模拟非线性关系,例如平方、开方和求边界值。今天,类似的许多功能模块可以相当方便地购买或组装。但有一个功能,除非清楚地了解其本质,否则相当难用。这篇短文是关于模拟线性滞后的使用技巧 — 滞后是用来模拟像齿轮或机械联动中回差现象的一种功能。假设从原点开始,x向正向移动;在移动了一小段距离之后,比如Δx/2,y开始跟随x并且线性跟随。每当x反转时,y都保持不动直到x反向移动了Δx之后,然后y线性跟随x,直到x再次反转; 然后y再次保持不动直到x又一次移动Δx。 下图示出了在《Philbrick Catalog and Manual ... (1951)》一书中介绍的使用K3-H Backlash Compnent(回差元件)如何实现这种“滞后”功能。输入端通过一个阴极跟随器,将输入信号分成了一对可调的偏置电压,并且与一对二极管储存在电容器中的电压做比较。只有当输入保持其现状或大于H引起翻转时,电容电压才会变化。电容电压先被另一个跟随器隔离,然后通过一对运算放大器以正负双极性输出。 |