| |
|
第42卷第4期 编者寄语
在写本文之时,我们的同事兼好友、《Analog Dialogue》主编Dan Sheingold由于背伤回家休养去了。《Analog Dialogue》杂志的全体同事及读者都祝愿Dan能快速康复,早日回到编辑部的工作中。同时,我也希望在他休养的这几个月内我能够很好地完成他留下来的工作,尽管这有点难度。
事实上,这是一个很难回答的问题。无疑,目前并没有创造出让人们幸福的机制,每个人都必须自己去寻求自己的幸福。但是,在像消除闪电的危害、控制全国性的瘟疫以及其它疾病方面,科技和文明的进步确实发挥了重要作用。此外,科技使人们的出行更加便利,而且也让我们看到美丽的地球,更加清晰生动地认识宇宙星系的结构,逐渐了解自然法则。通过这种方式,科技发展了人类的智慧和利用事物的能力,对自然的支配能力也不断增强;科技使心境平和的人们能够在广阔的生活中更加完美地享受科技带来的好处。 尽管Boltzmann认为,人们必须通过自己才能寻找到幸福,但是他同时也认为,科技通过改善人们的安全、实现更好的医疗以及更便捷的交通,使人们更加容易获得幸福。 ADI公司通过提供集成电路,寻求改善我们生活质量并保护我们的环境的方法。例如,在音视频应用中,ADI公司的精密放大器、转换器、数字信号处理器和MEMS器件,能让您在使用高保真家庭影院系统、手机和汽车娱乐系统时,享受到生动、现场感十足的图像和声音。 在汽车中,我们的器件可以实现多种功能,例如自动巡航控制、先进的司机辅助功能、碰撞探测、电子稳定性控制、智能电池监控、导航系统、遥控车门开关以及安全系统等,从而提高汽车安全性。 在医疗仪器中,我们的模拟、数字和混合信号处理以及MEMS技术帮助实现更高分辨率的 MRI和CT扫描仪、低功耗超声系统,以及更准确可靠的家庭监控设备。 在工业应用中,ADI公司的IC用于检测和控制太阳能与风能系统、海水淡化工厂以及核电站;智能计量技术促进更高效的能源利用。此外,较之上一代器件,新一代器件的功耗在不断降低,这都有助于我们实现更绿色的环境。 以上仅仅是ADI产品广泛应用中的几个例子。对于一般的大众来说,可能并没有机会购买我们的IC,但是他们很可能会购买那些采用了我们IC的产品,从而享受到这些好处,并带来更愉悦的生活体验。 毫微微蜂窝、乘法器以及短距离无线通信 试想想,在您的家中,只需某个设备,您就可获得高质量的蜂窝接入,让您和您的家人无限制地使用语音和数据通信,并而所需支付的月费很低。通常称为毫微微蜂窝的毫微微基站就是这样的设备,它甚至还能提供更多的功能。当将这种小型的无线设备放置于家庭或办公室内时,可以改善本地无线覆盖效果,大大地改变无线基础设施部署的格局。请参阅第三页相关文章了解毫微微蜂窝技术。 从1967年制造出第一块IC以来,在60多年的时间内,跨导线性环、电流镜、电流传输器、线性gm单元一直是乘法器的不可或缺的组成部分。在这个展望未来的故事中,Newton Leif和Niku Chen两位博士讨论了乘法器的拓扑结构、应用及历史。 Leif还就神经元 (属于跨导线性 )如何才具有像双极结型晶体管那样的表现提供了某些建议。在进行您的下一个设计时,不妨想一想乘法器的问题。在第8页中您可以看到更多关于以上内容的讨论。如果您错失阅读早期的一些文章的话,您可以在《 Analog Dialogue》在线文档 www.analog.com/library/analogDialogue/archives.html#leif中读到完整的 Wit and Wisdom of Dr. Leif系列。 在过去的几年中,为短距离无线通信所开发的各种广泛采纳的标准已经成为半导体领域最为卓著的成就之一。这些标准包括蓝牙、 Wi-Fi、ZigBee,以及一些新兴的标准,如Wibree/Bluetooth ULP和UWB。然而,这些无线标准并不是总能最好地满足应用需求。第15页的文章将讲述如何对您的独特无线系统进行设计、仿真并归档。 过去、现在和未来 作者: Scott Wayne [scott.wayne@analog.com] Copyright 1995-
Analog Devices, Inc. All rights reserved. |