| |
|
第42卷第3期 编者寄语
指纹、血型和存在缺陷的铁轨 无论你是需要访问一台电脑、进入一个安保严格的大楼或者开展一次旅程,生物测量传感器都能提供帮助来简化有效身份识别的过程。指纹识别是一种独特的身份识别技术,而且由来已久;先进的识别设备消除了受污染指纹的识别和身份识别延迟的问题。关于指纹识别设备中的传感器、特征提取、图案匹配以及判定等相关详细信息请参见第3页的文章。 在受伤时,血液会凝结成块,从而止血——这是好事,除非是在需要血液不停流动的手术期间(例如在心脏搭桥手术中安置人工心肺机时)。在这些情况下,需要在手术期间采用抗凝血剂,但是在手术完成后必须很快地进行一个相反的处理过程。在控制这个过程时,了解什么时候发生凝血反应非常重要。第 7页的文章谈到的凝血监测使用了阻抗测试的方法来提供一种快速、自动产生的数据——提高病患的安全性、改进工作流程和判定——这些都能帮助实现更好的结果。 高效可靠的铁路运输要实现舒适和安全性,这依赖于路基和铁轨这些基础设施的安全可靠,对于城市公共交通来说尤其如此,因为城市公共交通系统需要快速的加速和减速。从第10页开始,我们介绍了一种新的系统维护方法,如何实现早期的测试、定位和铁轨修复,这个方法目前已经在欧洲使用。实现其效用的关键是成熟的铁轨工程技术和先进的自动化技术,包括Blackfin处理器、卫星定位、详细的记录保存以及系统图形化设计方法。 第八十个年头 在George A. Philbrick Researches公司干了差不多20年后,我们加入了ADI。最初涉猎关于模拟运算技术及应用,后来推出的刊物及产品则聚焦于一个以运算放大器为代表的通用精密电路器件的市场,这个市场后来不断地发展,并被ADI公司所主导。 在1969年加入ADI公司时,《模拟对话》已经经历了第三个年头(印刷版的《模拟对话》迄今已经问世42年,网站版本已经推出10年),那时我们的任务就是编辑一本教育工程师的书,书的内容就是关于模数转换器和数模转换器的特性、应用、容易犯的错误以及细枝末节的知识。1972年出版了Analog-Digital Conversion Handbook,在这个期间ADI推出了基于Jim Pastoriza精密IC四相电流源的转换器产品,这两者加在一起可以说是成为点亮一个市场的星星之火,而ADI这么多年来一直引领并主导着这个市场。 不久,Barrie Gilbert和Lew Counts先后加入,我们不断倡导早年Philbrick时代关于采用模拟运算器件的仪器仪表电路市场机会蓄势待发的观念,包括乘法、对数和均方根器件。随后发行的Nonlinear Circuits Handbook促成了ADI公司在这个晦涩深奥的模拟技术领域的领头羊地位。 通过研究基本的半导体特性,与绝对温度成正比(PTAT)的这个半导体基本特性使ADI公司推出了精密温度测量IC(以及它们的相关产品:温度不敏感的电压基准),以及具有启发性的刊物—Transducer Interfacing Handbook。 上面提及的具有分水岭意义的书籍现在已经停印(但或许可以通过Amazon.com找到)。ADI公司的应用工程师们不断地适时推出新的书籍,来为我们的技术提供支持,您可以在analog.com/analogdialogue上获悉最新信息,请点击“Potpourri”,然后点击“Books”,在这里您或许能看到可推动新兴技术发展的新书,正如过去那样,介绍令人惊喜的有用工具。 Dan Sheingold[dan.sheingold@analog.com]
模拟IC为数字电视提供发展动力 不要将数字电视与高清电视(HDTV)混淆了。数字电视是指可以承载高清、标清节目或数据的传输技术;而HDTV是指具有高清晰度图像效果的广播节目。如果信号强度足够,数字技术和误差校正技术可实现接收清晰的图像和声音,而没有重影、雪花点,或其它失真;否则,错误频率会增大超过校正阈值,图像将完全消失,即要么完全清晰可见,要么什么也看不见。 DTV电视台发射的广播电视节目使用了多播技术,可以由多达4个频道的节目代替单个模拟频道。他们还可以提供模拟技术不可能提供的数据服务,包括节目信息和最新新闻、天气、体育赛事分数和路况信息更新。未来的互动视频服务还将使观众能享受嵌在主节目中的附加媒体元素。 这一过渡又将如何影响您呢?全美所有的电视观众(包括有线电视、卫星电视或其它付费服务的用户)中将有85%基本上不受影响。但是,那些使用标准天线的老式模拟电视将不再能够收到免费的广播电视节目了。这里有三个基本的选择可供采纳:连接到有线电视网络、卫星或其它付费服务(通过相应的机顶盒);购买新的数字电视接收机;或为现有的模拟电视系统添置一个转换盒(后者需要40美元到60美元的成本,可以由美国政府发放的40美元优惠券进行部分补贴)。 许多人视向数字电视过渡为一种负担,但在另一些人看来,免费的数字电视可以取代昂贵的付费电视。如果观众对ABC、CBS、CW、 FOX、ION、NBC、PB和一些独立电视台播出的节目感到满意,他们将能够通过高清电视机接收免费的高清电视节目或通过模拟电视配备的转换盒接收到标清的图像。多播技术将增加可接收数字节目的数量。例如,在波士顿的郊区,可通过适当的天线和高清电视机或转换盒收看40多个频道。i 虽然模拟电视节目停播,而且模拟电视机也已停产,但模拟电路还远不会消亡。与普遍的思维定势相反,现代的“数字”高清电视机中的模拟电路比老式模拟电视机还更多。有数据显示ii,ADI公司生产各种各样的视频放大器、解码器、编码器、滤波器来转换传统的模拟RGB、复合视频、S视频和分量视频信号,从模拟向数字转换,并再从数字信号转换成模拟信号。HDMI缓冲器、多路复用器、接收器和发送器支持使用长电缆,可实现多个设备如音频视频接收器(AVR)、蓝光光盘播放器、视频游戏机与电视机互连。显示驱动器提供高压驱动信号、控制时钟、伽玛校正以及与液晶显示器面板接口所需的其他电路。RF分路器可允许利用多个调谐器实现画中画和数字录像机(DVR)功能。音频处理器和D类放大器提供多通道环绕声;音频放大器、模数转换器和数模转换器提供对传统系统元件的支持。一台最新型的液晶电视中可发现多达20个电源,因此,需要LDO稳压器和模拟电源管理、监测和时序管理器件。此外,ADI公司的Blackfin®和SHARC®数字信号处理器可应对如今HDTV中的大量实时信号处理和控制。 在一个对成本极其敏感的市场中,先进的电视系统需要最高性能的信号处理解决方案。从射频到基带视频、音频再到电源管理,ADI公司Advantiv先进电视解决方案建立在一个业界领先的核心技术框架上,可实现逼真的音频和视频效果,并提供范围最广的模拟、数字和混合信号解决方案来克服最困难的多格式先进电视设计挑战。iii
i Antenna Web www.antennaweb.org/aw/welcome.aspx Scott Wayne[scott.wayne@analog.com]
Copyright 1995-
Analog Devices, Inc. All rights reserved. |