| |
|
编者寄语
虽然从交流和直流特性两种通常情况,已经多次 讨论保持真正接地的困难。然而,对于像快速、 重复切换大电流的降压型和升压型开关稳压器 这类电路,可能产生很大的瞬态接地误差。“接地反弹”现象的起因可以用通俗易懂的术语来解释,从而获得一种从逻辑上将瞬态接地误差减到最小的设计PC卡的合理方法—本文从第3页开始。 低压差稳压器(LDO)是一种当上游电压很低时(常规稳压器的输出电压开始下降)防止电路不受电池放电曲线影响的简便方法。本文从第8页开始讨论LDO设计的一些优点。 Nintendo Wii在这篇文章中介绍了他能够成功进入游戏市场的传奇故事。这种流行的游戏机的关键内部部件是一种3轴加速度计,它能够使玩游戏的人使用类似于在玩电子游戏机真实游戏中所采用的自然动作。本文从第11页开始讨论在使游戏机提供更友好的用户界面过程中,如何发挥iMEMS集成微电子机系统的动态作用。 最新授予两名ADI公司院士 Colin Lyden博士和Zoran Zvonar博士在ADI公司2007年全球技术论坛(GTC)宣布晋升为ADI公司院士—公司最高荣誉。这次大会吸引了ADI公司设计网站遍布世界各地的大约1900位工程师的关注。 授予ADI院士为最杰出的工程师精英荣誉,他们为ADI公司的业务发展作出了巨大的贡献,并且证明了具有重大质量管理能力,例如创新能力、领导能力、企业家能力和咨询能力。此外,一位ADI院士必须是能够在各部门之间起到桥梁作用并且证明在公司内具有卓越的培训和指导他人能力的公司特使。根据这次最新的就职大会,实施公司院士计划的第27年,ADI公司从遍布全世界的3,500名工程师中已经授予共计33名公司院士。 “凭借技术卓越和不断创新使ADI公司出类拔萃,” ADI公司主管研究和开发的副总裁Sam Fuller先生说。“我们为拥有像Colin和Zoran这样杰出的工程师选择在ADI公司工作而感到幸运,他们卓越的业务专长在公司内外享有盛誉。他们的工作成绩已经挑战了公司的传统知识,增强了我们对新产品性能的雄心,而且起到鼓舞下一代工程师继续保持ADI公司创新记录的作用。”
Colin获得15项美国专利权,这些专利为新一代CT医学图像模拟前端设计提供领先的体系结构,并且在成本和性能上都有所突破—已经用于新一代薄层高分辨CT中。
Zoran开发并且验证了一种用于无线手机的取得重大突破的系统方法,从而获得了两项专利权并且将直接下变频技术—把模拟射频(RF)信号直接转换成数字基带数据—成功地应用于GSM无线通信标准。他是ADI公司SoftFone®和Othello®无线产品系列的核心技术设计团队的一位成员。 Dan Sheingold [dan.sheingold@analog.com] Copyright 1995-
Analog Devices, Inc. All rights reserved. |