content here.
content here.

75FSおよび100FSのジッタ性能と9PSのスキューを実現するクロック・ファンアウト・バッファ4種を発表

  • 低ジッタが必要な高速アプリケーション向け
  • 12チャンネルの「ADCLK954」と「ADCLK854」
  • 6チャンネルの「ADCLK946」と「ADCLK846」

東京 (2009年06月08日) -



アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、低ジッタが求められる高速アプリケーション向けに、業界最高性能の6チャンネルおよび12チャンネルのコンパクトなクロック・バッファ4種を発表しました。今回発表したクロック・ファンアウト・バッファは、12チャンネルの「ADCLK954」(LVPECL出力)および「ADCLK854」(LVDS/CMOS出力)と、6チャンネルの「ADCLK946」(LVPECL出力)および「ADCLK846」(LVDS出力)です。これらのバッファは同じカテゴリの競合製品に比べて、ジッタ性能とスキュー性能の優れた組み合せだけでなく、最大4倍ものクロック・チャンネルをシングル・チップで提供します。ジッタは、ADIのLVPECL(低電圧ポジティブ・エミッタ結合ロジック)ファンアウト・バッファの場合で75fs(フェムト秒)、同じくLVDS(低電圧差動信号)/CMOSファンアウト・バッファでは100fsと低くなっています。さらに、「ADCLK9xx」クロック・バッファは9ps(ピコ秒)というきわめて低いスキューを実現し、ADCLK854クロック・バッファは、24個のCMOSチャンネルを提供します。

新しい4種のクロック・バッファは、これらの特長により、高速のA/Dコンバータ(ADC)D/Aコンバータ(DAC)のクロッキングに効果的です。また、高速かつ高チャンネル密度、そして卓越したタイミング性能が求められるワイヤレス・インフラストラクチャ機器医用画像処理産業用アプリケーションなどの高性能アプリケーションにも適しています。クロック・チャンネル数が6個あるいは12個に増えたことで、部品点数や基板面積の削減、高速シグナル・チェーン設計の簡素化、全体的な部材費(BOM)の低減を実現します。

画期的な低ジッタやスキュー性能による優れたコンバータ・クロッキング
12チャンネルのADCLK954と6チャンネルのADCLK946 LVPECLファンアウト・バッファが提供する業界最高レベルのジッタやスキュー性能により、設計者はADCやDACのより優れたS/N比を実現できるようになります。4.8GHzのADCLK954は、IN_SELコントロール・ピンにより選択可能な2つの差動入力を備えています。それぞれの入力には100Ωのオンチップ終端抵抗が内蔵されており、どちらも差動クロック入力、シングルエンド・クロック入力に対応します。

低消費電力で高速のコンバータ・クロッキング
12 LVDS/24 CMOSチャンネルADCLK854と 6 LVDS/12-CMOSチャンネルADCLK846は、100fsのジッタという高いタイミング性能が特長です。これらのクロック・バッファにより、設計者は100MHz動作でチャンネル当たり12mWの低消費電力を維持しながら、高速ADCおよびDACのもたらすフル分解能などの性能によるメリットを享受できます。ADCLK854は2個の選択可能な入力とスリープ・モード機能を備えています。また、IN_SELピンによりどちらの入力を出力にファンアウト(接続)するかを決定します。SLEEPピンはスリープ・モードを有効にし、デバイスのパワーダウンを実行します。入力は、LVPECL、LVDS、HSTL(高速トランシーバロジック)、CML(電流モードロジック)やCMOSを含むさまざまなシングルエンドおよび差動論理レベルに対応します。

価格、供給、補完部品について
表中の価格は、米国における販売価格です。

製品
供給
1,000個受注時の単価
チャンネル数
温度範囲
パッケージ
ADCLK846
出荷中
4.75ドル
6/12
-40~85°C
24ピンLFCSP
ADCLK854
出荷中
5.95ドル
12/24
-40~85°C
48ピンLFCSP
ADCLK946
出荷中
6.25ドル
6
-40~85°C
24ピンLFCSP
ADCLK954
出荷中
6.95ドル
12
-40~85°C
40ピンLFCSP

補完部品には「AD9549」や「AD9551」などのADIのクロック・ジェネレータや分配・分岐ICがあります。今回発表したクロック・バッファは、低消費電力デュアル・チャンネルADCファミリー(2009年4月28日発表)や14ビットTxDAC®送信DAC「AD9789」(2009年3月17日発表)のような、ADIのデータ・コンバータ・ファミリーのほとんどの製品と組み合わせて使用できます。

クロックICに関する製品情報は、こちらのウェブサイトをご覧下さい。

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp

TxDACはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。