content here.
content here.

携帯機器のバッテリ寿命を最大で50%延長するモバイルI/Oエクスパンダ高機能キーボード・コントローラ「ADP5588」を発表

モバイル・プロセッサ用汎用I/O拡張機能、高機能キーパッド・コントロールやバックライト・マネジメント用周囲光センシング機能を集積

東京 (2009年05月14日) -

アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、大型のキーパッド・マトリクスと汎用I/Oポートの拡張を必要とする高機能携帯機器(スマートフォン)向けに、周囲光センシング機能を備えたモバイルI/Oエクスパンダ高機能キーパッド・コントローラ「ADP5588」を発表しました。ADP5588は、キーパッド・スキャニング、デバウンシング(跳ね返り抑制)や割り込み発生機能を集積しているので、プロセッサのI/Oポートと負荷を軽減します。また、この新しいモバイルI/Oエクスパンダは周囲の光の状態も検出でき、プロセッサがキーパッド・バックライトの効率的な制御を保証するための情報を提供し、全体的な消費電力を大幅に節減します。その結果、使用機種によってバッテリ寿命を20%から最大で50%も延長することができます。

集積化設計による高効率性能について
ADIの高機能バックライトLEDドライバ「ADP5520」や「ADP5501」と同様に、ADP5588もインテリジェントなLEDバックライト照明の制御を特長としています。これにより、ADP5588は周囲光のレベルを自動検出し、照明環境の変化に応じてバックライトの輝度を調節し、ユーザにとって最適な表示条件を提供します。この集積化アーキテクチャにより、バックライト・モニター機能に必要なCPU処理が最小化されバッテリ消費電流が低減され、利用可能なプロセッサの帯域幅が増えるので、エネルギーの節減につながります。

スマートフォンの機能が増えるのにともない、ベースバンドやアプリケーション・プロセッサのI/Oに制約が生じることが多くなっています。ADP5588はI2C互換バスを通して、プロセッサが最高15個の追加の汎用I/Oポートを制御できるので、プロセッサによる直接ルーティング(信号配線)を18ラインから3ラインに減らします。

汎用I/Oポートを追加することにより、アプリケーションのフレキシビリティが増大します。したがってCPUはアプリケーションに応じて、ADP5588とI2C経由で通信し、キーパッド、I/Oポート、あるいは光センサー入力ピンへ自由にプログラムすることができます。例えば、CPUは追加のキー・スキャン機能を必要とする機器向けに、ポート・エクスパンダのピンを最大80キーによる8×10のキーパッドとしてプログラムすることができます。一方で、より小型のキーパッド・マトリクスを用いている場合には、使用しないマトリクス・インターフェース・ピンを、汎用I/Oポートまたは光センサー入力として機能させることができます。

ADP5588はCPUからキー・スキャンおよびGPIO(汎用I/O)機能の負荷をなくし、プロセッサをより優先度の高い機能向けに使用できるようにし、エネルギーの節減を実現します。オーバーフロー割り込み機能付きキー・イベント・カウンタを備えているので、処理されないキー・イベントを最高10個まで管理できます。キー・ロック・オプションによりロックがアクティブの際に、キーを押して割り込みをすべきかどうかを設計者が選択できます。ADP5588は、キーパッドの操作情報を1本の割り込みラインと2本のI2C互換インターフェース・ラインを介してプロセッサに伝達します。これにより、すべてのモバイル・キー・スキャニングやデコーディング機能を管理できるようになります。また、高機能なキーパッドを持つ携帯機器の設計者には、マイクロプロセッサのコントロール配線数を最小化して、大幅なコスト削減や高い信頼性というメリットをもたらします。

供給と価格について
ADP5588は、現在4mm×4mmの24ピンLFCSP(リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ)パッケージでサンプル供給中です。デバイスは1.8Vから3VのI/O動作をサポートしています。ADP5588の単価は1,000個受注時で1.08ドルです(価格は米国における参考価格)。ADIのディスプレイや照明用パワーマネジメント製品の詳細情報については、こちらのウェブサイトをご覧下さい。

ADIのパワーマネジメント製品について
アナログ・デバイセズは、革新的なパワーマネジメントIC製品群に、世界最高レベルの優れた信号処理性能を提供することで、民生用電子、医用機器、産業用や計測機器、通信インフラストラクチャといった幅広い携帯型および固定型パワー・アプリケーションにおける高性能信号処理機能をサポートしています。ダイナミック・レンジ、過渡性能、信頼性などのシグナル・チェーンの設計要件をサポートすることにより、ADIは顧客が複雑なパワー課題を容易にかつ迅速に解決し、製品の差異化と迅速な市場投入に貢献します。

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp