高温動作寿命(HTOL)の加速試験条件(125℃で1,000時間または同等)で生成されたデータは、活性化エネルギーを0.7eVとするアレニウス方程式を用いて、エンドユーザーの使用条件(55℃で10年)での寿命に換算されます。カイ二乗統計分布を用いて、HTOL試験ユニット数に基づく故障率データの信頼区間(60%および90%)を算出します。

 
 
故障率 = X²/(2 . N . H. At)

ここで
X² = カイ2乗分布、値は失敗の数と信頼区間による
N = HTOLが試験したユニット数
H = HTOL試験期間
At = 試験条件から使用条件への加速係数(Ea = 0.7eV、Tuse = 55℃)
例:150℃~55℃、At = 258
135℃~55℃、At = 128
125℃~55℃、At = 77
85℃~55℃、At = 8


次に
等価デバイス時間 = N. H. At
MTTF = 1 /(故障率)
FIT =(故障率) x 1e9


この計算では、サンプルサイズが小さい場合、過度に高いFIT率となりえます。