机上では良好でも飛行時にはドリフト -ドローンのIMUに対する振動の影響

2026年10月01日

Figure 1

   

主なポイント

  • ドローンの機体には、推進力がわずか50%という条件でも300Hz付近に2.8gに達する振動のピークが生じます。この値は、加速度センサーの直線性に悪影響を及ぼすほど大きなものです。このような振動が原因となって、静的な仕様が類似する2種類のIMUを機体に実装した場合に、それぞれから大きく異なる結果が出力されることがあります。
  • センサーに入力される振動のエネルギーは、準DCバイアス誤差(VRE)に変換されます。そして、その変換結果はコントローラの対象帯域内に現れます。そのため、デジタル・フィルタを使用しても、有用な信号を損なうことなくVREを除去することはできません。多くの場合、ドローンで使用されるジャイロ・スコープの共振周波数は20kHz~30kHzの範囲にあるため、振動の影響を受けやすいと言えます。

概要

慣性計測ユニット(IMU:Inertial Measurement Unit)の公称仕様の値は、静穏な条件下における測定結果に基づいています。そのため、ドローンなどにIMUを実装した場合、飛行中に得られる性能が公称仕様の値と同等になるとは限りません。一般に、飛行中には、推進力によって生じる振動が原因でノイズが増大する可能性があります。それだけでなく、バイアスのドリフトも生じてしまうかもしれません。外部のリファレンスを利用できない場合、これらの誤差はナビゲーションの精度を直接的に低下させます。実際、筆者らが緊急対応を想定して評価を実施した結果を見ると、位置の追跡性能に50倍以上の差が生じていました。したがって、次世代のドローンで使用するIMUを選定する際には、振動に対する堅牢性を最も重要な指標として位置づけなければなりません。

IMUを利用してドローンの位置を追跡する方法

ドローンの飛行を司るコントローラは、単一のセンサーに依存しているわけではありません。GNSS(Global Navigation Satellite System)やビジョン・システム、LIDAR(Light Detection and Ranging)、磁気センサー、MEMS(Micro Electro Mechanical System)ベースのIMUを組み合わせて使用します。それにより、飛行を対象とする制御ループを構成し、動きを推定します。これらのセンサーの中でも、IMUは特別な役割を担っていると言えます。なぜなら、IMUを使用すれば、加速度と角速度のデータを高速/低レイテンシで取得することが可能になるからです。それにより、コントローラは外部からの更新頻度が低い状態でもプラットフォームを安定させることができます。その結果、ドローンは計画されたルートをたどれるようになります。

コントローラが特に予期せぬ状況に対応する場合、IMUは最も頻繁に参照されるセンシング・スタックの一部として機能します。IMUを利用するナビゲーション用の代表的な制御ループは図1に示すようなものになります。このループにおいて、ルート・プランナが動作を要求すると、コントローラはその要求と、IMUによって導出された姿勢と運動の推定値とを比較します。比較の結果としては、誤差の信号が得られます。その信号に基づいて推力が制御され、方向の補正が実現されます。

図1. ドローンの代表的な制御ループ
図1. ドローンの代表的な制御ループ

ここでは、屋内において対応しなければならない緊急任務にドローンが利用されるケースを考えます。その場合、外部の位置情報を参照する方法が本質的に限られるという課題に直面します。また、そのような任務では、IMUの帯域幅とデッド・レコニングの性能が特に重要になります。建物内に進入したドローンは、先に建物に進入した緊急対応要員の位置を特定します。その上で、得られた位置情報を外部の救助チームに報告します。その目的は、救助チームが安全な進入ルートを迅速に計画できるようにすることです。しかし、一連の任務のための時間はわずか数分ほどしか確保できない可能性があります。建物に進入すると、GNSSの信号を安定して受信することが即座に困難になります。それだけでなく、埃、煙、暗闇、急激に変化する照度が原因となって、視覚に基づく位置の特定精度が低下してしまうかもしれません。更に、火災や倒壊、瓦礫などによって環境が変化した場合には、事前に準備しておいた地図も役に立たなくなることが想定されます。

外部のリファレンスが失われると、位置の特定については、主に慣性の検出結果に頼ることになります。その際、センサーにかかるバイアスがわずかなものであったとしても、それが急速に蓄積されてしまう可能性があります。その蓄積が深刻な問題である理由は、ストラップ・ダウン方式の簡略化した解析を実施すれば明確になります。加速度センサーに対するバイアスbaを積分すると速度の誤差が得られ、更に積分すると位置の誤差が得られます。そこで簡略化を適用して1次元で考えると、位置の誤差はδx(t)= 1/2 ba t2のように時間の2乗に比例して増大します。また、ジャイロ・スコープのバイアスbgは、最初は姿勢の誤差として現れ、δθ(t) = bg tのように直線的に増大します。その結果、重力や加速度が誤った航法軸に投影され、時間の3乗に比例して増大する位置の誤差項が新たに追加されることになります。

図2は、緊急対応要員である消防士が救助任務に当たるときの状況を示したものです。この場合、ドローンは、消防士から発せられるRF信号に追従する形で推定された位置に向かいます。青い線で示したように、単純化された500mの直線経路を50秒で移動することになります。携帯型のRF追跡装置を使用する救助隊員よりも、ドローンの方が迅速に消防士の位置を特定できます。それにより、救助隊員が危険な環境にさらされる時間を短縮することが可能です。

図2. 屋内で行われる任務のシナリオ。位置を追跡する際、振動によって生じる実際の誤差と静的な条件下で予想される誤差を比較しています。
図2. 屋内で行われる任務のシナリオ。位置を追跡する際、振動によって生じる実際の誤差と静的な条件下で予想される誤差を比較しています。

このシナリオにおいて、慣性の誤差が軌跡の再構成に及ぼす影響を定量化するにはどうすればよいのでしょうか。そのための方法として、筆者らは回転するプロペラを備えるドローンに対応可能なテスト・ベンチを開発し、制御された環境下で現実的な条件を再現できるようにしました。そのプラットフォームには、2つのIMUを並べて取り付けました。1つは、ドローンで広く使用されている市販のIMUです。もう1つは、振動への耐性を重視して設計されたアナログ・デバイセズのIMU「ADIS16607」です。

これら2つのIMUは、仕様を見る限りは十分に近い特性を備えていると言えます。データシートの静的な指標に基づくと、各IMUにおいて、任務に要する50秒の間にヨー軸方向に蓄積されるドリフトはわずか約0.06° に抑えられると想定されます。しかし実際には、プロペラが回転しているとき、市販のIMUには3.5° ものドリフトが生じます。図2のように単純化した飛行経路の再現モデルにおいて、方位の誤差により、再構成された軌跡(赤い線)が真の経路に対して傾き、移動距離に応じて横方向の位置の誤差が生じます。具体的には、500mの移動を行った時点で横方向に約30mの誤差(赤い領域)が発生します。それに対し、データシートに記載された静的なノイズ指標に基づく誤差の予想値は0.5m(黄色い領域)でした。この救助のシナリオでは、建物内に閉じ込められた人と救助チームの両方が位置の推定結果に依存することになります。上記のような誤差が生じると、救助隊員は誤った非常口から進入してしまうことになるかもしれません。

静的な指標から飛行中の挙動へ

IMUの比較を実施する際、データシートに記載された指標の値が適切な出発点になることは間違いありません。角度ランダム・ウォーク、角速度ノイズ密度、動作中のバイアスの安定性は、各IMUの公称ノイズのレベルとバイアスの下限を表す指標になります。言い換えれば、位置、速度、角度の推定誤差を時間の経過と共に増大させる要因になる重要な特性です。実際、データシートに記載されたそれらの値が間違っているということではありません。問題は、それらの数値だけでは、振動を含む変化の激しい動きの下でのセンサーの振る舞いを把握できない点にあります。通常、バイアスの不安定性は、振動などの機械的な外乱を抑えた環境で評価されます。一方、ドローンにおいて、IMUは構造体の上に配置されることになります。その構造体では、推力、積載物、プロペラの形状、機体の動特性、取り付けの状態などによって振動が変化します。モーターが回転し始めると、IMUは実験室の環境では想定されていない機械的な変動にさらされることになります。

振動の影響は、単にノイズ・フロアが上昇するという形で表面化するわけではありません。加速度センサーでは、振動による強い運動によって、バネ - マス - ダンパの構造に非線形性が生じます。それにより、バイアスがシフトする可能性があります。そうすると、物理的な振動がゼロを中心としたものであっても、平均出力はゼロにならないという結果が生じるかもしれません。また、ジャイロ・スコープの場合、周波数の高い振動が検出用の構造にカップリングし、低い周波数または準DCの角速度誤差に変換されることがあります。この誤差は、振動整流誤差(VRE:Vibration Rectification Error)として知られています。このように、静的な仕様が類似した2つのIMUであっても、ドローンに実装した結果、それぞれが大きく異なる振る舞いを示すことがあります。加速度センサーとジャイロ・スコープにおいては、バイアスとノイズ・フロアに対して振動の影響が及びます。ただ、加速度センサーの誤差は主に振動の振幅に依存します。それに対し、ジャイロ・スコープの誤差は、振動のスペクトルとジャイロ・スコープの機械的な設計の相互作用から大きな影響を受けます。

実際のドローンに、上記の両方の影響を生じさせる要因が含まれているか否かを確認するにはどうすればよいのでしょうか。それに向けて、筆者らはドローンのプラットフォームにおける振動のスペクトルを測定することにしました。

図3. クワッドロータを備えるドローンの振動のスペクトル。プロペラの推力が50%の条件で取得しました。
図3. クワッドロータを備えるドローンの振動のスペクトル。プロペラの推力が50%の条件で取得しました。

具体的には、クワッドロータを備える5インチのFPVドローン「GEPRC Mark 5」を例にとりました。また、このドローンには「Gemfan Hurricane 51366」というプロペラを装着しました。測定に使用したのは、広帯域に対応し、実験室で校正済みの加速度センサーです。それによる測定結果を図3に示します。ご覧のように、このプラットフォームでは、推力が50%の場合でも300Hz付近に2.8gのピークが生じます。これは、加速度センサーの直線性に問題を生じさせるほどの大きな値です。また、振動のスペクトルはkHzの帯域まで達しており、20kHz、23kHz、31kHzのポイントで0.7gのピークが生じています。これら高周波の成分がジャイロ・スコープの共振構造にカップリングし、VREを大幅に増大させてしまう可能性があります。

図4は、モーターを起動した際の両IMUの出力過渡応答を示したものです。この結果から、この測定環境では振動が主要な影響を及ぼすことを確認できます。

図4. モーターを起動した際の出力過渡応答。市販のIMUとADIS16607を対象とし、加速度センサーのバイアスとジャイロ・スコープの出力データ(未処理)を比較しています。
図4. モーターを起動した際の出力過渡応答。市販のIMUとADIS16607を対象とし、加速度センサーのバイアスとジャイロ・スコープの出力データ(未処理)を比較しています。

モーターの起動後、市販のIMUでは、加速度センサーにおいて0.2g(ピーク値)のバイアスが生じています。また、ジャイロ・スコープでは出力に13dps(ピーク値)のスプリアスが発生しています。それに対し、ADIS16607は、同じ振動が加わっているにもかかわらず、比較的安定した状態を保っていることがわかります。

図5に示したのはヨー角の推定結果です。これを見れば、ジャイロ・スコープの誤差をより明確に把握できます。市販のIMUが備えるジャイロ・スコープのZ軸の出力を積分すれば、ヨー角の推定結果に準DCドリフト成分と低周波の振動成分が現れます。その結果は、高周波の振動が同スコープにカップリングすることで生じると予想されるVREの特徴とよく一致します。

図5. 市販のIMUにおけるヨー角の推定結果。VREに起因する準DC成分(黄色)と振動成分(緑色)を示しています。
図5. 市販のIMUにおけるヨー角の推定結果。VREに起因する準DC成分(黄色)と振動成分(緑色)を示しています。

市販のIMUでは、モーターを起動してから6秒以内にヨー角の誤差が約0.8° 蓄積されます。このことから、IMUの未処理のデータに現れた振動に起因する外乱が、ナビゲーション・スタックで使用される姿勢の推定値にまで波及していることがわかります。

緩和策とその限界

ここからは、上述した問題を緩和するための方法について解説していきます。

機械的な緩和策

上記のような規模の誤差が確認されたら、対策を施す必要があります。その方法として最初に思いつくのは、機械的な手段によって振動を抑えるというものでしょう。具体的な方法としては、振動源で加振を低減する、振動が機体を伝播しないよう制限する、制振器具によってIMUを隔離するといったものが考えられます。もちろん、プロペラや機体の設計によって振動を抑えるという方法も考えられます。しかし、その場合、すぐにシステム・レベルのトレードオフに直面することになるはずです。例えば、振動の少ないプロペラを設計しようとすると、推力の効率が犠牲になる可能性があります。つまり、飛行時間や応答性の面で悪影響を招いてしまうかもしれません。また、機体の設計を変更しても、共振が排除されるのではなく、単にその周波数がシフトするだけにとどまる可能性があります。

IMUのマウント部に防振対策を施せば、測定値に影響が及ぶ前の段階で振動を抑えられるはずです。そのため、この方法が最も直接的な対策だと考える方もいるでしょう。しかし、実際には単純な防振機構を追加するだけで済むわけではありません。通常は、反復的な機械設計、有限要素解析(FEA:Finite Element Analysis)、プロトタイプによるテスト、最終的な機体での検証が必要になります。そのような作業を終えてなお、受動的な防振対策は周波数に依存し、プラットフォームに固有のものになります。大きな動きに対して非線形に応答することになるため、激しい操縦を実施するとロールやピッチに揺れが生じる可能性があります。

機械的な緩和策については、更に重要な問題があります。振動を減衰させるだけでは、センサーの内部で整流された後の準DC成分や低周波成分を選択的に除去することはできません。機械的な緩和策も有用な方法ですが、調整に時間がかかることは確かです。そのため、唯一の策として頼りにするべきではないでしょう。

デジタルによる緩和策

機械的な対策の次に考えられるのは、ソフトウェアを利用して信号のデータをクリーンにする方法です。例えば、ローパス・フィルタを用いれば広帯域のノイズを低減できます。また、ノッチ・フィルタを使用すればモーターの高調波や機体の共振といった狭帯域の成分を減衰させることが可能です。そうしたフィルタ処理は、ソフトウェアによってデジタル領域で適用することもできます。ここで例にとったフィルタ処理は、外乱に対応する周波数帯域が既知であるか、追跡が可能な場合には有用です。その一方で課題も存在します。それは、振動に起因する誤差は、必ずしも元の振動の周波数領域にとどまっているわけではないというものです。IMUに振動の成分が入力されると、そのエネルギーの一部が低周波誤差や準DC誤差に変換される可能性があります。つまり、周波数領域で見ると、コントローラが必要とする運動に関する情報と重なり合ってしまうことになります。その場合、外乱の影響を除去しようとすると、有用な信号の一部も損なわれてしまう可能性があります。結果として、フィルタ処理の有用性が大幅に低下します。

状態推定の手法を用いれば、外乱の影響を低減できます。但し、新たな課題も生じます。カルマン・フィルタに代表されるモデル・ベースの手法を導入する場合、IMUのノイズや不確定性を考慮することができます。但し、それは振動に起因する外乱について、モデルによって表現可能なレベルまで十分に理解できている場合に限られます。実際、VREのモデリングは容易ではありません。VREの時間軸での振る舞いは、振動のスペクトルやIMUの動特性に依存するからです。データ駆動の手法を用いれば、より複雑なパターンを捉えられる可能性があります。しかし、そのためには広範かつ代表的なデータセットが必要になります。また、演算性能、メモリ、レイテンシの制約がある中で必要な機能を実現しなければなりません。

上述したとおり、デジタルによる緩和策にも価値はあります。実際、帯域内の振動によるアーティファクトを抑制し、既知の条件下における堅牢性を高めることに役立ちます。しかし、完全な解決策にはなりません。なぜなら、アプリケーションが対象とする信号帯域に振動に起因する誤差の成分がいったん混入すると、後から確実に情報を復元することはできないからです。

センサー自体の設計により対処を図る

ここまでの説明によって重要なポイントは明確になりました。機械的な対策による振動の減衰もデジタル領域でのフィルタリングも有用であることに間違いはありません。しかし、これらの手法だけでは、IMUの内部で振動に起因して生じる誤差を根本的に防げるとは限りません。振動が整流されて準DC誤差や低周波誤差の成分が生じると、アプリケーションのレイヤでは、その外乱を抑制することは可能ではあるものの、完全に除去することはできません。したがって、より堅牢性の高い戦略は、まずそれらの誤差が可能な限り信号パスに混入しないようにするというものになります。つまり、IMUのアーキテクチャのレベルで問題に対処する必要があるということです。

まず、加速度センサーについては、振動に起因する大きな変位が生じても線形の応答を維持できるようにすることが目標になります。多くのセンサーは、変位に起因する非線形性に対処するために多項式を利用する静的な補正方法を採用しています。しかし、非線形性そのものが周波数に応じて変化してしまう可能性があります。そのため、静的な補正により、振動のスペクトル全体にわたってセンサーの振る舞いに完全に対処することはできません。より効果的な補正を行うには、周波数に依存する動的な係数を使用する必要があります。

ジャイロ・スコープについては、マルチマスのアーキテクチャを採用することが振動を除去するための1つの手段になります。コモン・モードの運動を測定の対象から除外するようプルーフ・マスを配置することで、並進振動が出力に到達する前にその影響を低減することが可能になります。この手法も有用なものですが、やはり完全な対策にはなりません。というのも、振動の除去性能はマスのマッチングや駆動の対称性に依存するからです。また、実際のドローンの振動は純粋な並進運動に限られるわけではありません。例えば、回転成分によって構造に差動的な振動が加わった場合、外乱の一部がコモン・モード除去の仕組みをすり抜けてしまう可能性があります。

設計上の非常に重要な要素としては、共振周波数をどこに設定するのかということが挙げられます。振動のスペクトルの中でも大きな成分は、30kHz程度までの領域で測定されます。そのため、ジャイロ・スコープの共振周波数がプラットフォームで生じる振動のスペクトル近傍に位置する場合、VREを発生させるメカニズムの影響を受け続けることになります。ドローンで使用される多くのジャイロ・スコープは、共振周波数が20kHz~30kHzの範囲にあるので、この問題に直面します。支配的な振動成分の周波数よりも十分に高い値に共振周波数を設定することで、加振に対して強い構造体が得られます。また、測定の対象となる帯域に外乱の成分が復調される可能性が低下します。更に、共振周波数を高く設定すれば、残留するコモン・モード振動に対する感度も低下します。なぜなら、コモン・モードの応答はセンス・モードの伝達関数に従うからです。

本稿では、ベンチマークの対象とするIMUとしてADIS16607を選択しました。ADIS16607のアーキテクチャは、上述したような選択に基づいて設計されています。そのため、モーターが動作している状態でも、定格レベルのノイズ性能とバイアス特性を維持することに役立ちます。

次世代のIMUに求められるのは、振動に対する堅牢性

次世代のドローンには、GNSSを利用できない状況でのナビゲーション、積載物の増大、制御ループの高速化、より激しい飛行プロファイルに対応することが求められます。それに伴い、そのプラットフォームにおいてはIMUに加わる機械的なストレスが増大していきます。このような条件下では、振動に対する堅牢性は単なる付随的な仕様にとどまるものではなくなります。また、そのIMUの取り付け先となるハードウェアやソフトウェアによるフィルタリングに完全に対策を委ねることもできません。IMUの内部で振動がバイアスのシフトやVREに変換されてしまった後は、システムでできることは誤差を抑制することだけです。帯域内に混入した成分によって一度失われた情報を完全に復元することはできません。

データシートに記載された静的な指標は重要なものです。しかし、それらだけを使用することで、変化の激しい操縦や振動に対するIMUの応答を予測することはできません。言うまでもなく、バイアスの安定性、ノイズ密度、帯域幅、消費電力などは重要な仕様です。但し、これらについては、実際のプラットフォームの機械的なスペクトルの下でIMUがどのように動作するのかということと共に検討する必要があります。本稿で示した実測結果は、この区別がなぜ重要なのかを表しています。仕様上は同等に見える2つのIMUであっても、モーターが作動し始めると、ナビゲーションの結果に大きな違いが現れることがあります。公称値で見た場合のわずかな誤差が、数mにも達する位置の不確定性につながってしまうかもしれないのです。

次世代のドローンの開発を担当する技術者は、実験室における静的な条件下での測定結果に基づいた仕様だけに注目しているわけではありません。実際の飛行によって生じる振動の下でも、IMUが定格の性能を維持できるのかどうかに関心を持っています。つまり、IMUを選択する際の基準は、「どのIMUの仕様が最も優れているか?」から「自身が開発するドローンにおける振動の下で、仕様の公称値を維持できるIMUはどれなのか?」に変化しています。

本稿で説明したとおり、振動への対策を考慮したアーキテクチャに、加速度センサーの動的な補償機能と高周波領域に対応したジャイロ・スコープの設計を組み合わせたIMUを選択することが重要です。そうすれば、飛行中のドローンが慣性性能を維持するためのより信頼性の高い手段が得られることになります。最新のドローンは、外部のリファレンスを利用しにくい状況においても、位置の誤差が任務の成否に直結するミッションを担うようになっています。その場合、IMUを搭載した次世代のプラットフォームにとって、振動に対する堅牢性は、単なる付加的な性能ではなく、中核的な要件になります。

著者について

Paolo Brenco
Paolo Brencoは、アナログ・デバイセズ(スペイン バレンシア)のMEMSプロダクト・アプリケーション・エンジニアです。航空宇宙、防衛、産業といった分野のアプリケーションを担当しています。以前は、オートバイ・レース・チームに3年間在籍。プリント回路基板の設計、組み込みシステム、高電圧アプリケーションに関する実務経験を積み上げ、最終的にはエレクトロニクス・チームのマネージャを務めました
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して

製品

産業向けソリューション
製品カテゴリ