リファレンス設計に関する免責事項

アナログ・デバイセズの設計情報とリソースについての重要なお知らせ

Copyright 2022 Analog Devices, Inc. All rights reserved.

アナログ・デバイセズ(ADI)の技術、アプリケーション、またはその他の設計に関する助言、サービス、または情報(以下まとめて「ADIリソース」)には、テスト結果、データシート、リファレンス設計、評価用キット(EVキット)、評価用モジュールに関係するソフトウェアおよび材料が含まれますが、これらだけに限られません。これらのADIリソースは、ADI製品を組み込んだアプリケーションを開発する設計者を支援することを目的としたものです。これらのリソースを使用する者(個人としてのリソース使用者、またはリソース使用者が所属会社のために設計を行っている場合はその会社)は、特定のADIリソースをダウンロードしたりそれらのリソースにアクセスしたりすることを以って、あるいは何らかの形でそれらを使用することを以って前述の目的のためだけにこれらを使用することに合意したものと見なされ、使用者にはこの「お知らせ」に示す条件が適用されます。

アナログ・デバイセズによるADIリソースの提供は、アナログ・デバイセズ製品に適用される公開済みの保証や保証免責を拡張したり、その他何らかの形で変更したりするものではなく、アナログ・デバイセズがこれらのADIリソースを提供することによって追加的な義務や補償、あるいは責任が生じることはありません。アナログ・デバイセズは、予告なくADIリソースの修正、強化、改善、その他の変更を行うことがあります。

特定のADIリソースに別のADIリソースと矛盾する条件が含まれている場合は、その特定ADIリソースの条件が適用されるものとします。

リソース使用者は、自身が設計するアプリケーションについて分析、評価、判定を行う責任は使用者自身にあること、およびそのアプリケーションの安全確保、ならびに適用される規則、法律、その他の要求事項へのそのアプリケーション(およびアプリケーション内に使われる、あるいはアプリケーション用に使われるすべてのアナログ・デバイセズ製品)の適合性確保についての責任も全面的にリソース使用者自身にあることを理解し、これに同意するものとします。さらに、アプリケーションに必要となるサードパーティの知的財産権、またはそのアプリケーションに関連するADIリソースの使用に必要となるサードパーティの知的財産権に対するライセンスの取得も、すべてリソース使用者の責任となります。リソース使用者は、その設計するアプリケーションに関して、以下のための安全策を定めて実行するために必要な、すべての知識と経験を有していることを表明したものと見なされます。すなわち、(1) 故障がもたらす危険な結果を予測する、(2) 故障とその結果をモニタする、(3) 人員の負傷や死亡、あるいは物品や環境への深刻な損害を招くおそれのある故障の可能性を減らして適切な措置を講じる、の三点です。リソース使用者は、アナログ・デバイセズ製品を含むアプリケーションを使用または配布する前に、これらのアプリケーション、およびそれらのアプリケーションに含まれるアナログ・デバイセズ製品の機能を徹底的にテストすることに合意したものと見なされます。アナログ・デバイセズは、特定のADIリソースに関して発行した文書に特に記述されているものを除いて、テストを行っていません。このADIリソースは、延命や救命、原子核、その他のアプリケーションに使用するために設計されたものではなく、それらのアプリケーションに使用することを意図したものでもありません。また、それらのアプリケーションへの使用が認められたものでもありません。これらのアプリケーションには、輸送、オペレーティング・システム、安全、またはFDAクラス3医療機器もしくは外国が管轄する医療機器と似た分類あるいは同様の分類の医療機器で、故障した場合は人員の負傷や死亡または物品や環境の深刻な損害を招くことが十分に予想されるものが含まれますが、これらだけに限られません。リソース使用者は、これらのアプリケーションの使用に関して生じた申し立てや損害について、アナログ・デバイセズにはいかなる責任もないことに合意したものと見なされます。リソース使用者は、これらの使用から生じる、あるいはこれらの使用に関連して生じるあらゆる申し立て、損害、損失、原価、費用、および責任から、アナログ・デバイセズとその子会社を保護し、補償し、免責することに合意するものとします。

リソース使用者は、個々のADIリソースに含まれるアナログ・デバイセズ製品を使用するアプリケーションの開発に関連する場合のみ、そのADIリソースを使用、コピー、変更することを認められます。ただしこれは、明示的か暗黙的か、あるいは禁反言の法理に基づくものか否かの別を問わず、アナログ・デバイセズのその他の知的財産権に対する何らかのライセンス、およびアナログ・デバイセズまたはサードパーティの何らかの技術または知的財産権に対するライセンスを許諾するものではありません。これらの権利には特許権、著作権、マスクワークに関する権利、またはアナログ・デバイセズの製品またはサービスが使われている装置、プロセス、またはその組み合わせに関連するその他の知的財産権が含まれますが、これらだけに限られません。サードパーティの製品またはサービスに関する情報、またはそれらに言及した情報は、それらの製品やサービスを使用するライセンスを構成したり、その使用を保証もしくは是認したりするものではありません。ADIリソースの使用には、サードパーティの特許その他の知的財産権に基づくサードパーティのライセンス、もしくはアナログ・デバイセズの特許その他の知的財産権に基づくアナログ・デバイセズのライセンスが必要になることがあります。

ADIリソースは、すべての欠点を含んだ状態で「現状のまま」提供されます。アナログ・デバイセズは、明示的か暗黙的かの別を問わず、ADIリソースまたはその使用については他のいかなる保証も表明も行いません。これには、正確さまたは完全性、所有権、続発性故障に関する保証、および商品性、特定目的への適合性、またはサードパーティの知的財産権を侵害していないことについての何らかの暗黙的保証が含まれますが、これらだけに限られません。

リソース使用者に対して何らかの申し立てが行われた場合、アナログ・デバイセズはその申し立てについて責任を負わず、使用者に対する保護や補償も行わないものとします。この申し立てには、任意の製品の組み合わせに関係するかそれらの組み合わせに基づく知的財産権侵害に関する申し立てが含まれますがこれらだけに限られず、これはADIリソースその他にその記述があったとしても同様です。ADIリソースまたはその使用に関連もしくは起因して生じた実質的、直接的、特別、付随的、間接的、偶発的、または結果的な損害、あるいは懲罰的な賠償については、アナログ・デバイセズはいかなる場合も責任を負いません。これは、それらの損害または賠償の可能性に関する報告をアナログ・デバイセズが受けていたか否かを問いません。

リソース使用者は、この「お知らせ」の条件および規定に従わなかったことから生じた損害、コスト、損失、または責任については、アナログ・デバイセズ、その子会社、およびその代表者に対しこれを完全に補償することに合意するものとします。