FAQ
AD7924 - FAQ
SEQ 0=x のx とは何?(AD7924)
Q: 日本語データシートの表Ⅳのシーケンス選択でSEQ1=0、SEQ0=xのxは0でも1でもいいのですか?
A: 「x」 は「don’t care」を意味しますので、レジスタは内容を必要としません。よって1でも0でも、どちらでもOKです。
未使用ロジック入力は?
Q: /CONVSTやALERT、/BUSY信号を使用しない場合の処理を教えてください。
A: 未使用ロジック入力はノイズの影響でエッジが発生することを避けるためPull upなどでLOGIC high固定してください。