FAQ
AD7705 - FAQ
How do I get the best performance from the AD7705/06/07 ADC?
The AD7705/06/07 Sigma Delta ADC's performance considerations.
What are the general design considerations when using the AD7705/06/07 ADC?
AD7705/06/07 general design considerations.
How do I use the serial interface on the AD7705/06/07 ADC?
Using the AD7705/06/07 ADC serial interface.
What are the calibration options on the AD7705/06/07 ADC?
AD7705/06/07 Sigma Delta ADC Calibration Options.
未使用ロジック入力は?
Q: /CONVSTやALERT、/BUSY信号を使用しない場合の処理を教えてください。
A: 未使用ロジック入力はノイズの影響でエッジが発生することを避けるためPull upなどでLOGIC high固定してください。