低ノイズ電圧リファレンス用775ナノボルトのノイズ測定
2017年09月18日
計測システムにおいては、電圧リファレンスの安定性とノイズによって測定の限界値が決まることがよくあります。特に、リファレンス・ノイズによって、安定した分解能の限界値が決定される場合がしばしばあります。システムの電源電圧が低くなるにつれて、リファレンス電圧が低くなっているため、リファレンス・ノイズはますます重要になってきます。信号処理範囲が狭まると、分解能を維持するために、その分だけリファレンス・ノイズを低減する必要が生じます。ノイズは最終的にA/Dコンバータにおいて量子化不確定性をもたらし、秤、慣性ナビゲーション・システム、赤外線サーモグラフィ、DVM、医療用画像装置などのアプリケーションにおいてジッタ発生の原因となります。新しい低電圧リファレンス LTC6655は、2.5VOUTのノイズがわずか0.3ppm (775nV) です。 このような極めて低いノイズ・レベルを検証するには、難度の高い測定を行い、160ナノボルトを下回る1Hz~10Hzノイズフロアが必要です。このビデオではこの測定手法を概説し、結果を示します。
LTC6655 製品詳細ページ低ノイズ電圧リファレンス用775ナノボルトのノイズ測定
2017年09月18日
計測システムにおいては、電圧リファレンスの安定性とノイズによって測定の限界値が決まることがよくあります。特に、リファレンス・ノイズによって、安定した分解能の限界値が決定される場合がしばしばあります。システムの電源電圧が低くなるにつれて、リファレンス電圧が低くなっているため、リファレンス・ノイズはますます重要になってきます。信号処理範囲が狭まると、分解能を維持するために、その分だけリファレンス・ノイズを低減する必要が生じます。ノイズは最終的にA/Dコンバータにおいて量子化不確定性をもたらし、秤、慣性ナビゲーション・システム、赤外線サーモグラフィ、DVM、医療用画像装置などのアプリケーションにおいてジッタ発生の原因となります。新しい低電圧リファレンス LTC6655は、2.5VOUTのノイズがわずか0.3ppm (775nV) です。 このような極めて低いノイズ・レベルを検証するには、難度の高い測定を行い、160ナノボルトを下回る1Hz~10Hzノイズフロアが必要です。このビデオではこの測定手法を概説し、結果を示します。
LTC6655 製品詳細ページ
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}