Sensor: センサー

Sensorとは

意味

電気センサー(電子センサーとも呼ばれる)は、対象の物理パラメータ(熱、光、音など)を検出し、電気または電子システムで測定および使用できる電気信号に変換するデバイスです。検出される物理量は通常、本質的にアナログ(連続的)である特定の形態のエネルギーであり、変換器を使用して電気エネルギーに変換されます(例えば、マイクロフォンは音のエネルギーを電気エネルギーに変換する変換器です)。

センサーの使用法

電気センサーの出力で生成される信号は、通常、測定を行う目的で使用され、この測定値はその後、後続の応答をトリガするために使用できます。例えば、温度センサーを使用して部屋の温度を測定し、それを電気信号に変換することができます。室温の測定値が低すぎる場合(所定の閾値を下回る場合)は、この情報を電子システムで使用してヒーターを自動的にオンにし、部屋の温度を所定の閾値まで引き上げることができます。また、センサーの測定値から部屋の温度が高すぎることが分かった場合(所定の閾値を超えている場合)は、電子システムで自動的にエアコン装置をオンにして部屋の温度を引き下げることができます。温度の測定に使用されるセンサーは、一般に温度計と呼ばれています。

今日では、電気センサーの出力信号は通常、デジタル・プロセッサによって処理されます。これを可能にするには、まずA/Dコンバータを使用して、連続的なアナログ電気信号を離散的なデジタル情報に変換する必要があります。

センサーのタイプ

熱と音以外に、電気センサーは光、圧力、速度、加速度、質量など、他の物理量の検出および測定にも使用することができます。センサーによって生成される信号の規模は、アプリケーションによって異なります。例えば、産業用センサーは通常20~30Vの電気信号を生成しますが、バイオセンサーはわずか数ミリボルトかそれ以下の電気信号を生成するのが一般的です。バイオセンサーは、ヘルスケアやフィットネス用のウェアラブル機器(図1)などで生体情報の測定に使用されます。

図1 ヘルスセンサープラットフォーム

図1 ヘルスセンサープラットフォーム

詳細はこちら:

用語を検索(アルファベット順):