802.3cg

802.3cgとは

意味

802.3cgは、単一ツイスト・ペアによる10Mbps通信のための、米国電気電子学会(IEEE)のイーサネット規格です。この規格は2019年に承認されました。

802.3cgでは、以下を規定しています。

  • 10BASE-T1L:単一のツイスト・ペア回線を介して全二重通信を行うポイント・ツー・ポイントの長距離通信規格で、最大1kmの距離に対応します。
  • 10BASE-T1S:単一のツイスト・ペア回線を介して半二重通信を行うマルチドロップ(最大8ノード)通信規格で、最大25mの距離に対応します。

10BASE-T1Lおよび10BASE-T1S

10BASE-T1Lおよび10BASE-T1Sの名称は、以下の理由に由来しています。

  • 「10」は、10Mbpsの伝送速度を指しています。
  • 「BASE」はベースバンド信号を指し、この伝送媒体ではイーサネット信号のみを伝送できることを意味します。
  • 「T」は「ツイスト・ペア」を表します。
  • 「1」は伝送距離が1kmであることを示します。
  • 「L」と「S」は、それぞれ長距離および短距離を表します。

10BASE-T1Sは主に自動車業界で利用されていますが、どちらも産業用アプリケーションにも適しています。

802.11と802.3イーサネットの違いは何ですか?

802.11は無線規格であるのに対し、802.3は有線接続規格です。802.11は、ローカルエリア内の固定局、携帯局、および移動局間の1Mbpsおよび2Mbpsの無線接続に関する、媒体アクセスおよび物理層の仕様を規定しています。

用語を検索(アルファベット順):