よくある質問(FAQ)

CLKINのDutyにおける制約

Q:  CLKINのDutyに制約はありますか?

A:  CLKINのDutyに関しては、CLKIN Period等のCLKIN タイミング仕様を満足していることを前提として、CLKIN Width LowとCLKIN Width HighをそれぞれMinからMaxの間で設定いただくことが出来ます。この場合、50%を満足する必要はございません。