よくある質問(FAQ)

電源シーケンス、電源順序

Q:   AD7656BSTZの電源電圧の絶対最大定格について質問いたします。VDD to AVCCは,AVCC-0.3V to16.5Vとなっていますが、これによるとVDDはAVCCより先に立ち上げる必要があるということでしょうか。 またDVCC to AVCCは-0.3V to AVCCは0.3Vとなっていますが、やはりDVCCはAVCCの後から立ち上げる必要があるということでしょうか。

A:   VDDはAVCCより先に立ち上げる必要があります。  またAVCCはDVCCより先に立ち上げる必要があります。
電源立ち上げ時 VDD → AVCC → DVCC
電源立ち下げ時 DVCC → AVCC → VDD