よくある質問(FAQ)

+IN/-INのレベルは?(AD7982)

Q:    アナログ入力範囲 +/-5V入力の場合 +IN/-INのレベルはどのように入れればよいのですか?

A:   リファレンスが5VでADCの変換レンジが+/-5Vであった場合、IN+とIN-にそれぞれ0~5Vの180度位相の異なる信号を与えて+/-5Vを再現します。たとえば、

ADCの変換電圧が5Vの場合 IN+は5VでIN-は0V
ADCの変換電圧が0Vの場合IN+は2.5VでIN-は2.5V
ADCの変換電圧が-5Vの場合IN+は0VでIN-は5Vという構成にします。

シングルエンドの信号であった場合には、ADA4941を用いることで差動の信号を生成可能です。