faqs
よくある質問(FAQ)
ホスト・マイクロコントローラ・コードを記述するには、何から始めるのが良いでしょう?
ADuCM3029(Coretex M3 マイクロコントローラ)用の ADF7030-1 ドライバが提供されています。これらのドライバは、他の ARM Cortex M シリーズのマイクロコントローラにも使用できます。
以下の手順で開発を開始します:- ADF7xxx EZ-KIT Design Suite をダウンロードしてインストールします。
- ADuCM3029 用のボード・サポート・パッケージ(BSP)ソフトウェアをダウンロードしてインストールします。
- 下記に示すリンクから ARM 7.70 用の IAR Embedded Workbench をインストールしてください。 無料試用版を利用できます。
- ADF7030-1_Design_Package フォルダを開いて、[スタート]->[すべてのプログラム]->[Analog Devices]->[ADF7030-1 Design Package]->[Radio Driver – ADuCM3029]を選択します。
- ReadMe ファイルの説明に従ってください。