faqs
よくある質問(FAQ)
異なる RF 帯で動作するボードは構成部品も異なるのでしょうか?
ADF7030-1 の RF 出力ピンと入力ピンのインピーダンスは、アンテナと無線機間の電力損失を最小限に抑えるために、アンテナのインピーダンスにマッチングさせなければなりません。インピーダンス・マッチング回路は、必要な変換を行うために PCB 上に組み込まれています。インピーダンス・マッチング回路はコンデンサとインダクタで構成されており、これらの部品は周波数に依存するので、周波数帯によって部品が異なります。例えば 433 MHz の場合の値の組み合わせは 868 MHz の場合と異なります。アナログ・デバイセズでは、周波数帯ごとに推奨値を定めています。
高調波フィルタの要件と、いくつかのデカップリング・コンデンサの値も、周波数帯や領域によって異なることがあります。詳細については、 ハードウェア・リファレンス・マニュアル を参照してください。