電源回路設計の課題を解決する「電源モジュールTech Day」を4月12日に開催

電源回路設計の課題を解決する「電源モジュールTech Day」を4月12日に開催

アナログ・デバイセズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:中村 勝史、以下:アナログ・デバイセズ)は、4月12日(水)に電源回路設計エンジニア向けのセミナー「電源モジュールTech Day ~電源設計の専門家もまだ知らない"µModule"~」を開催します。

µModule®は、アナログ・デバイセズが開発、販売する、高性能スイッチングレギュレータICや周辺回路をワンパッケージ化した、ICと同等クラスの高い信頼性を持つアナログ・ソリューション・パッケージで、電源回路設計の課題を解決し、システム全体の小型化に貢献します。

本セミナーでは、アナログ・デバイゼズ米国本社のµModule製品担当責任者による最新情報と技術トレンドの紹介に加え、電源回路設計の基礎や設計時の課題を解決する手段についてお伝えします。セミナーは会場とオンラインのハイブリッドで開催し、現地会場ではµModuleに関連したデモをご覧いただけます。

日 時:   2023年4月12日(水)13:00~18:00
受講料:   無料
受講方法:  会場とオンライン同時開催
会 場:   日本橋三井ホール
東京都中央区日本橋室町2-2-1 COREDO室町1 5F(エントランス4F)
セミナー詳細:https://www.analog.com/jp/landing-pages/003/event/umodule-seminar-2023.html?ADICID=PRLS_JP_P821250

セッションご紹介
■13:00-13:50 ”超低ノイズもone chip 100Aも” µModuleレギュレータの最新技術動向
µModuleレギュレータの最新の製品動向をパッケージ技術の歴史と共にご説明します。Silent Switcher®技術やLDOを内蔵した超低ノイズ製品や、Component on Package(CoP)技術を活用し、高電力密度を達成した製品など最新ラインナップを米国本社製品担当責任者からご紹介します。

■13:55-14:40 ”電源モジュール=トータルコスト削減” 電源回路の基礎と最適な課題解決策
電源回路設計の基礎をおさらいしながら、誰もが直面する課題について解説します。製品設計の後半で電源起因の問題を経験した方もいるのではないでしょうか? 電源モジュールを使用することで設計の手間が省けるため、電源設計に慣れていない方でも、製品開発から市場投入までの期間を短縮することができます。本セッションでは、採用事例を交えて電源モジュール(Himalayaシリーズ等)の特長とメリットについて説明します。

■14:50-15:35 "失敗しない電源回路設計のコツ" LTpowerCAD
電源回路設計を得意とし、失敗を恐れることなく楽しみながら実施していくにはツール選びが大切です。コントローラ(FET外付け)、モノリシック(FET内蔵)、µModuleなど、ほぼすべてのアナログ・デバイゼズの電源回路設計を簡素化するツール、それがLTpowerCADです。このツールは上述の様々なトポロジーの電源ICに対応していますが、お使い頂くことにより、µModuleを採用することがいかにシンプルで信頼性の高い回路が実現できるかをお判りいただけます。

■15:40-16:25 "電源回路設計者なら押さえておきたい壺" LTspiceで評価シミュレーション
もし要求される電源仕様に最適なICが見つかったら、その製品の評価ボードで実験するのが最も手っ取り早い方法です。しかし、負荷応答特性など電源としての基本的な振舞いをシミュレーションで予め知っておくことで、実際の評価のヒントを得ることができます。例えば、予想される負荷変動幅に対して、出力平滑コンデンサの容量の値やESR・ESLを考慮した並列数などの検討をする際のシミュレーションをLTspiceで実行する方法を具体的にご紹介します。また、本セッションは会場で展示するデモと連動しており、実機とシミュレーションの実験結果の差なども体験いただけます。

■16:30-17:15 ”µModuleの使いこなし” FPGAの厳しい電源要求仕様を満たすには?
FPGA内部のデザインの微細化がさらに進み、低消費電力で高速信号を取り扱うことが可能なデバイスに進化してきています。FPGAのテクノロジーが進むにつれて、電源回路に対する要求は更に厳しくなってきています。本セッションでは、Intel FPGAのデーターシートやアプリケーションノートを元に、FPGAに対する電源ICやモジュールの選定ポイントについて解説します。

■17:15-18:00 デモ展示(会場のみ)

セミナーお問合せ
メール analogdevices@ext-event.com
電話 03-5774-7012
受付時間 10:00~17:00(12:00~13:00、土日祝日除く)

About Analog Devices, Inc.

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) is a global semiconductor leader that bridges the physical and digital worlds to enable breakthroughs at the Intelligent Edge. ADI combines analog, digital, and software technologies into solutions that help drive advancements in digitized factories, mobility, and digital healthcare, combat climate change, and reliably connect humans and the world. With revenue of more than $12 billion in FY22 and approximately 25,000 people globally working alongside 125,000 global customers, ADI ensures today’s innovators stay Ahead of What’s Possible. Learn more at www.analog.com and on LinkedIn and Twitter.

登録商標・商標は、それぞれの所有者にその権利が帰属します。