アナログ・デバイセズ、MWC 2023に出展、未来のコネクティビティをその場で体験できる展示を用意

アナログ・デバイセズ、MWC 2023に出展、未来のコネクティビティをその場で体験できる展示を用意

MWC 2023 Logoアナログ・デバイセズ(NASDAQ:ADI)はMobile World Congress(MWC)2023に出展し、インタラクティブなデモと専門家によるディスカッションを通して未来のコネクティビティを今すぐ体験できる場を提供します。ホール2、ブース#2B18のアナログ・デバイセズ・ブースで、エネルギー消費を低減し、設計サイクルを短縮し、未来の働き方を実現するソリューションを通して、アナログ・デバイセズがどのように環境への影響を最小化し、人々の生活を豊かにする飛躍的なイノベーションを実現しているかを紹介します。

アナログ・デバイセズのソリューションは、商用グレードの無線ユニット(RU)IPを備えた、適合性について試験および検証済みのリファレンス・デザイン・プラットフォームを使用して、先進的なRUをお客様がより迅速に実現できるようにします。アナログ・デバイセズの専門家がブースに待機して、省エネルギーのRANソリューションについて議論したり、またプラットフォームの相互運用性のデモを行ったりします。さらに、アナログ・デバイセズのコンスーマ向け機器のチームが複合現実(MR)ヘッドセットやオーディオ関係のウェアラブル製品などとの接続性に関する最新のデモを行います。

無線ユニットのデモのハイライト:

  • 電力を40%削減するADIの次世代Massive MIMO(mMIMO)リファレンス・デザイン: 32Tx/32RxのmMIMO無線ユニット・リファレンス・デザインは、最新のADI RadioVerse® シリーズの製品であるADRV904xシステム・オン・チップ(SoC)ベースで、デジタル・フロント・エンドおよび協業企業の先進的ベースバンド・プロセッサを全て内蔵しています。このデザイン・ソリューションは競合ソリューションと比較して電力を40%削減し、より軽量で小型の無線ユニットを実現するとともに市場投入までの時間を短縮します。
  • よりサステナブルなネットワークを実現する高度なマイクロ・スリープ・モード: 無線アクセス・ネットワーク(RAN)はネットワークの総エネルギー消費量の70%~80%を消費するため、省エネルギー・モードは5Gネットワーク全体のカーボン・フットプリントの削減および運用コストの低減において非常に重要です。アナログ・デバイセズのRadioVerseソリューションは、近く発表される5G RAN向け3GPPのリリース18ネットワーク省エネルギー(NES)モード適合への道筋を提供します。これらの潜在的なエネルギー節約がどのように実現されるかを、複数のオープン・リモート・ユニット(O-RU)構成にわたるマイクロ・スリープおよびハイバネーション・モードのインタラクティブなモデルで紹介します。
  • 次世代5Gミリ波ビームフォーミング・プラットフォーム: 24~47GHz帯域全体にわたり、マクロ・セル、スモール・セル、および屋内5G配備をアップグレードできます。この8T8R 400MHzソリューションは、アナログ・デバイセズの最新のO-RAN 7.2スプリット準拠のミリ波リファレンス・プラットフォームを特長としており、アナログ・デバイセズのシリコン・ソリューションに基づいたアナログ・ビームフォーミングで25%の効率向上が実証済みです。

仮想的な交流がより一層日常生活の一部になっている世界において、アナログ・デバイセズは現実感のあるヒューマン・インタラクションで知覚体験を向上させるコンスーマ技術の例を紹介します。

  • MRヘッドセット:メタバースで未来の働き方を実現 - 新しい仮想世界を日常生活に統合するには、インテリジェント・エッジ機器、5G/6Gインフラストラクチャ、それらすべてに給電するグリーン・エネルギーなど、膨大な技術的取り組みが必要になります。アナログ・デバイセズは革新的な技術でこれを可能にしています。
  • ヒアラブル・ソリューション:本来聞こえるべき音が聞こえる生活 - 状況に応じて適切に日常生活の音を除去、増幅、または補強することは、人々が日々、完全な音を体験するために役立ちます。コンテキスト認識型の音声によるソリューションは、どこでも人々の働き方、遊び方、休み方を変化させます。
  • USB-C高速充電、バッテリの知見、および保護:重要な緊急要件のための急速充電 - 充電効率の向上はバッテリの劣化を軽減し、機器の使用可能期間を延長します。USB-C高速充電技術によって、携帯電話、ヘッドフォン、ゲーム機などを日常生活の速度に合わせて使うことができ、最小のカーボン・フットプリントで最高の効率と安全性を実現します。

アナログ・デバイセズのO-RU無線プラットフォームの詳細については、O-RU無線プラットフォームのページをご覧ください。エンドツ―エンドの通話機能を完備する相互運用性が実証されているこのプラットフォームは、Mobile World Congress(MWC)のアナログ・デバイセズのブースで展示されています。詳細については、アナログ・デバイセズのMWCウェブページをご覧ください。

About Analog Devices, Inc.

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) is a global semiconductor leader that bridges the physical and digital worlds to enable breakthroughs at the Intelligent Edge. ADI combines analog, digital, and software technologies into solutions that help drive advancements in digitized factories, mobility, and digital healthcare, combat climate change, and reliably connect humans and the world. With revenue of more than $12 billion in FY22 and approximately 25,000 people globally working alongside 125,000 global customers, ADI ensures today’s innovators stay Ahead of What’s Possible. Learn more at www.analog.com and on LinkedIn and Twitter.

登録商標・商標は、それぞれの所有者にその権利が帰属します。