アナログ・デバイセズ、マスワークス、マクニカ、エスタカヤ電子工業と共同でミリ波レーダーに関する「AI x Wireless day」を2月28日に開催

アナログ・デバイセズ、マスワークス、マクニカ、エスタカヤ電子工業と共同でミリ波レーダーに関する「AI x Wireless day」を2月28日に開催

アナログ・デバイセズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:中村 勝史、以下:アナログ・デバイセズ)は、2月28日(火)にマスワークス、マクニカ、エスタカヤ電子工業とエンジニア向けのセミナー「AI x Wireless day」を開催します。

従来のマイクロ波よりも周波数が高く、高精度の情報をより大量に伝送できるミリ波レーダーはADAS(先進運転支援システム)における普及が先行しましたが、今日では、ADASに限らず多くのアプリケーションで利用が検討されています。ミリ波レーダーには独特な信号処理技術が使われており、レーダーセンサーを使いこなすためには、そのデータ構造や信号処理などの理解が必要となります。本セミナーではミリ波FMCW(周波数変調連続波)レーダーにおける、取得されるデータ構造や距離、方位、速度、変位を測定するための信号処理技術、さらにセンサーが検知したターゲットに対するAIを使った分類など高次な信号処理までを説明します。

日時:      2023年2月28日(火)10:00~16:00
受講料:   無料
受講方法:会場とオンライン同時開催
会場:    アナログ・デバイセズ・竹芝オフィス9階
               東京都港区海岸1-16-1ニューピア竹芝サウスタワー
セミナー詳細: https://www.analog.com/jp/about-adi/jp_seminar_info/2023-02-28-rf-seminar-milliwave.html

セッションご紹介
■10:00-11:00 「FMCWレーダーで取得できるデータとは?」
レーダーセンサーは物体までの距離・方位を測定する特性から多くの分野で使用されています。測距用レーダーで一般的に使われているFMCW方式レーダーを用いて、どのようなデータが得られ、そのデータの精度は何によって決定されるかを、レーダーのアルゴリズムをベースに解説します。更に、FMCW方式レーダーで微小変位量を測定するために重要となるポイントをアナログ・デバイセズよりご紹介します。

■11:00-12:00 「ミリ波レーダーによる微小変位測定テクニックと振動計測への応用」
FMCWレーダーでは距離に加えてミクロンオーダーの微小な変位量を測定することが可能です。本セッションではFMCWレーダーにおける微小変位量の測定テクニックと、その応用事例として機械メンテナンスで行われる振動モニタリングアプリケーションを測定実験データと合わせてご紹介します。さらに実際の三相モータに対する測定実験データに深層学習(転移学習)を適用した機械状態診断についてもアナログ・デバイセズよりご紹介します。

■13:00-14:00 「FMCWレーダーを用いた非接触バイタルセンシング」
非接触バイタルセンサーの開発においてCWタイプのレーダーからFMCWタイプのレーダーに置き換えるニーズが高まっています。MATLABを用いたFMCWレーダーでの非接触バイタルセンシングの基礎についてエスタカヤ電子工業株式会社よりご紹介します。

■14:00-15:00 「MATLABによるレーダーシステム開発とAI応用」
画像やセンサー信号を用いたAI技術の実用化が加速するなか、レーダー信号処理の分野においてもAI技術の応用が注目されています。本セッションでは、MATLABを用いたレーダーシステム開発の概要および、各種例題をMathWorks Japanよりご紹介します。
【デモ展示】・ディープラーニングによる振動データの判別
                     ・CWレーダーと深層学習によるヘルスモニタリング、他

■15:00-16:00 「100m先の監視から人体表面の振動まで、レーダーセンサーの活用方法」
電波の反射を利用して対象物を測定するレーダーセンサーは、夜間の駐車場や道路などの監視用途だけでなく、非接触の振動測定や心拍・呼吸の測定にも活用が期待されています。レーダーセンサーのアプリケーション開発に向けた評価環境やエンジニア、ユーザーへのサポート体制を株式会社マクニカより、実機デモンストレーションを交えてご紹介します。

セミナーお問い合わせ
アナログ・デバイセズ株式会社
メール analogdevices@ext-event.com
電話 03-5774-7012
受付時間 10:00~17:00(12:00~13:00と土日祝日除く)

About Analog Devices, Inc.

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) is a global semiconductor leader that bridges the physical and digital worlds to enable breakthroughs at the Intelligent Edge. ADI combines analog, digital, and software technologies into solutions that help drive advancements in digitized factories, mobility, and digital healthcare, combat climate change, and reliably connect humans and the world. With reported revenues of more than $12 billion in FY22 and approximately 25,000 people globally working alongside 125,000 global customers, ADI ensures today’s innovators stay Ahead of What’s Possible. Learn more at www.analog.com and on LinkedIn and Twitter.

登録商標・商標は、それぞれの所有者にその権利が帰属します。