|
ハードウェアのプロが教える WebエンジニアのためのIoT講座 |
Mac以外での
|
||||
本コンテンツは、基本的にMacを使用して動作を確認しておりますが、Web Bluetooth APIはAndroidデバイスでの動作も可能です。このコラムでは、Mac以外のデバイスでWeb Bluetooth APIを動かす方法について、ご紹介します。
Androidタブレットを試します。Macの場合、HTMLやJavaScriptのフォルダをSDカードやクラウドストレージなどを使用して、端末にHTMLが入ったフォルダのデータを適当な場所にコピーします。Windowsの場合は、USBケーブルなどを利用して、データをコピーさせます。 HTMLのデータをそのまま開くと、content://スキームで開いてしまうケースがあり、動作しません。file://スキームで開く必要があります。 方法としては、アドレスバーに直接「file:///mnt/sdcard/」と打ち込みます。すると、ストレージのフォルダが表示され、データをコピーしたファイルが開きます。
図1, file://スキームでデータを開く例
開いたら、保存先のフォルダを指定して、HTMLのファイルを開きます。
図2、HTMLファイルを開く例その1
図3、HTMLファイルを開く例その2
HTMLのファイルを開くと、動作します。Macよりも反応速度が高いようです。
図4、AndroidでADXL362のプログラム(第6回目)を動作させた例
タブレットは、Huawei MediaPad T3 10を使用しました。Android7.0のバージョンです。設定する際には、Chromeを最新版に更新して実験をしています。 スマートフォンでも同様に動作できることが確認されています。 今回は、上記のような方法で検証しましたが、端末などの環境に応じて動作が異なるケースがあります。うまく動作しない場合は、以下の点に注意して、それぞれの環境に応じて確認いただければと思います。
参考: auの開発者向けサイト
|