想像できたでしょうか
スタジアムを埋め尽くす観客が、一斉にポータブルデバイスを使用できる
5G時代がすぐそこまで迫っていることを・・・
アナログ・デバイセズとナショナル・インスツルメンツは、5G の設計とテストにおいてイノベーションを実現しています。
より広い帯域幅がもたらすブレイクスルー
5G の未来に生きるとは、何を意味するのでしょう? 5G の性能がその一部を物語っています。4G の何百倍も速く、理論的なダウンロード速度は 10 Gbps。信頼性が劇的に向上し、遅延は大幅に低減します。
しかし本当のストーリーは、5G が普及した後、人々の生活に与える影響の大きさにあります。長編映画を 4K の解像度で、わずか数秒でダウンロードできる、バーチャル・リアリティーの世界が現実とまったく見分けがつかなくなる、あるいはスタジアムを埋め尽くす観客が、機能や性能、信頼性を制限されることなく一斉にポータブルデバイスを使用できることなどを、想像してみてください。
さらに、常時接続状態の 500 億ものデバイスが、人々の通勤をより快適に、住居をよりスマートに、身体をより健康的に、エンターテイメントにより夢中にさせ、世界をより安全にするために、同時に稼働する世の中を想像してみてください。
それが、5G の未来です。おそらく最も素晴らしいのは、5G がまさに現在、設計されテストされていることで、未来がこれまでになく近付いていることです。ナショナル・インスツルメンツ(NI)とアナログ・デバイセズは共に協力し5G 開発を進めています。「想像を超える可能性」をもたらすイノベーションと、パートナーシップを活用しながら。
第 2 世代ベクトル信号トランシーバー
NIは、エンジニアや科学者が、明日を形作る画期的なソリューションを生み出すために、今日求められる革新的なツールを提供しています。5G の研究および開発を可能にする NI のテスト用計測器も、この NI のコミットメントを表明するものです。
1 つの例は、NIの第 2 世代ベクトル信号トランシーバー(VST)ファミリーです。RF VST は、RF 信号発生器、RF 信号アナライザと、ユーザー設定可能な FPGA を組み合わせて、1 つの 2 スロット PXI モジュールにしています。同様に、ベースバンド VST は、ベースバンド IQ 信号発生器、ベースバンド IQ デジタイザとFPGA を組み合わせて、1 つの 2 スロット・モジュールにしています。これらの両計測器のユニークな設計は、測定を迅速化し、重要な機器のコストを下げることで、エンジニアがテストの費用を抑えられるようにしています。
この性能とリプログラマビリティによって、エンジニアは、複数のセルラ規格(3G、4G、LTE、5G に加え WiFi や Bluetooth)でのテストおよび特性評価プログラムを、1 つの統合されたソリューションを使って開発できます。第 2 世代 VST はそれぞれの新しい基準にソフトウェアを通じてすばやく適応できるため、5G のプロタイピングおよびテスト開発を大幅に加速できます。
その結果、効率とパフォーマンスの向上により、テスト時間とコストが削減され、さらに市場への投入時期を早めて最先端の設計を発表することが可能になります。この成功の証拠はすでに、世界各地の大学および企業の取り組みにおいて見ることができます。そこではNIのリプログラマブル計測器が、現在、Massive MIMO、ミリ波、チャンネル・サウンディング、および波形の開発において 5G NR(New Radio)のプロトタイピングを可能にしています。
引き続き 5G の開発が進むのに伴い、第 2 世代 VST がその性能と柔軟性によって、変化する規格に適応することができ、今後の難しい 5G の課題に備え未来に通用する、かけがえのないテスターとなっています。
パフォーマンス。パートナーシップ。パーツ。
100 点を超えるアナログ・デバイセズの製品が、第 2 世代 VST の非常に広範な性能向上とフォーム・ファクタの削減に貢献しています。しかしこれらの 100 個の最適化ソリューションと同等に重要なのは、アナログ・デバイセズとNI間の緊密なパートナーシップです。このパートナーシップによって、アナログ・デバイセズと NI は、第 2 世代 VST が業界で求められる性能レベルで機能するにはどうすればよいかを話し合い、アナログ・デバイセズが NI の厳密な仕様に合わせてパーツをカスタマイズすることができました。NI とアナログ・デバイセズは共に、反復的な方法により性能をテストし最適化し、その結果、第 2 世代 VST に統合する理想的なソリューションを NI にもたらすとともに、相互に得た洞察を5G の性能ニーズに対して注ぎ込むことができました。
アナログ・デバイセズと NI の緊密なコラボレーションは、第 2 世代 VST のもう 1 つのコア・アドバンテージ – 大幅に縮小されたサイズの実現にも寄与しました。協業することで、アナログ・デバイセズと NI はパーツ統合を最適化して、余計なパーツやコネクタをなくしてサイズを縮小し、最終的な製品の形を作ることができました。
アナログ・デバイセズとNIの関係が、もはや半導体供給ベンダーとそのユーザーを越えたものであるのと同様に、双方の間の議論も個々の最終製品を越えて、共に 5G の定義を後押しするイノベーション、テスト要件および性能要件を推進するものとなっています。
未来の 5G の設計とテストは、今始まる。
NIは、スマート・デバイスの設計とテストに使用されるシステムはそれらのデバイスよりもスマートでなければならないことを分かっています。第 2 世代 VST と、NI の業界をけん引する LabVIEW ソフトウェアが、5G とさらに「想像を超える可能性」を導くソリューションおよび標準を可能にしつつ、このビジョンを推進しています。