未来の工場を支える産業用ワイヤレス・コネクタ向け60GHzワイヤレス・リンク

このビデオでは、アナログ・デバイセズとPhoenix Contactとのパートナーシップによる共同開発、産業用ワイヤレス・コネクタのNearFiカプラを使用した完全なデータ・リンク・ソリューションについてご紹介します。アナログ・デバイセズによる完全な60GHzデータ・リンク・ソリューションは、最終製品の市場投入時間の短縮に重要な役割を果たしました。

このデモでは、大きな位置ずれが生じていたり、トランシーバー同士の距離が大きかったりする場合でも、データ・リンクが中断することなく動作する方法をご説明します。また、非常に狭い空間内に、複数のNearFiカプラや60GHzを使用する他のアプリケーションを共存させることも可能です。本製品は、プロトコルに依存せず、あらゆる種類のイーサネットや他のプロトコルでの伝送に対応します。加えて、汚染された環境や電磁干渉に対する耐性を有しています。