Diode Turn-On Time Induced Failures in Switching Regulators

ほとんどの回路設計者は電荷の蓄積、電圧に依存する容量、逆回復時間などのダイオードのダイナミック特性についてよく知っていますが、ダイオードの順方向ターンオン時間については、それほど馴染みがなく、メーカーによって規定されていません。このパラメータは、ダイオードがオンしてその順方向電圧降下にクランプされるまでに要する時間を表わします。 従来、(ナノ秒を単位とする)この時間はあまりにも短いので、ユーザーもメーカーも基本的には無視してきました。稀にしか議論の対象とならず、ほとんど仕様が定められませんでした。 最近、スイッチング・レギュレータのクロックレートと遷移時間が速くなり、ダイオードのターンオン時間が重要な問題となっています。ダイオードのターンオン時間による潜在的な問題は、遷移時のダイオード両端の「オーバーシュート」電圧が、数ナノ秒に制限されている時でさえ、過電圧ストレスを引き起こし、スイッチング・レギュレータICの動作不良の原因となる可能性があることです。このビデオでは、スイッチング・レギュレータに適したダイオードを選択するためのテスト方法を紹介しています。