48V/54V入力に対応するハイブリッド型降圧コンバータ、データ・センターやテレコム・システムの電源設計を簡素化

データ・センターやテレコム・システムで使われる電源の設計には、変化が生じています。従来は、48V/54Vの入力電圧からの降圧には、複雑かつ高価な絶縁型降圧コンバータが使われていました。最近では、主要なアプリケーション・メーカーが、それを効率と密度に優れる非絶縁型の降圧レギュレータに置き換えるようになっています(図1)。上流の48V/54Vの入力が、危険なAC電源から絶縁されていれば、降圧レギュレータ用のバス・コンバータでは絶縁は必要ありません。

図1. 絶縁型のバス・コンバータを用いた電源システムのアーキテクチャ。従来のテレコム・システムの基板ではこのような回路が使われていました。48Vの入力がAC電源から絶縁されている場合、絶縁型のバス・コンバータは不要です。絶縁型のコンバータを非絶縁型のハイブリッド型コンバータに置き換えれば、複雑さ、コスト、実装スペースに関する要件が大幅に緩和されます。

図1. 絶縁型のバス・コンバータを用いた電源システムのアーキテクチャ。従来のテレコム・システムの基板ではこのような回路が使われていました。48Vの入力がAC電源から絶縁されている場合、絶縁型のバス・コンバータは不要です。絶縁型のコンバータを非絶縁型のハイブリッド型コンバータに置き換えれば、複雑さ、コスト、実装スペースに関する要件が大幅に緩和されます。

入出力電圧が高いアプリケーション(典型的には48V入力、12V出力)に対しては、従来の降圧コンバータは理想的なソリューションではありませんでした。使用するコンポーネントのサイズが大きくなりがちだからです。入出力電圧が高いケースで高い効率を得るには、降圧コンバータを低いスイッチング周波数(例えば100kHz~200kHz)で動作させる必要があります。ただ、降圧コンバータの電力密度は、受動コンポーネント、特に大きなインダクタのサイズによって制限されます。スイッチング周波数を高めれば、インダクタのサイズを小さくできるのですが、それでは効率が低下してしまいます。スイッチングに伴う損失によって、大きな熱ストレスが生じてしまうからです。

スイッチド・キャパシタ・コンバータ(チャージ・ポンプ)を使用すれば、インダクタをベースとする従来の降圧コンバータと比べて、効率とソリューションのサイズが大幅に改善されます。チャージ・ポンプでは、インダクタの代わりにフライング・キャパシタを使用します。それにより、入力からのエネルギーを蓄積し、出力へと伝達します。コンデンサに蓄積されるエネルギー密度は、インダクタよりもはるかに高いため、降圧レギュレータの電力密度は10倍に向上します。但し、チャージ・ポンプは完全なコンバータではありません。出力電圧のレギュレーションは行えないからです。また、大電流を扱うアプリケーション向けにスケーリングすることはできません。

アナログ・デバイセズの「LTC7821」は、チャージ・ポンプを応用したハイブリッド型の降圧コントローラです。出力電圧のレギュレーションも可能であり、スケーラビリティも備えています。しかも、効率と電力密度が高く、従来の降圧コンバータとチャージ・ポンプの両方のメリットを併せ持ちます。ハイブリッド型コンバータでは、降圧コンバータと同じように、クローズドループ制御によって出力電圧のレギュレーションを行います。また、より高い電流レベルが必要な場合には、ピーク電流モード制御によって、簡単にスケーリングを実施することができます。例えば、48V入力、12V/25A出力のシングルフェーズの設計を48V入力、12V/100A出力の4フェーズの設計に変更するといった具合です。

定常状態では、ハイブリッド型コンバータで使用されるすべてのスイッチには、入力電圧の1/2の電圧が印加されます。そのため、定格電圧の低いMOSFETを使用して、良好な効率を得ることができます。ハイブリッド型コンバータでは、スイッチングに関連する損失が従来の降圧コンバータよりも少なくなるので、より高いスイッチング周波数を使用できます。

48V 入力、12V/25A出力の一般的なアプリケーションでは、LTC7821を500kHzのスイッチング周波数で動作させることにより、最大負荷に対して97%以上の効率を達成できます。従来の降圧コンバータで同等の効率を達成するには、その1/3の周波数で動作させなければなりません。そうすると、ソリューションのサイズがかなり大きくなってしまいます。スイッチング周波数を高くすれば、より小型のインダクタを使用できます。その結果、過渡応答は高速になり、ソリューションのサイズを小さくすることが可能になります(図2)。

図2. 非絶縁型の降圧コンバータとハイブリッド型コンバータのサイズの比較。両者はいずれも48V入力、12V/20A出力に対応します。

図2. 非絶縁型の降圧コンバータとハイブリッド型コンバータのサイズの比較。両者はいずれも48V入力、12V/20A出力に対応します。

LTC7821は、ピーク電流モードを備えたハイブリッド型コンバータ向けのコントローラです。データ・センターやテレコム・システムの中間バス・コンバータとして使用される高効率、高電力密度の非絶縁型降圧コンバータを構築するために必要な機能をすべて備えています。LTC7821の主要な仕様を以下に示します。

  • 10V ~ 72V の広い入力電圧範囲(絶対最大定格は 80V)
  • PLL により 200kHz ~ 1.5MHz の固定周波数にロックが可能
  • 5V までの N チャンネル MOSFET に対応するドライバを4個集積
  • RSENSE または DCR による電流検出
  • プログラムが可能な CCM、DCM、Burst Mode® 動作
  • マルチフェーズ動作用の CLKOUT ピン
  • 短絡保護機能
  • 効率を向上するための EXTVCC 入力
  • 出力電圧の単調なスタートアップ
  • 32 ピンの QFN パッケージ(5mm × 5mm)

48V入力/12V/25A出力のハイブリッド型コンバータ、電力密度は640W/インチ3

図3に示したのは、LTC7821を使用して構成したハイブリッド型コンバータです。400kHzのスイッチング周波数で動作します。入力電圧範囲は40V~60V、出力電圧は12V、最大負荷電流は25Aです(最大300W出力)。CFLY1とCMIDの各フライング・キャパシタとしては、10µF(1210サイズ)のセラミック・コンデンサを12個使用しています。また、スイッチング周波数が高いので、比較的サイズの小さい2µHのインダクタを使用できます(例えば、0.75インチ×0.73インチの「SER2011-202ML」)。加えて、スイッチング・ノード(ボルト秒が小さい)でインダクタにはVINの1/2の電圧しか印加されません。図4に示すように、ソリューションのサイズは約1.45インチ×0.77インチで、約640W/インチ3の電力密度が得られます。.

図3. LTC7821によって構成したハイブリッド型コンバータ。48V入力、12V/25A出力です。

図3. LTC7821によって構成したハイブリッド型コンバータ。48V入力、12V/25A出力です。

図4. バス・コンバータ全体のレイアウトの例。基板の上面と下面を使用しますが、上面で言えば2.7cm2しか必要としません.

図4. バス・コンバータ全体のレイアウトの例。基板の上面と下面を使用しますが、上面で言えば2.7cm2しか必要としません.

スイッチM2、M3、M4には、常に入力電圧の1/2の電圧が印加されます。そのため、定格電圧が40VのFETを使用しています。スイッチM1には、起動時(スイッチングはしません)にCFLY1とCMIDのプリチャージが始まった際、入力電圧がそのまま印加されます。そのため、定格電圧が80VのFETを使用しています。定常状態では、4つのスイッチにはすべて入力電圧の1/2の電圧が印加されます。そのため、ハイブリッド型コンバータのスイッチング損失は、すべてのスイッチに入力電圧が印加される降圧コンバータと比べてはるかに少なくなります。図5にこの回路の効率を示しました。ピーク効率は97.6%で、最大負荷における効率は97.2%です。このように効率に優れる(電力損失が少ない)ことから、非常に優れた熱性能が得られます(図6)。周囲温度が23°Cで、強制空冷を適用しない場合、ホット・スポットは92°Cとなります。

図5. 48V入力、12V出力でスイッチング周波数が400kHzの場合の効率

図5. 48V入力、12V出力でスイッチング周波数が400kHzの場合の効率

図6. 図2に示したハイブリッド型コンバータの熱画像

図6. 図2に示したハイブリッド型コンバータの熱画像

LTC7821は、起動時の突入電流を防ぐためにCFLY1とCMIDのバランスを事前に調整する独自のプリバランス手法を備えています。この手法では、最初に電源を投入した際、両フライング・キャパシタの電圧が測定されます。いずれかの電圧がVIN/2ではない場合には、TIMERピンに接続したコンデンサの充電が行われます。そのコンデンサの電圧が0.5Vに達すると、内部の電流源が起動してCFLY1の電圧がVIN/2に設定されます。CFLY1の電圧がVIN/2に達したら、CMIDがVIN/2まで充電されます。この間、TRACK/SSピンはローに引き下げられ、外付けのMOSFETはすべてオフになります。TIMERピンのコンデンサの電圧が1.2Vに達する前に、CFLY1とCMIDの電圧がVIN/2に達した場合、TRACK/SSピンが解放され、通常のソフト・スタートが開始します。図7は、このプリバランス期間の動作を示したものです。図8は、48V入力、12V/25A出力の条件で、VOUTがソフト・スタートする様子を表しています。

図7. プリバランス期間の動作。これにより、突入電流が防止されます。

図7. プリバランス期間の動作。これにより、突入電流が防止されます。

図8. 48V入力、12V/25A出力の条件でLTC7821を起動した際の動作。大きな突入電流は生じません。

図8. 48V入力、12V/25A出力の条件でLTC7821を起動した際の動作。大きな突入電流は生じません。

1.2kW出力に対応するマルチフェーズのハイブリッド型コンバータ

LTC7821はスケーリングが容易なので、データ・センターやテレコム・システムで見られるような大電流を要するアプリケーションに適しています。図9は、2つのLTC7821を使用して2フェーズのハイブリッド型コンバータを構成する場合に、主な信号をどのように接続すればよいのかを示したものです。1つのLTC7821のMODE/PLLINピンを別のLTC7821のCLKOUTピンに接続することにより、PWM信号の同期をとることができます。

図9. 2フェーズのハイブリッド型コンバータを構成する場合の主な信号の接続

図9. 2フェーズのハイブリッド型コンバータを構成する場合の主な信号の接続

2フェーズ以上の設計を行う場合、MODE/PLLINピンとCLKOUTピンをデイジー・チェーン接続します。CLKOUTピンのクロック出力は、LTC7821のメインのクロックに対して位相が180°ずれているので、偶数番号のフェーズは互いに同位相になります。一方、奇数番号のフェーズは、偶数番号のフェーズとは逆位相になります。

図10は、4フェーズのハイブリッド型コンバータの回路図です。これにより、1.2kWの出力を得ることができます。各フェーズに対応するパワー段は、図3のシングルフェーズの回路のパワー段と全く同じです。入力電圧範囲は40~60V、出力電圧は12V、最大負荷電流は100Aです。また、ピーク効率は97.5%、最大負荷における効率は97.1%となります(図11)。図12に熱画像を示しました。周囲温度が23°Cで200LFM(Linear Feet per Minute)の強制空冷を適用した場合、ホット・スポットは81°Cとなります。この回路では、DCR(インダクタの抵抗)による電流検出を使用しています。図13に示すように、4つのフェーズで均等に電流が分担されます。

図10. 4フェーズのハイブリッド型コンバータ。LTC7821を4つ使用しています。1.2kWの出力が得られます。

図10. 4フェーズのハイブリッド型コンバータ。LTC7821を4つ使用しています。1.2kWの出力が得られます。

図11. 図10の回路の効率

図11. 図10の回路の効率

図12. マルチフェーズのハイブリッド型コンバータの熱画像

図12. マルチフェーズのハイブリッド型コンバータの熱画像

図13. 4フェーズのハイブリッド型コンバータにおける電流の分担

図13. 4フェーズのハイブリッド型コンバータにおける電流の分担

まとめ

LTC7821は、ハイブリッド型コンバータ用のコントローラICです。ピーク電流モードを備えており、データ・センターやテレコム・システムの中間バス・コンバータに対して革新的で簡素化されたアプローチを提供します。ハイブリッド型コンバータのすべてのスイッチには、入力電圧の1/2の電圧が印加されます。そのため、入出力電圧が高いアプリケーションでも、スイッチングに伴う損失が大幅に低減されます。ハイブリッド型コンバータを降圧コンバータの2~3倍のスイッチング周波数で動作させても、効率が低下することはありません。ハイブリッド型コンバータは、大電流を要するアプリケーションに対応するために簡単にスケーリングすることが可能です。全体的なコストを抑えつつ、簡単にスケーリングできるという点で、従来の絶縁型バス・コンバータとは大きく異なります。.

Ya-Liu

Ya Liu

カリフォルニア州ミルピタスにあるアナログ・デバイセズのパワー製品アプリケーション・グループに所属するシニア・アプリケーション・エンジニア。現在は、スイッチド・キャパシタ・コンバータとハイブリッド・コンバータのプライマリ・アプリケーション・サポートを担当。その他にPSMコントローラとアナログ降圧コントローラのサポートにも従事。中国杭州市の浙江大学で学士号を、ブラックスバーグのバージニア工科大学で修士号を取得。専攻はいずれも電気工学。中国特許2件、米国特許3件を所有。

Jian-Li

Jian Li

2004年に中国の清華大学で制御理論と制御工学の修士号を、2009年に米国のバージニア工科大学でパワー・エレクトロニクスの博士号を取得。現在はアナログ・デバイセズでパワー製品のアプリケーション・エンジニアリング・マネージャとして業務に従事。9つの米国特許を持ち、これまでに20以上の原著論文や学会論文を発表。

San-Hwa-Chee

Sanhwa Chee

San-Hwa Cheeは、アナログ・デバイセズのパワー製品グループに所属するスタッフ・サイエンティストです。Linear Technology(現在はアナログ・デバイセズに統合)で、長年にわたり数多くの製品を設計し、リリースしてきました。そのキャリアの中で複数の特許を取得しています。

Marvin-Macairan

Marvin Macairan

アナログ・デバイセズPower by Linear™アプリケーション・グループのアソシエイト・アプリケーション・エンジニア。アプリケーション・エンジニアのサポートと、ADIパワー製品を中心とするデモ・ボードの最適化を担当。サン・ルイス・オビスポのカリフォルニア州立工科大学で電気工学の修士号を取得。