FPGA&プロセッサ準拠のリファレンス設計

アナログ・デバイセズのアライアンス・プログラムにより、ユーザーはアナログ・デバイセズの高速/高精度のデータ・コンバータ、センサー、RF IC、その他の部品をFPGAやマイクロプロセッサに簡単に接続することができます。アナログ・デバイセズは、業界をリードするサプライヤと協力し、HDLコード、デバイス・ドライバ、リファレンス・プロジェクト・サンプルなど、迅速なプロトタイピングと開発時間の短縮を実現するリファレンス設計ソリューションやツールを開発しており、FPGAシステムの設計の簡素化をめざしています。

3 Design Challenges when Powering High-end FPGAs & μProcessors

Analog Devices Guneet Chadha discusses the 3 design challenges that our power management solutions solve as core voltages keep scaling down.

FPGAソリューション

alteraLogoアナログ・デバイセズは、FPGA および CPLD ベースのシステム用に認定されたテスト済みソリューションを提供するために、Altera 社および同社の戦略的パートナーと緊密に協力してきました。以下の便利なツールを使用してAltera 用認定ソリューションを選択することのできます。ソリューション・ページ>


xilinxLogoXilinx をベースとするシステム用の認定ソリューションを開発するために、アナログ・デバイセズは、Xilinx および Xilinx の戦略的パートナーと緊密に協力してきました。以下の便利なツールを使用して設計作業を楽に進めることができます。
ソリューション・ページ>

マイクロプロセッサ

アナログ・デバイセズは、プロセッサ・ベースのシステム用として認定されたテスト済みソリューションを提供するために、NXP(Freescale)社および同社の戦略的パートナーと緊密に協力してきました。以下の便利なツールを使用してNXP 用認定ソリューションを選択することができます。ソリューション・ページ>

Related Videos

Monitor, Supervise & Accurately Adjust Power Supplies via a PMBus

Analog Devices Guneet Chadha discusses how Power System Management (PSM) can precisely adjust a point-of-Load, or a power supply via a PMBus digital interface to meet tight tolerance specifications.

Sequence 8 Power Rails on an Intel Arria ARM Cortex 20nm SoC FPGA

Analog Devices Guneet Chadha discusses how Power System Management (PSM) can sequence or turn on 8 power supplies in a pre-determined order on an Intel Arria ARM Cortex 20nm SoC FPGA.

Dynamically adjust a Xilinx FPGA Transceiver power supply 1V±0.25%

Analog Devices Guneet Chadha demos how an output voltage of a power supply (1V) to an FPGA core or I/O (eg: high speed Transceiver) can remain within tight tolerances (0.25%) using Power System Management. Also shown, “how to margin” a power supply.

Maximize Efficiency by Accurately Reducing Core Voltage of an NXP μP

Analog Devices Guneet Chadha demos how to change an NXP Arm Cortex μP core voltage via PMBus to maximize efficiency. This is useful in cases where final silicon core voltage changes from what is was expected to be initially.

サポート

EngineerZoneEngineerZone サポート・コミュニティ

サポートが必要な方は、ぜひ EngineerZone をご利用ください。FPGA を含む20 以上の製品コミュニティがあり、さまざまなディスカッションが活発に行われています。

アナログ・デバイセズ パートナー・プログラム

Partners アナログ・デバイセズのパートナー・プログラムには、広範な市場と産業分野において様々な設計プロジェクトを支援したいと考える数多くの協力パートナーが、幅広く参加しています。パートナーのハードウェアとソフトウェア、高品質の設計サービスによって、お客様は設計上のニーズと課題に最も適した、優れたソリューションを見つけることができます。

パートナー・プログラムの詳細