製品概要
機能と利点
- Self contained evaluation board containing the ADF5709 wideband, MMIC VCO
- Externally powered by a single 5 V supply
製品概要
The EV-ADF5709 evaluates the performance of the ADF5709 wideband, voltage controlled oscillator (VCO). Figure 1, found in the user guide, shows a photograph of the EV-ADF5709. The EV-ADF5709 contains the ADF5709, external supply headers, supply decoupling capacitors, a VTUNE Subminiature Version A (SMA) connector, and a 2.92 mm, RF output K connector. No software interface is required to control the ADF5709 while the device is operating as a standalone VCO in open-loop mode.
For full details on the ADF5709, see the ADF5709 data sheet, which must be consulted in conjunction with the user guide when using the EV-ADF5709.
はじめに
EQUIPMENT NEEDED
ONLINE RESOURCES
関連資料
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。