With decades of expertise at the interface between the physical and the digital, ADI is looking for the next generation of AI, robotics, and embedded software experts. Join us to transform industries from energy and transportation to wearables, healthcare, and more!
Learn about our team
筆者:ユヴァル・ズッカーマン(Yuval Zukerman)、エッジAIパートナーシップ担当ディレクター
2025年9月24日
触覚によるロボット工学の巧みさの進化
数十年にわたり、ロボット操作は主にカメラ技術に基づく視覚システムに依存してきました。多くのタスクでは効果的である一方、これらのシステムは、ロボットが小型で変形しやすい物体や視界から隠れた物体とやりとりが必要な場合、しばしば不十分です。こうした制限を克服するため、アナログ・デバイセズ(ADI)のTao Yu博士とWenjie Lu博士が率いるチームは、ロボットの巧みさにおける新たな分野を開拓しています:マルチモーダル触覚センシングです。
人間の触覚の模倣
人間は毎日、触覚を多用して無数の作業を行っています:
- 柔らかいものや壊れやすいものを握る
- 物の温もりを感じる
- その質感を感じる
- 暗闇の中で部屋を進む
ロボットがこのレベルの機能性を実現するには、世界を見るだけでなく、感じる必要があります。触覚センシングは、圧力、振動、温度、その他の感知モードをロボットに装備し、人間の皮膚の能力を模倣します。
Yu博士は次のように述べています。「今日のロボットは、主に視覚に依存しています。しかし、粗さや柔らかさ、リアルタイムの変形といった多くの物理的特性は、視覚だけでは知覚できません。触覚センシングは、堅牢で適応性のあるやりとりに新たな可能性を開きます」。
次世代センサーの設計
この変革の中核をなすのは、革新的な産業グレードのセンサー製造技術です。アナログ・デバイセズの最新触覚センサーのプロトタイプは、人間の指先の5倍の触覚分解能があります。これらのセンサーは、MEMS(マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム)および半導体パッケージング技術の進歩により、圧力、振動、温度の検知機能を小型で手頃な価格のパッケージに統合しています。ユースケースに応じて、センシング・モダリティを追加することも可能です。
Lu博士は次のように解説しています。「アナログ・デバイセズは最先端の製造プロセスを活用し、拡張性と耐久性を兼ね備えたセンサーを構築しています。目標は、人間の指のような感覚を持つ人工指を作り出すこと、そしておそらくそれを超えることです」。
実世界のアプリケーションに向けたスケーリング
触覚センシングを主流にする上での最大の障壁は、コスト、複雑さ、そしてセンサー測定の一貫性です。これまでの触覚センサーは特注品で高価でした。半導体製造の原理を応用することで、アナログ・デバイセズはこれらの部品のコストとサイズの両方を削減し、より均一で広範な展開に耐えうるものとすることを目指しています。
AIが進化を続ける中、これらのセンサーはロボットが触れるだけではなく、物理的な合図に、リアルタイムで認識し反応することを可能にする上で重要な役割を果たします。これは産業用組立ロボットからソーシャル・ロボットに至るまで、幅広いアプリケーション分野において不可欠です。
より賢く、より人間らしいロボットの構築
触覚センシングにより、ロボットは単なる道具以上の存在 - 共有環境において直感で理解し合えるパートナーへとなり得ます。この進歩により、周囲の世界と繊細かつ動的なやりとりが可能な、新たなクラスの「物理的知能(フィジカル・インテリジェンス)を備えた」機械が実現します。
Lu博士は次のように述べています。「アナログ・デバイセズはまだ始めたばかりです。しかし、開発のペースは加速しており、その影響は多大です。アナログ・デバイセズは、ロボットが人間と同じように自然に触れ、感じ、反応する未来を想像しています。