オレゴン州の半導体施設の拡張に10億ドル以上を投資

オレゴン州の半導体施設の拡張に10億ドル以上を投資

Ribbon Cutting Beaverton

アナログ・デバイセズ(Nasdaq:ADI)は本日、オレゴン州ビーバートンの半導体ウェハ工場を拡張するために10億ドル以上の投資を行うことを発表しました。1978年に建設されたビーバートン工場は、生産量でADI最大のウェハ製造施設であり、産業、オートモーティブ、通信、コンスーマ、ヘルスケアなどの重要な業界顧客向け製品の基盤を提供しています。

今回の設備投資により、クリーンルームのスペースは約10,960平方メートルに拡張され、180ナノメートル以下のテクノロジー・ノードで動作する製品の社内製造はほぼ倍増します。また、何百人もの新たな長期雇用の機会が創出され、オレゴン州におけるADIの従業員数は、現在の約950人から大幅な増加となる見込みです。

投資総額の10%以上は、全体的な効率を高め、より環境に優しい化学物質を利用することを目的とした、最先端の製造装置に対するものです。生産量がほぼ倍増するにもかかわらず、同施設は温室効果ガスの絶対排出量の約75%削減、水使用量原単位の約50%削減という目標を掲げています。

ADIのCEO兼会長であるヴィンセント・ロウチ(Vincent Roche)は次のように述べています。「ADIのビーバートン工場を拡張することで、重要な業界向けの生産能力を増強し、CHIPS法の構想に沿って国内製造を強化し、ADIのハイブリッド製造モデルのグローバルなレジリエンスを強化します。ビーバートンへの投資はこうした目標到達への一歩となりますが、その達成にはADIの現従業員の素晴らしい献身と才能、そしてオレゴン州の強力な人材プールのさらなる活用が大きく貢献するでしょう」。

今回の発表について、オレゴン州のロン・ワイデン(Ron Wyden)上院議員は次のように述べています。「本日のアナログ・デバイセズからの朗報は、オレゴン州が、私が法制化に尽力した連邦CHIPS法を最大限に活用するための重要な一歩です。この発表は、半導体がシリコンフォレスト内外で確固たる地位を築き、ビーバートンに新規の高給職を創出して州全体に影響を与え、州経済全体に利益を波及させることで、オレゴン州の代表的な産業を強化するものです」。

さらに、ビーバートン工場では、約25人の学生グループを対象に、半導体装置のメンテナンスに関する8週間のトレーニングコースを提供する技能開発トレーニングセンター「Semiconductor Advanced Manufacturing University(SAMU)」を主催する予定です。トレーニングセンターでのADIの取り組みの主な原動力は、米国の退役軍人、再就職者、ADI工場の現職オペレーターなど、地域コミュニティ内の多様なグループに技能習得の機会を提供し、半導体製造の基礎やその他のカリキュラムを学び、専門能力の開発を推進することです。

ADIのハイブリッド製造モデルは、社内工場と外部パートナーの大規模なネットワークです。このモデルによってADIは、景気サイクルを通じて事業を効果的に管理し、グローバル・サプライチェーンのレジリエンスを高め、顧客ニーズによりよく対応することが可能となります。ADIでは、自社が所有する事業を改善するため、設備投資額を例年の売上高の4%程度から、2022年度と2023年度の現在までに1桁台後半のパーセンテージに引き上げました。製造に関する投資は、米国ワシントン州、マサチューセッツ州、アイルランド、タイ、マレーシア、フィリピンなど世界中にわたっています。

About Analog Devices, Inc.

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) is a global semiconductor leader that bridges the physical and digital worlds to enable breakthroughs at the Intelligent Edge. ADI combines analog, digital, and software technologies into solutions that help drive advancements in digitized factories, mobility, and digital healthcare, combat climate change, and reliably connect humans and the world. With revenue of more than $12 billion in FY22 and approximately 25,000 people globally working alongside 125,000 global customers, ADI ensures today’s innovators stay Ahead of What’s Possible. Learn more at www.analog.com and on LinkedIn and Twitter.

最新メディア 21
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成