日本唯一の防衛・セキュリティに関する総合展示会「DSEI Japan」に出展

2023年03月01日 - 東京
  • アナログ・デバイセズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:中村 勝史、以下:アナログ・デバイセズ)は、2023年3月15日(水)~17日(金)にかけて幕張メッセで開催される「DSEI Japan」(主催:Clarion Defence & Security)に出展します(第8ホール、ブースNo.H8-490)。ブースでは、防衛用レーダーの高性能化、設計開発を簡素化するためのソリューションを展示いたします。

    アナログ・デバイセズはこれまで業界で最も広範な製品群、高性能のシグナル・チェーンで構成されるソリューション、数十年間の経験に基づくシステム・レベルの専門技術を駆使し、「アンテナからビットまで」を網羅したソリューションを提供してきました。本イベントでは複雑な設計開発を要する今日のミッションクリティカルなプラットフォームの実現を支援するため、開発技術者のさまざまな問題を解決し、設計を簡素化するアナログ・デバイセズの先進的なソリューションを展示します。

    【出展予定製品】
    ・フェイズド・アレイ・レーダー/電子戦/衛星通信向け、送受信プラットフォーム
    ・ハイブリッドビームフォーミングXバンド開発キット
    ・3U VPX 20MHz~18GHz チューナー
    ・ToF式AIジェスチャーセンサー
    ・デジタル可変式 2GHz~18GHz ハイパス/ローパスフィルタ

    開催展名:DSEI Japan  https://www.dsei-japan.com/jp/
    会期:3月15日(水)~17日(金)9:00~17:00
    会場:千葉県日本コンベンションセンター国際展示場(幕張メッセ)
    ブース番号:第8ホール ブースNo.H8-490
    入場料:無料(事前登録が必要)
  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズ(NASDAQ: ADI)は、物理的世界とデジタル世界の架け橋となり、インテリジェント・エッジでのブレークスルーを実現する、グローバルな半導体企業です。アナログ・デバイセズは、アナログ、デジタル、そしてソフトウェアの技術を組み合わせて、工場のデジタル化、モビリティ、デジタル・ヘルスケアの進歩に寄与し、気候変動に取り組み、高い信頼で人と世界とを接続するソリューションを実現しています。2022会計年度の収益は120億ドルを超え、世界で約25,000人の従業員と125,000社のお客様を擁するアナログ・デバイセズは、現代の革新者たちに「想像を超える可能性」を提供します。https://www.analog.com/jp
  • 登録商標・商標は、それぞれの所有者にその権利が帰属します。
  • Editor's Contact Information
Stay Informed