SIGNALS+ 在线快讯订阅
持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。
首个“印度制造”4G/5G无线通信网络问世
印度自上世纪九十年代中期首次推出移动通信服务以来,一直完全依赖于海外供应商提供的无线基站技术和专业知识。如今,这一局面正在发生变化。在印度政府主导的一项重要计划的推动下,印度政府正携手本土私营企业,部署首个完全使用“印度制造”产品打造的移动通信网络。
为支持这一雄心勃勃的网络部署,印度的一家国有运营商寻求可靠的技术合作伙伴,要求在非常紧迫的时限内交付10万个基站单元。Tejas Networks作为印度当地财团的一员,承担了这一重任。Tejas在开发运营商级电信和网络产品方面拥有近25年的经验,希望与一家在4G/5G无线通信产品设计和开发领域具备深厚经验和技术实力的全球半导体巨头合作。ADI公司无疑是理想的选择。
信息速览
公司
Tejas Networks是一家设计和制造高性能有线与无线网络产品的公司,服务于超过75个国家和地区的电信服务提供商、互联网服务提供商、公用事业机构、防务机构和政府机构。应用
满足PA效率目标和3GPP严格要求的4G基站和射频单元。挑战
在非常紧迫的时限内,完成由10万个基站射频单元组成的网络部署。在满足严格的全球标准的同时,实现出色的生产效率和产品良率。目标
Tejas正在协助印度政府推进一项旨在弥合数字鸿沟的重要任务,使数百万生活在半城市化和农村地区的人们能够以经济实惠的价格享有高速4G无线通信服务。印度的数字鸿沟
印度农村与城市人口中互联网用户的分别占比 1
印度是全球最大的电信市场之一,手机用户超过12亿,其中约有7.5亿人使用智能手机2。尽管几乎所有村庄都已接入通信网络,但大多数半城市化和农村地区仍然使用容量有限的2G和3G网络,无法充分利用4G带来的更强大能力。高速互联网的接入对于远程医疗、银行服务、在线学习、远程办公和电子商务至关重要。在如今的印度,哪怕是最小的商店或食品摊位,也离不开数字支付系统。在这个快速数字化的世界中,无法使用4G网络的人将失去他人所能享有的经济、个人及社会福祉。
印度的一家国有运营商计划通过在特定的半城市化和乡村地区部署高速4G无线网络,帮助弥合数字鸿沟,促进印度向公平、数字化赋能的社会和知识型经济体转型。为完成这一目标,需要建设一个由10万个基站射频单元组成的网络,每个基站服务250至300名用户,最终将惠及大约3000万印度民众。
“强大的宽带基础设施,配合基础软件和以用户为本的应用,将加速互联网普及,有力推动印度政府在未来三年内达成万亿美元数字经济的目标。”Kumar N. Sivarajan
Tejas Networks首席技术官及联合创始人
在非常紧迫的时限内满足严格的标准
ADI无线通信市场营销总监Bill McKenney表示:“Tejas拥有近25年的运营商级有线电信产品研发经验,现正寻求合作,希望将产品线扩展至无线产品领域。”
每个无线站点必须符合多项技术参数、全球3GPP要求和严格的传输标准。功率放大器(PA)的效率至关重要。高效的PA不仅能够降低能耗与散热需求,还能减轻射频单元(RU)的重量。射频单元的系统发射器也必须满足规定的邻道泄漏比(ACLR)性能要求。ACLR是用于衡量泄漏到相邻信道的功率大小的指标。
McKenney说:“Tejas之所以选择ADI,不仅因为我们在无线技术上的专业能力,更因为我们的无线产品展现出强大的技术实力,并且我们承诺提供坚实可靠的技术支持。”此外,为了满足印度运营商紧迫的时间要求,Tejas必须将产能提升至每月生产近10,000个射频单元,对生产效率和产品良率提出了极高的要求。ADI为4G射频单元的研发与生产提供了专业技术和支持。
协同参与
在经过验证的参考设计基础上,ADI团队分享了4G无线领域的经验,并与Tejas保持密切合作。双方每天召开最多有25人参加的技术电话会议,交流信息、识别问题并解决难题。McKenney表示:“Tejas和ADI在印度的团队几乎每天都与美国和加拿大渥太华的DPD和收发器团队密切沟通,这样的合作持续了两个月。双方的团队共同测试方案和解决问题,确保项目顺利完成。”
基站开发面临的一个关键挑战是使射频单元的尺寸、重量和功耗(SWaP)最小化。SWaP对于基站的高效可靠运行至关重要。ADI器件是当今功耗最低的解决方案之一。鉴于射频器件对产品整体功耗的直接影响,这一优势显得尤为关键。Tejas和ADI还合作开发了一款重量低于竞品的射频单元,重点放在数字电路板上。
完成射频单元的开发后,Tejas优化了生产流程,每月产量大幅超过原定目标。截至2024年12月31日,累计出货量已超过86,000个单元,部署工作稳步推进,有望在承诺的期限内顺利完成。从最初的接洽算起,这一项目已历时数年。
面向未来的愿景
通过紧密合作,ADI协助Tejas设计出一款出色的4G射频产品并成功商用,使印度得以缩小城市、半城市和农村地区之间的数字鸿沟,让数百万人获得诊断和医疗健康服务,并通过在线学习提升技能。同时,微型与小型企业也因更便捷的营商流程、远程银行和数字支付计划而获得了经济效益。
着眼未来,Tejas和ADI合作开发了可通过软件升级实现向5G演进的4G射频技术。5G是新一代移动通信技术,不仅提供更快的上下行速率,还具备超低延迟、电信级高可靠性和更强的可扩展性。根据由斯坦福大学荣誉教授Arogyaswami Paulraj领导的指导委员会预测,到2035年,5G技术对印度经济的累计贡献有望达到1万亿美元。
参考文献
1 Apoorva Mahendru、Mayurakshi Dutta、Pravas Ranjan Mishra,“Digital Divide”,India Inequality Report,Oxfam India,2022年。
2 “TMT Predictions 2022”,Deloitte,2022年2月。