signals header
A family of four relaxing on a light-colored sofa in modern living room with large windows next to an SVS Subwoofer
A close-up shot of a black SVS subwoofer resting on a floor in front of a large window
 

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

点击“订阅”,即表示您同意接收来自Analog Devices, Inc.及其子公司的邮件,并同意我们的隐私政策。设置您的隐私.

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭

SVS:借助SigmaStudio从模拟转向数字信号处理(DSP),让成功之声更动听

December 15, 2025

关键要点

  • SigmaDSP®助力SVS呈现深沉、精准的低音,同时实现扬声器之间无缝的声音融合。
  • SigmaStudio®的直观GUI能够加速原型设计和实时DSP调整,简化开发过程。
  • 先进的DSP能力与应用程序集成,支持精确校准、实时低音单元建模和个性化低音炮控制。

 

是什么让一款优秀的低音炮变成真正令人身临其境、撼动全场的体验?在SVS看来,答案在于对极致音质毫不妥协的长期追求,而这一目标的实现,得益于ADI公司及其久负盛名的SigmaDSP技术。通过采用数字信号处理,SVS在精度、灵活性和一致性方面达到了全新高度,不仅克服了行业对模拟设计的路径依赖,而且由此重新定义了家庭音响系统的性能潜力。

SigmaStudio以其完全自给自足的设计和用户友好的图形化界面(GUI),使SVS能够迅速将其强大的功能和特性整合到自身的设计流程中,而无需ADI的深度介入。

信息速览

公司简介

SVS怀着对至臻音质的热忱,专注打造高性能音频设备。秉持不妥协的理念,SVS以极具竞争力的价格将参考级音质带给用户。这一理念推动SVS成为顶级低音炮品牌和快速成长的扬声器制造商,以卓越性能和价值赢得广泛赞誉。

目标

利用DSP(数字信号处理)实现数字分频设计,增强SVS广受好评的低音炮的性能,提升灵活性、精度和一致性。

挑战

高保真音响行业面临的重大挑战:从传统模拟设计迈向DSP技术。

解决方案

SigmaDSP(ADAU1701、ADAU1452)让先进的数字音频处理变得易于使用、灵活且高效,从而简化了扬声器和低音炮制造商向DSP技术的转型过程。

在对SVS产品管理总监Smith Freeman的访谈中,我们深入探讨了SVS与ADI如何运用SigmaDSP打造层次丰富、极具沉浸感的声音体验。

A man standing in an anechoic chamber next to a floor-standing speaker
Smith Freeman,产品管理高级总监

ADI:SVS低音炮以创新著称。是什么促使你们将DSP技术整合到有源低音炮设计中?

SVS:从设计角度看,DSP对优化性能和用户体验起着关健作用,但让人意外的是,采用DSP技术的低音炮制造商竟然不多。对于SVS而言,ADI的DSP是幕后英雄,精准管理着驱动器、箱体、倒相孔和放大器。它通过监测和调控电源,释放出磅礴震撼、充满整个房间的能量,并确保所有组件协同工作,即使在参考级播放音量下也能输出深沉、精准的低音,同时保持声音的细腻感。

这个想法在公司内部是否遭到过怀疑或反对?

恰恰相反!SVS一贯欢迎有助于我们兑现性能承诺的新工具和方法。十多年来,我们所有低音炮都搭载了SigmaDSP。可以说,DSP已根植于我们低音炮的基因之中。我们深知,为了满足客户对SVS低音炮的性能期望,将ADAU1452这样的解决方案集成到我们的放大器中是必然之举。

最初是什么吸引你们关注SigmaDSP?它的哪些特性或规格让你们眼前一亮?

SigmaDSP出色地整合了ADC、DAC及充足的处理能力,使SVS能够精准调校和控制低音炮。同时,SigmaDSP凭借出色的高分辨率与低信噪比,确保SVS低音炮保持完整的音频保真度,而附加噪声或失真可忽略不计。实时调校、先进的滤波和智能驱动管理,使SVS工程师能够为每台低音炮量身打造理想的声学表现。SigmaStudio还提供了一个直观的沙盒开发环境,用于开发全面控制我们低音炮每个部分的系统。

SigmaDSP的突出优势在于能够通过我们强大的SigmaStudio软件轻松编程。你们在评估和原型开发过程中,是否体验到了它的易用性?

是的。SigmaStudio拥有易于上手的图形用户界面(GUI),使我们能够构建信号链和控制系统来管控放大器的各个运行部分。实时DSP调整与监听和测量同步进行,让迭代开发更加高效。强大且直观的信号链构建工具,使我们能够专注于低音炮设计中更高阶的科学与艺术表达。高效完成大规模消声室与实际环境测试,对于我们实现SVS低音炮的高性能标准至关重要。

Two SVS subwoofers side-by-side

SB-5000和PB-5000 R|Evolution低音炮

SigmaStudio的哪些特性使你们的工程评估过程更加轻松或高效?

我们多年来一直在使用ADI DSP,取得了经得起时间考验的优秀成果。SigmaStudio直观的图形界面(GUI)让评估变得轻而易举,我们可以像使用数字音频工作站一样,以可视化方式构建和调整DSP信号流。这使我们的团队能够专注于声音调校,追求最佳音效,而无需纠结于编程细节。SigmaStudio的灵活性和实时调整功能简化了我们的开发流程,助力我们为低音炮快速实现更丰富的特性和更高的保真度。ADI DSP持续改进的特性组合,是驱动我们产品不断进化的关键动力。

DSP促成了哪些特性的实现,避免了原本不可避免的设计妥协?

许多低音炮制造商对DSP避而远之,但在SVS,它是提升性能和用户体验的关键。ADI的DSP管理一切,从优化室内声学响应、稳定交流电源,到监测温度和电流状态。因此,我们的低音炮即便在最具挑战性的场景中,也能提供深沉、精准、可靠的低频输出。得益于DSP,我们还能调校低频延伸,使房间增益最大化,从而获得优于模拟设计的低音下潜深度。我们的应用程序由我们自主设计,拥有简洁直观的用户界面,其功能完全依托ADI DSP实现。该应用程序实际上是直达DSP控制的桥梁,其中的各种控制已经过调校,方便用户根据个人喜好、房间环境和具体应用场景来优化低音炮。正是这种协同效应使SVS与众不同。

你们在一些高端低音炮中采用了更新的SigmaDSP内核Sigma300,处理频率高达294 MHz。由于处理能力大约提升了25倍(四路MAC和6倍时钟速度),它催生了哪些令人兴奋的特性?

全新的SVS AUTO EQ特性便是由ADAU1452 DSP提供支持,用户可通过我们的应用程序优化室内低音表现。得益于这款DSP更强大的处理能力,我们可以借助麦克风精准测量和校准低音炮,定制性能,甚至管理我们新的双单声道放大器拓扑结构,实现前所未有的输出与控制。该DSP还让我们能够实时监控低音单元,通过对低音单元行为进行建模来使裕量最大化,同时避免振膜过度位移。如果没有ADAU1452的更高处理能力,这些先进的特性将无从谈起。

ADI感谢SVS在产品宣传中明确提及采用了ADI的DSP。你们的这一做法在客户和音频圈中反响如何?这是否是一个有价值的亮点?

ADI在音频界享有盛誉,我们自豪地展示ADI品牌名称,以表明SVS在声学设计和工程方面绝不妥协。

ADI SigmaStudio的优势

SigmaStudio是用于SigmaDSP、SHARC®音频处理器和 A2B® 收发器的编程、开发和调试软件。特性包括:

  1. 直观、可视化的工作流程:
    提供拖放式图形界面,即使没有或只有很少DSP编程经验的工程师,也能直观地设计、配置、调试音频信号处理链,降低传统扬声器制造商进入数字处理领域的门槛。

  2. 快速原型开发和调试:
    Manufacturers can quickly prototype different DSP algorithms (like cro制造商可以快速创建不同DSP算法(如分频器、EQ、动态范围控制和房间声学校正)的原型,并立即试听效果,从而加快开发周期,让工程师有更多机会试验和微调音频性能。

  3. 实时调整:
    实时参数更改,使工程师能够在试听系统的同时调整DSP设置,从而更容易针对特定扬声器或低音炮设计优化音质。

  4. 系统级集成:
    支持音频处理器和相关器件,如A2B收发器和其他算法,让制造商能够以整体化方法进行系统设计和集成。

  5. 非DSP专家也能使用:
    SigmaStudio消除了对底层DSP编程的依赖,使传统音频工程师和硬件设计师无需成为软件专家,就能充分利用先进的DSP特性。

Headshot of Matthew Tyler.
“客户利用SigmaDSP和SigmaStudio实现的创新成果,总是让我们为之赞叹。SVS的杰出工程师们不断挑战低音炮设计的极限,我们为能够参与其中而深感自豪。”

Matthew Tyler

消费电子部副总裁
ADI公司