低噪声高效开关稳压器

2019-11-01

Figure 1

   

开关稳压器在很多方面都优于线性稳压器,最值得一提的是,它能够在高功率转换期间实现高效率。开关稳压器的优点是具有高功率转换效率。但是,它们也存在一些缺点。许多应用面 临的一大挑战是开关稳压器自身的干扰,这是因为开关稳压器通常会在输入端和输出端产生传导发射和辐射电磁干扰(EMI)。EMI可能会耦合进入电路的信号关键型部件,进而降低系统性 能。开关稳压器产生的这种干扰也可能导致产品无法满足给定的规范标准,例如,CISPR 22 B级辐射限值规定电磁辐射骚扰应在30 Mhz至450 MHz之间。

图1所示为开关模式电源在开关节点处的理想波形。除了实际的开关频率(非隔离式电源的开关频率一般在500 kHz至3 MHz之间)之外,进行开关转换时还会生成约10 MHz至1 GHz之间的 频率,相应的转换时间一般在1 ns至100 ns之间。

图1. 开关模式电源频率和产生的相关干扰。

可以通过延长转换时间来减少快速开关产生的干扰。开关稳压器以较慢的速度进行开关转换不但可以降低干扰频率,还可以减小干扰幅度。这是基于公式:V = L × di/dt。所以,如果非常快速地切换流经开关稳压器的电流(升高和降低),那么在固定寄生电感下会产生较高的电压失调。这也会增加干扰。

上述说法可能会让人认为,以较慢速度开关转换可能会更好。从产生干扰这方面来看,这种想法是对的。遗憾的是,慢速开关转换会增加开关损耗。在转换过程中,开关具有一定的电 阻,开关既不完全开启,也不完全关闭,此时它具有高电阻。这会造成功率损耗,并降低开关稳压器的转换效率。

以往,设计人员只能选择高效率和高噪声,或者选择低转换效率和低干扰。电磁干扰可以通过添加滤波器和屏蔽来减轻,但这会增加制造复杂性、尺寸和成本。

为了实现高效率、低EMI、结构紧凑的开关稳压器设计,ADI公司 Power by Linear™ 团队的工程师开发了 Silent Switcher® 技术。在静音开关稳压器中,高di/dt电流环路被分成两个对称的环路,形成两个互相抵消的磁场,参见图2。这种抑噪设计通常可以减少20 dB至40 dB的电磁干扰。

图2. 开关电流对称设计实现磁场抵消。

输入/输出电压

图2显示了走线和开关的对称布局。这种布局将开关电流分为两条对称路径。一条路径产生的磁场强度与第二条路径相同,但方向相反。所以,这些干扰磁场基本可以彼此抵消。

Silent Switcher技术和新开发的Silent Switcher 2技术支持在高频率运行中实现高 VIN / VOUT 比,同时保持低噪声,因此可以缩小解决方案的总体尺寸。采用这种架构,可以实现紧凑高效的低噪声开关稳压器。

关于作者

Frederik Dostal
Frederik Dostal是一名拥有20多年行业经验的电源管理专家。他曾就读于德国埃尔兰根大学微电子学专业并于2001年加入National Semiconductor公司,担任现场应用工程师,帮助客户在项目中实施电源管理解决方案,积累了丰富的经验。在此期间,他还在美国亚利桑那州凤凰城工作了4年,担任应用工程师,负责开关模式电源产品。他于2009年加入ADI公司,先后担任多个产品线和欧洲技术支持职位,具备广泛的设计和应用知识
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章