PoE+ Circuit Delivers 13W to 70W for Powered Devices (PDs)

2023-02-21

Figure 1

   

随着PoE (以太网供电)应用的迅速发展,对功率的需求也越来越高,已经高出目前IEEE 802.3af标准(12.95W)的指标。为了满足这一需求,IEEE于2005年9月开始于制定新标准(IEEE 802.3at),旨在扩展以太网供电功率(30W以上)。预计该标准将在2008年的第二季度推出,新的PoE升级标准(PoE+)将为用电设备(PD)提供大约双倍的有效功率。

在IEEE 802.3at获得正式批准之前,业内需要一个“准PoE+"电路,以满足当前的应用需求。本文介绍了一个简单的、能够提供PoE+功率(30W)的PD电路,利用外部MOSFET和针对原802.3af标准设计的控制器实现。

图1所示电路利用MAX5941B PoE控制器构建为准PoE+ PD供电的电源,能够满足多数大功率PoE+应用的要求,并保持了802.3af标准的向后兼容性。通过增加一个外部MOSFET,可以按比例调节或增大PD接口的有效功率,功率范围可以从802.3af的标准等级扩展到70W,远远超出了802.3at PD推荐的最大功率。

图1. “准PoE+”供电电路提供3.3V、30W输出,为了达到这一目的,电路在MAX5941B PoE电路的基础上简单增加了一个MOSFET

图1. “准PoE+”供电电路提供3.3V、30W输出,为了达到这一目的,电路在MAX5941B PoE电路的基础上简单增加了一个MOSFET

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章