LTspice操作方法:定义电压源和电流源的分段线性函数

2026-03-24

Figure 1

   

摘要

利用LTspice®中的电压源和电流源,用户可以轻松创建脉冲和正弦波形。但如果需要更复杂或任意定义的波形,可以使用分段线性(PWL)函数,通过时间/数值点定义的直线段来创建波形。

引言

分段线性(PWL)函数是一系列直线段,可用于在LTspice®中创建电压或电流波形。PWL段通过时间/数值对进行定义,是瞬态仿真中用于描述电压或电流波形的众多方式之一。

为电压源或电流源添加分段线性(PWL)函数

要将PWL函数添加到新布置的电压源或电流源,请右键单击原理图中的电压源或电流源符号。接下来,点击Advanced(高级)查看所有设置,并选择Functions(函数)部分中的PWL(t1 v1 t2 v2…)

图1. 定义PWL函数中的时间和数值点

定义PWL波形

选择 PWL(t1 v1 t2 v2…)之后,在输入字段中输入时间/数值对 (仅输入所需数量的参数对)。如果需要4个以上的点,请点击 Additional PWL Points(更多PWL点)。完成后点击 OK(确定)。

LTspice会利用Advanced(高级)设置对话框中输入的值构造一个 PWL语句:

PWL (0 0 1m 1 2m 1 3m 0)

图1和图2显示了一个包含四个点对的示例及相应的PWL函数语法。

PWL-Examples.asc是一个LTspice原理图文件,包含了本文中的此示例和其他示例。

图2. 原理图中显示的电压源的相应PWL语法

在PWL波形中使用相对时间值

时间值也可采用相对前一个时间点的增量形式定义,只需在时 间前添加“+”号即可。

PWL (0 0 +1m 1 +1m 1 +1m 0)

图3同时显示了绝对时间和相对时间,其生成的波形相同。

图3. 使用绝对时间和相对时间生成的相同PWL波形

定义重复PWL波形

LTspice允许在Advanced (高级)对话框中编辑时间/数值对。要 探索PWL的其他语法元素,请右键单击原理图中的PWL语句以继续编辑。要创建一个重复PWL波形,请在PWL语句中添加REPEAT和ENDREPEAT。

要使图3中的示例波形重复一定次数,请使用REPEAT FOR X:

PWL REPEAT FOR 5 (0 0 1m 1 2m 1 3m 0) ENDREPEAT

要使图3中的示例波形重复无限次,请使用REPEAT FOREVER:

PWL REPEAT FOREVER (0 0 1m 1 2m 1 3m 0) ENDREPEAT

图4显示了原始PWL示例、该波形重复五次的版本以及无限重复的波形(右键单击波形查看器并选择Add Plot Pane Above/Below)(在上方/下方添加绘图窗格)可创建多个绘图窗格)。

图4. 使用REPEAT FOR和REPEAT FOREVER参数构建的PWL波形

使用触发条件启动PWL序列

图5显示了一个依赖触发条件的PWL波形示例。在此示例中,当触发表达式(V(trig) > 1)为真时,波形序列开始。当表达式为假时,波形停止。

图5. 定义了触发条件的PWL波形

在此示例中,当触发条件为真时,波形会重复:

PWL REPEAT FOREVER (0 0 1m 1 2m 1 3m 0) ENDREPEAT TRIGGER V(trig)>1

拉伸或缩小PWL波形

PWL参数TIME_SCALE_FACTOR和VALUE_SCALE_FACTOR可用于拉伸或缩小 波形。图6显示了原始波形及周期长度减半、幅度加倍的波形:

PWL TIME_SCALE_FACTOR=0.5 VALUE_SCALE_FACTOR=2 REPEAT FOREVER (0 0 1m 1 2m 1 3m 0) ENDREPEAT

图6. 在时间和电压(或电流)值维度上对波形进行缩放

使用文本文件来定义PWL波形

为构建具有大量点的波形,从文本文件导入这些点有助于保持原理图简洁,避免杂乱。文件名在PWL语句中指定:

PWL REPEAT FOREVER FILE=data.txt ENDREPEAT

图7以一个导入的无限重复波形为例,展示了其文本文件和相应的波形。有关导入波形数据的更多信息,包括FILE、SCOPEDATA和WAVEFILE导入语法,请参见LTspice手册。

图7. 从文本文件导入波形数据

LTspice手册的“电压源”和“电流源”部分介绍了PWL函数,可供进一步学习。

结语

当瞬态仿真需要任意源波形时,PWL函数支持灵活定义(或导入)波形数据。

关于作者

Anne Mahaffey
Anne Mahaffey 在获得佐治亚理工学院的电气工程学士学位以及北卡罗来纳州立大学的电气工程硕士学位之后,于2003年加入ADI,担任直接数字合成产品的测试工程师。她于2013年加入在线设计工具部,一直负责研究仪表放大器钻石图工具和ADIsimDDS等工具。
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

最新视频 21
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目