如何准确估算IC结温

2025-06-19

Figure 1

   

摘要

准确估算半导体器件的结温,对于确保器件的可靠性和性能至关重要。本文是一份全面的指南,详细介绍了如何准确估算IC结温。文中解释了热阻(θ)和热特性参数(ψ)等热参数的意义,并介绍了热参数对于实现有效热管理的作用。本文重点说明了不同参数之间的区别,并就如何在IC结温估算中正确应用参数提供了指导。此外,本文还讨论了结温估算中的常见错误,并分享了有关如何提升热测量精度的见解,从而为工程师优化电子设计提供重要的知识储备。

引言

准确估算结温对于确保半导体器件的可靠性、性能和寿命至关重要。结温直接影响电子元件的效率、稳定性和安全性。本文全面介绍了估算结温的方法,并着重阐述了如何运用热阻和热特性参数。通过这些估算方法,工程师可以实施有效的热管 理策略,提升器件性能,并降低过热引起故障的风险。本文详细解释了基本热参数,重点说明了热阻和热特性参数的主要区别,并介绍了估算结温的实用方法。文中还包括案例研究,用来验证这些估算方法的准确性。无论是开发新的电子系统还是优化现有设计,本文提供的基本知识和工具都有助于实现精准热测量,确保器件可靠运行。

热参数概述

了解热阻和特性参数对于评估和比较电子封装的热性能至关重要。这些参数是实现有效热管理和准确估算结温的关键因素。表1概要介绍了五个主要热参数。

表1. 热参数
热参数 说明 影响因素 主要作用
θJA(结至环境 热阻) 从器件结到周围空气的热阻。 PCB设计、气流和封装类型等因素。 在标准化环境下比较不同封装的热性能,或者估算结温。
θJC(结至外壳热阻) 从器件结到封装外壳上特定点的 热阻。代表了在仅考虑单向热流 的情况下,从裸片到外壳的热传 递效率。 封装材料(例如引线框架、塑封材料、裸片粘接剂)和设计特性(例如裸片厚度、裸露焊盘、内部热通孔)。 在标准化环境中比较不同封装的热性能。估算使用散热器时的结温。
θJB(结至板热阻) 从IC结到PCB上指定点的热阻。 PCB设计等因素,包括覆铜面积、热通孔和电路板堆叠。 系统级热建模,因为它量化了从结到电路板的热流路径。
ψJT(结至顶部热特性参数) IC结与封装顶部表面的温差。考虑多条路径的热传导。 封装设计和导热路径的有效性等因素。 在已知顶部表面温度和功耗的实际应用中估算结温。仅适用于不使用散热器的情况。
ψJB (结至板热特性参数) IC结与电路板的温差。包括通过多条路径传导热量的综合效应。 PCB设计和系统内热传导路径的有效性等因素。 准确估算实际应用中的结温。

热阻与热特性参数

热阻(θ)和热特性参数(ψ)均与电子封装的热性能有关,并且都涉及到散热和温差等相似的概念,因此常常被混为一谈。然而,这两者的用途不同,推导条件也不同。热阻定义为两点(例如结至环境或结至外壳)之间的温差除以功耗的结果,它高度依赖于PCB设计和气流等特定条件。热阻通常仅考虑单个主要的热流路径,因此可用于比较不同封装的热性能和设计散热方案。而热特性参数定义为结与特定点(例如封装顶部或电路板)的温差除以功耗的结果,它会考虑各种导热路径的综合效应。热特性参数不太依赖于具体条件,在实际应用中运用这些参数可以更准确地估算结温。

例如,提取结到外壳(顶部)热阻参数时,认为所有封装损耗都通过封装的顶部消散,热量通过单个主要路径流动。这些参数是通过仿真提取的,因此在仿真环境中设定了条件,使得所有热量必须从顶部散发出去。这在实际应用中不会发生,因为热量会通过IC中的不同路径消散。另一方面,提取结至外壳(顶部)热特性参数时,则认为对于IC中发生的损耗,只有一部分热量流过封装的顶部。它考虑了现实条件下所有可能的热流路径,因此更适合用来估算实际应用中的结温。图1通过一个简化的示意图,说明了提取这两种参数时热流路径的差异。请注意,此示意图只是为了方便读者理解,并没有准确描述实际的参数提取过程,也没有准确描绘封装内部的精确热流路径。

图1. θJC和ψJT参数提取中的热流路径表示。

这两种指标之所以容易混淆,是因为它们都涉及温差和功耗。然而,它们有着不同的应用场合,并且受不同的因素影响。了解这些区别对于准确估算温度和实现有效的热管理至关重要。

结温估算方法

有多种方法可用来估算封装结温。务必使用正确的热参数来确保温度估算准确。下面讨论两种主要的结温估算方法,可轻松应用于实验装置。

方法1:利用结至环境热阻 (θJA)

说明

此方法很实用,只需知道封装的损耗,就能大致估算结温,无需任何专用设备。

要求:

  • 被测PCB上封装的θJA值。
  • 准确测量运行环境温度和封装的损耗。

公式:

equation 1

挑战: 

  • θJA值高度依赖于PCB设计和气流,考虑不周可能会导致结果 不准确。
  • 另一个关键方面是要准确测量环境温度和IC损耗。

方法2:利用结至外壳(顶部)热特性 (ψJT)

说明

使用此方法可以准确估算结温,但需要额外的设备来测量封装外壳温度。当封装上使用散热器时,不能使用这种方法来估算结温。

要求:

  • 被测PCB上封装的 ψJT值。
  • 准确测量外壳顶部温度和封装的功耗。

壳温测量技术:

下面介绍两种常用的封装外壳温度测量方法:

  • 使用热像仪: 可以利用热像仪观测外壳温度。此方法适用于 \室温测量。准确测量取决于热像仪的精度和封装损耗。
  • 使用热电偶: 通过将热电偶安装在封装外壳顶部,可以测量外壳温度。此方法适用于所有温度下的测量,尤其是当封装需要放置在热箱中时。测量的准确性主要取决于所使用的热电偶和万用表。

公式:

equation 2

挑战:

  • 准确测量封装外壳温度对于精准估算结温至关重要。
  • 将热电偶安装到封装外壳顶部进行温度测量可能会有难度。

案例研究

本文讨论的两种方法通过工作台测试进行了验证。我们采用MAX25255来检验测量的准确性。该器件具有温度传感器引脚,可监测IC裸片结温。监测结果可作为IC实际结温的参考,帮助我们评估每种方法估算结温的准确程度。下表列出了JEDEC板和评估套件上IC封装的不同热参数。在测试中,我们使用4层 MAX25255评估套件进行工作台验证。

表2. MAX25255封装信息
热参数 4层JEDEC板 4层评估套件
结至环境热阻 (θJA) 27.2°C/W 18.5°C/W
结至外壳(底部)热阻 (θJCb) 4.8°C/W 5.5°C/W
结至板热阻 (θJB) 6.9°C/W 7.9°C/W
结至外壳热特性 (ψJT) 0.56°C/W 0.58°C/W
结至板热特性 (ψJB) 7°C/W 7.9°C/W

测试用例的运行条件如下:

  • VIN = 12 V, VOUT = 3.3 V, IOUT = 8 A, fsw = 2100 kHz, Tamb = 25°C
  • 效率 = 92.3%,IC损耗 = 1.7 W
  • 裸片结温(通过TEMP引脚测量)= 57.3°C

使用不同技术来估算结温,了解估算结果与实际裸片温度的吻合度。

案例1:使用 θJA

使用此方法计算封装结温时无需专用设备,有助于避免因设备校准问题引起的测量误差。只需将不同参数的值代入公式中即可计算出结温。对于被测IC,用此方法估算的结温如公式3所示。

equation 3

这里估算的结温为56.45°C,接近TEMP引脚测量的实际结温。测量误差约为0.85°C (1.5%)。准确测量环境温度和IC损耗,对于有效降低结温估算误差至关重要。例如,仅0.1 W的IC损耗计算偏差,就足以使结温改变1.85°C (3.3%)。

案例2:使用ψJT和热像仪(测量外壳温度)

此方法使用热像仪来测量IC外壳顶部温度。本例使用的热像仪是E60BX,其精度为±2°C或±2%(取较大者)。让转换器运行15至20分钟,确保IC结温稳定。图2显示了测得的IC最大外壳温度。

图2. MAX25255 IC外壳顶部温度测量的热图像。

热像仪测得的壳温为56.1°C。公式4用于计算结温。

equation 4

这里估算的结温为57.09°C,与TEMP引脚测量的实际结温非常接近。测量误差约为0.21°C (0.37%)。该误差在测量所用的热像仪的精度范围内。在本例中,相较于IC损耗计算,准确估计外壳温度更为重要。例如,即使IC损耗计算偏差0.5 W,结温测量也仅偏差0.29°C/W (0.5%)。这是使用ψJT相比使用 θJA的一大优势。

案例3:使用 ψJT和热电偶

与案例2相比,此方法使用热电偶来测量封装外壳温度。需要根据应用的具体要求,选择合适的热电偶。本例选择K型热电偶,其精度为2.2°C或0.75%(取较大者)。将热电偶正确安装到封装外壳是确保测量准确的关键,可以使用导热膏或导热胶。确保导热膏或导热胶的额定温度高于待测封装所用的温度。本例使用导热材料TC3-1G。使用导热膏将热电偶安装到IC的顶部,确保热接触良好(图3)。

图3. 使用导热膏将热电偶安装到MAX25255 IC外壳顶部。

热电偶连接到Fluke 52 II温度计,其精度为±[0.05% + 0.3°C]。让转换器运行15至20分钟,确保IC结温稳定,然后读取温度计上的读数。在本例中,温度计读数为58°C。公式5用于计算结温。

equation 5

这里估算的结温为58.98°C,不如前两种技术准确。测量误差约为1.68°C (2.93%)。外壳温度测量误差增大的原因是该技术使用了更多器件(热电偶、导热膏和温度计)。此误差仍在所涉及的不同设备的组合测量精度范围内。该技术的优点在于,当封装放置在热箱中时,也能使用该方法来估算结温。

这三个案例研究验证了所讨论的封装结温估算技术。使用 θJA无 需专用设备就能方便地获得一个近似值,但使用ψJT可以给出更 准确的估计。与高度依赖于PCB设计的 θJA相比,使用热特性参数 可以更精准地估算实际应用中的结温。为了更好地了解这种区 别,可以比较表2中MAX25255在JEDEC电路板和评估套件上的θJA和 ψJT的数值。请注意,这两片电路板的θJA差异接近9°C/W,而ψJT仅相差0.02°C/W。

结论

本文全面介绍了关键热参数,包括热阻(θ)和热特性参数(ψ),并阐述了它们在准确估算温度方面的作用。文中详细说明了估算无散热器封装结温的两种主要方法:使用结至环境热阻(θJA)和使用结至外壳(顶部)热特性参数(ψJT)。每种方法都有其特定的 要求、程序步骤和难点。通过几个案例研究展示了这些方法的实际应用,强调了精准测量的重要性和不同技术对估算准确度的影响。为了获得准确的测量结果,实际应用中最好使用ψJT,而不是θJA。

本文还讨论了结温估算中的常见错误,例如误解热参数、错误使用θJA、损耗计算误差和壳温测量不当等。设计人员若能避免这些错误,就能提升热评估的准确度。总之,本文讨论的技术可能无法绝对精准地确定封装温度,但通过透彻了解热指标并仔细选择估算技术,就可以提高热测量的准确性。

关于作者

Ankul Gupta
Ankul Gupta是ADI公司汽车电源部门的高级工程师,工作地点位于美国亚利桑那州钱德勒。他于2022年加入ADI公司。2019年和2022年,他分别获得亚利桑那州立大学(位于美国亚利桑那州坦佩)电气工程硕士和博士学位。
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

资源


技术文章