曼彻斯特数据编码

什么是 曼彻斯特数据编码

定义

曼彻斯特编码是一种二进制相移键控(BPSK)形式,它作为一种低成本的射频(RF)数据传输方案得到了普遍认可。其关键特性是:编码数据保证不会出现长串的连续“0”或“1”。这意味着可以从传输数据中提取时钟,能够通过具有低精度、低成本数据时钟的发送器传输信号强度变化的数据。

详细资料请参考:Manchester Data Encoding for Radio Communications。

同义词

曼彻斯特码
按字母顺序查找术语: