概览

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为 EVAL-AD7994。

EVAL-AD7993EBZ是用于AD7993的全功能评估板。该评估板能够以完全独立模式工作或通过标准的USB接口连接至PC。与PC配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。该软件包括描述评估板操作和设置的技术笔记。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。