DS33R11多芯片模组的BSDL测试

Abstract

本应用笔记介绍对于采用DS33R11 T1/E1/J1收发器的设计如何改变印刷电路板(PWB)的网表,从而使其符合联合测试行动组(JTAG)规范。因为DS33R11是个多芯片的模组,在一个封装中含有多个芯片的裸片,而用于板级JTAG测试的边界扫描描述语言(BSDL)无法定义这种情况,所以这些改动是必须的。本应用笔记包含有外部管脚映射表,内部芯片焊盘绑定表,以及设计者快速完成正确的JTAG边界扫描测试所需的连接信息。

介绍

在电信系统的硬件制造中,一个最基本的任务就是检查系统中可能含有的任何生产缺陷。在众多的硬件测试方法中,最常用的方法之一就是采用联合测试行动组(JTAG)边界扫描方法。边界扫描测试方法在生产前会对硬件做一些微小改动,所以在生产后可以进行硬件验证。在设计过程中,所有支持JTAG的集成电路(IC)通过JTAG测试接口以菊花链的方式串联,而验证则由一个特殊的JTAG测试系统连接到测试接口上完成,JTAG测试系统利用印刷电路板(PWB)网表、边界扫描描述语言(BSDL)文件以及PWB连接测试向量对点到点的连接进行验证。

BSDL测试很简单。但是对于多芯片模组器件,比如内含T1/E1/J1收发器的反向复用以太网映射器DS33R11,因为它们在一个封装中含有多个芯片的裸片,所以没有办法在BSDL文件中正确描述这些器件,但通过对PWB网表进行细微改动并用两个BSDL文件来描述这个器件封装就可以克服这个缺点。

调整印刷电路板的网表

在进行JTAG边界扫描测试之前,用来描述DS33R11封装外部连接的PWB网表部分必须分割调整为内部的DS33Z11裸片和DS2155裸片的连接。完成这步后,DS33R11封装的网表将由两个独立的参考编号来定义,这两个参考编号容许有两个不同的BDSL文件来分别表征DS33R11封装内部的DS33Z11和DS2155的连接。

表1、2和3以及图1可以帮助实现网表调整。表1所列为所有只与DS33Z11裸片相连的DS33R11的外部封装管脚,表2所列为只与DS2155裸片相连的DS33R11的外部封装管脚,表三所列为与DS33Z11和DS2155裸片都相连的DS33R11的外部封装管脚。为了方便查阅,图1将相同内容重新排列。

由Cadence Concept软件设计的DS33R11工程评估板采用精简网表格式已经对PWB网表调整和JTAG边界扫描测试进行了验证。根据网表类型和设计者的能力,大约30到60分钟的时间可以完成这一过程。对网表文件的大部分编辑可以由文本编辑器完成,但是根据网表的类型,也可以通过Microsoft® Excel来编辑,Excel可根据列数据来调整行。完成编辑后,要着重注意一些细节问题,非规则数据比如头和尾信息必须得以保留,网表也必须以原有格式保存。

下面是完成这一过程的步骤列表:

  1. 用文本编辑器打开网表文件,将与DS33R11参考编号相连的网络节点归于同一组。比如,DS33R11工程评估板上DS33R11封装的参考编号为U01;
  2. 将第一步归组后的节点按照与DS33Z11相连、与DS2155相连以及与两者都相连分开。使用图1、图2和图3以及表1来完成此项工作;
  3. 将所有DS33Z11的节点参考编号从U01改为U01_D1 (代表U01参考编号的设备1),这一步假定DS33R11的参考编号为U01,如果参考编号不是U01,可以相应地更改U01_D1;
  4. 将所有DS2155的节点参考编号从U01改为U01_D2 (代表U01参考编号的设备2),这一步假定DS33R11的参考编号为U01,如果参考编号不是U01,可以相应地更改U01_D2;
  5. 复制22个共用节点,所以实际上每个共用节点都有两个,将它们分到上面两个组中;
  6. 将步骤5中分配到第一组的节点参考编号从U01改为U01_D1,这一步假定DS33R11的参考编号为U01,如果参考编号不是U01,可以相应地更改U01_D1;
  7. 将步骤5中分配到第二组的节点参考编号从U01改为U01_D2,这一步假定DS33R11的参考编号为U01,如果参考编号不是U01,可以相应地更改U01_D2;
  8. 保存新建立的网表。

新建立的PCB网表文件实际上含有DS33R11这个物理器件的两个实例,第一个实例描述与DS33Z11部分相关的管脚连接;第二个实例描述与DS2155部分相关的管脚连接。这个新网表与两个DS33R11的BSDL文件以及任意的相应测试向量都可以载入任何的JTAG测试软件。

虽然本文档中介绍的方法经过测试和验证可以正常工作,但是其它网表格式可能有一些未知的特性。如果在JTAG边界扫描测试过程中需要其它的帮助,请使用下面的联系方式寻求进一步帮助。

表1. 与DS33Z11相连的芯片管脚
Pin Description Pin Description Pin Description
A7 JTCLK1 L17 VDD3 V13 SDA[5]
A8 RST L18 RXD[0] V14 SDA[10]
A11 CS L19 RXD[1] V15 SMASK[3]
A15 VSS L20 RXD[2] V16 SMASK[2]
A19 REF_CLK M17 VDD3 V17 SDATA[29]
A20 REF_CLKO M18 RXD[3] V18 SDATA[18]
B7 JTD1 M19 RX_CRS/CRS_DV V19 SDATA[20]
B10 VDD1.8 M20 RX_CLK V20 VSS
B15 VDD1.8 N17 VDD3 W1 SDATA[15]
B20 MODEC[1] N18 COL_DET W2 SDATA[0]
C7 JTRST1 N19 VSS W3 SDATA[14]
C8 JTMS1 N20 VSS W4 SDATA[9]
C9 JTDI1 P2 RDEN/RBSYNC W5 SDATA[5]
C10 VSS P17 VDD3 W6 SDATA[7]
C12 VDD1.8 P18 VDD1.8 W7 SCAS
C15 A9 P19 VDD1.8 W8 VSS
C16 A8 P20 VSS W9 SRAS
C19 MDC R17 VDD3 W10 SWE
C20 MDIO R18 VDD3 W11 SDA[11]
D5 TDEN/TBSYNC R19 VDD1.8 W12 SDA[1]
D8 VSS R20 VDD1.8 W13 SDA[6]
D9 VSS T17 VDD3 W14 SDA[0]
D10 VSS T18 VDD3 W15 SDA[3]
D18 VSS T19 SDATA[25] W16 SDATA[31]
D19 VSS T20 SDATA[26] W17 SDATA[30]
D20 VDD3 U4 VSS W18 VSS
E2 TSERO U5 VSS W19 SDATA[28]
E18 VSS U6 VSS W20 SDATA[23]
E19 TXD[3] U7 VSS Y1 VSS
E20 TXD[2] U8 VSS Y2 SDATA[2]
F1 TCLKE U9 VSS Y3 SDATA[4]
F2 RCLKI U10 VSS Y4 SDATA[1]
F3 VDD1.8 U11 VSS Y5 SDATA[3]
F17 VDD3 U12 VSS Y6 SMASK[0]
F18 TXD[1] U13 VSS Y7 VSS
F19 TXD[0] U14 VSS Y8 SDCLKO
F20 TX_EN U15 VSS Y9 VDD1.8
G17 VDD3 U16 VSS Y10 SDA[9]
G18 VDD3 U17 VDD3 Y11 SBA[0]
G19 RMIIMIIS U18 VSS Y12 SDA[7]
G20 DCEDTES U19 SDATA[22] Y13 VDD1.8
H1 RSERI U20 SDATA[24] Y14 SDA[4]
H17 VDD3 V1 SDATA[13] Y15 SDA[2]
H18 QOVF V2 SDATA[11] Y16 SDATA[16]
H19 TX_CLK V3 SDATA[12] Y17 SDATA[17]
H20 VSS V4 SDATA[10] Y18 SDATA[27]
J17 VDD3 V5 SDATA[6] Y19 SDATA[19]
J18 VDD1.8 V6 SDATA[8] Y20 SDATA[21]
J19 VSS V7 SMASK[1]
J20 VDD1.8 V8 SYSCLKI
K17 VDD3 V9 VDD1.8
K18 RX_ERR V10 SDCS
K19 RX_DV V11 SBA[1]
K20 VSS V12 SDA[8]
表2. 与DS2155相连的芯片管脚
Pin Description Pin Description Pin Description
A1 RCHBLK D13 DVDD L2 RVSS
A2 TCHBLK D14 DVDD L3 RSIG
A3 RFSYNC D15 DVDD L4 RNEGI
A4 TDATA D16 DVDD M1 RRING
A5 TSSYNC D17 DVDD M2 RVSS
A6 JTCLK2 E1 TPOSO M3 RDCLKO
B1 BPCLK E3 TSERI M4 RDCLKI
B2 LIUC E4 TSYSCLK N1 RLOS/LTC
B3 TPOSI E17 DVDD N2 RNEGO
B4 TSIG F4 RSYSCLK N3 RPOSO
B5 RCL G1 TCHCLK N4 DVSS
B6 JTDI2 G2 RCHCLK P1 TVSS
B8 JTRST2 G3 RCLKO P3 RSIGF
B9 JTMS2 G4 RSYNC P4 DVSS
C1 TSYNC H2 RSERO R1 TTIP
C2 TDCLKO H3 RDATA R2 TTIP
C3 TNEGI H4 MCLK R3 TVSS
C4 TSTRST J1 RVSS R4 DVSS
C5 JTDO2 J2 RVSS T1 TRING
D1 TDCLKI J3 RPOSI T2 TRING
D2 TCLKT J4 XTALD T3 TVSS
D3 TNEGO K1 RTIP T4 DVSS
D4 TESO K2 RVSS U1 TVDD
D7 CST K3 RVDD U2 TVSS
D11 DVDD K4 8XCLK U3 RMSYNC
D12 DVDD L1 RVDD
表3. 与DS2155和DS33Z11都相关的芯片管脚
Pin Description
A10 INT
A12 D6
A13 D3
A14 D0
A16 A6
A17 A3
A18 A0
B11 RD/DS
B12 D7
B13 D4
B14 D1
B16 A7
B17 A4
B18 A1
B19 MODEC[0]
C11 WR/RW
C13 D5
C14 D2
C17 A5
C18 A2

图1. DS33R11 256球BGA彩色引脚分布图。

图1. DS33R11 256球BGA彩色引脚分布图。

参考电路

如果您对 DS33R11 的 JTAG 测试有任何进一步的疑问,请发送电子邮件至电信应用支持团队(仅提供英文)。

有关集成 T1/E1/J1 收发器的 DS33R11 反向多路复用以太网映射器的更多信息,请参阅数据表。