Customer Case Study

IceCube案例研究


深埋于南极冰层下1英里深的IceCube中微子探测器使用了10000多个ADI转换器和放大器

cs_icecube_image_01_cnIceCube是世界上最大的中微子探测器,永久性地深埋于坚实的南极冰层下,它将会捕获灾难性的天体物理事件(如恒星爆炸和伽玛射线爆发)中产生的难以捉摸的宇宙中微子数据。 南极的记录温度为零下125˚F,对于人类和技术都是最具挑战性的环境之一。 面对如此严酷的地理位置,由美国国家科学基金会资助的IceCube项目采用ADI转换器和放大器构成探测器数字光学模块(DOM)来收集信息。 完成部署后,DOM器件预计需在超过25年的时间内检测并发送数据,且无需维护或维修,因而组件的可靠性至关重要。

IceCube探测器由5000多个直径为13"的玻璃球DOM阵列组成,用于检测原子通过冰盖时与中微子碰撞而引起的蓝光。 在1.5km至2km的冰层深度,利用热水钻井技术通过86根电缆来部署DOM。2011年完工后,IceCube探测器将占居庞大的1立方公里范围。

每个DOM采用多个ADI器件,包括高性能模数和数模转换器及超低功耗放大器,为独立式数据采集平台,能够实时捕获和数字化光电倍增管(PMT)脉冲,在内部存储数据,并将数字化数据传输到地面数据采集系统。 DOM可测量每个光子的到达时间,精度高于5纳秒。

直接访问部署的IceCube DOM可能需历经25000年,这使得可靠性和精度成为项目成败的重要设计考虑因素,同时必须在实施前达成设计目标对设计工程师也是一大挑战。 ADI公司经过严格测试的优质器件,以及广泛而深入的工具和文档非常适合该项目。


"我们需要可靠的低功耗产品,能够提供该项目所需的使用寿命,尤其是DOM的主板。 劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)和威斯康星大学麦迪逊分校的设计团队采用ADI数据转换器和放大器来满足我们的需求和要求。"
—LBNL设计工程师Jerry Przybylski

阅读更多类似客户案例研究...