利用MxTNI JTAG库和SVF文件编程Xilinx PROM器件
Abstract
本应用笔记阐述了如何利用MxTNI™ JTAG库以及串行向量格式(SVF)文件来编程Xilinx® PROM器件。假定读者已经对JTAG和可编程逻辑器件有了一定认识。
介绍
Maxim微型网络接口(MxTNI)是Dallas Semiconductor (Maxim Integrated的全资子公司)开发的一个平台。它包含了一套小型却功能强大的芯片组以及Java®可编程虚拟机。芯片组具有处理、控制、器件级通信和网络互连的能力。为了和任何JTAG器件通信,TINIs400适配板在J21端具有4引脚JTAG输出。 这些引脚将直接连到JTAG器件上标准JTAG引脚TDI、TDO、TMS和TCK。
在系统编程PROM可以进行单独编程,或者级连编程。链中的所有器件共享TCK和TMS信号。MxTNI的TDI信号接到边界扫描链中第一个器件的TDI输入端。第一个器件的TDO信号接到链中第二个器件的TDI输入上,如此连接下去。链中的最后一个器件的TDO输出接到MxTNI的TDO引脚上,见图1所示。
图1. 所有JTAG操作都通过器件的测试访问端口进行控制
所有JTAG操作都是由器件的测试访问端口(TAP)控制的。TAP包括四个信号:TMS、TDI、TDO和TCK。 这些信号通过TAP控制器,即16状态有限状态机与器件相互作用。JTAG的TMS信号控制状态间的转换。指令和数据由TDI引脚移入器件,并由TDO引脚移出。TDI和TDO信号的所有状态转换和行为都与TCK同步。见图2。
图2.
所有JTAG操作都是将数据移入或移出JTAG指令和数据寄存器。TAP控制器可对所有这些寄存器直接访问。有两类JTAG寄存器:指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)。访问IR通过移位-IR (Shift-IR)状态实现,而访问DR通过移位-DR (Shift-IR)状态实现。IR长度通常是大于2位的任意长度。除了由IEEE® Std. 1149.1定义的BYPASS指令为全1以外,生产商定义所有其它的指令位码。
在本应用笔记中,JAVA样例代码将解释说明串行向量格式(SVF)文件来进行编程。这里所用的SVF是描述高层IEEE 1149.1 (JTAG)总线操作的语法规范。JTAG设备和软件提供商已经将SVF作为标准用于数据交换。SVF以紧凑和可移植的形式描述JTAG链操作。SVF文件通过描述需要移入器件链的信息,记录JTAG操作。通过Xilinx iMPACT (详细信息见下面)软件,将JTAG操作记录在SVF文件中。SVF文件写成ASCII文本形式,因此可以在任何文本编辑器中人工读、修改和写。“许多第三方编程工具使用SVF文件作为输入,这样利用包含在SVF文件中的信息可以对JTAG链中的Xilinx器件编程。”
JTAG库简要说明
所开发的JTAG类库可帮助用户使用MxTNI与JTAG器件进行通信。一个可能的应用是:从遥远的位置对可编程逻辑进行动态和在系统更新。用户能够将TAP控制器初始化到初始状态、浏览16个状态、获得或设置TAP状态、产生时钟信号、发送命令和数据等等。以下为JTAG类方法的简要说明:
- public jtag(): 加载jtag库。
- public String getVersion(): 返回jtag类的版本。
- public int runClock( int numticks ): 以numticks指定的数量运行时钟。
- public byte initialize(): 先将TMS置高达五个TCK时钟脉冲,然后TMS置低1个时钟并进入缺省状态Run-Test-Idle。
- public byte setState( byte aState ): 将目标状态设置为aState指定的状态。
- public byte getState(): 返回目标状态。
- public byte scanState( byte state ): 将TAP控制器的状态机转换到参数state指定的状态。
- public String displayState(byte state): 显示TAP控制器的状态。
- public byte waitState( int msecs ): 进程延时一定毫秒数。
- public byte getTDO(): 获得引脚TDO的当前状态。
- public void setTDI(byte logic): 引脚TDI设定为指定的逻辑状态。
- public byte getTDI(): 获得引脚TDI的当前状态。
- public void setTMS(byte logic): s引脚TMS设定为指定的逻辑状态。
- public byte getTMS(): 获得引脚TMS的当前状态。
- public void setTCK(byte logic): 引脚TCK设定为指定的逻辑状态。
- public byte getTCK(): 获得引脚TCK的当前状态。
- public byte sendNrcv(byte[] data, int offset, int size, byte numberOfBits, boolean state, boolean update, byte extraHeaderClock, byte HeaderBitVal,byte extraTrailerClock, byte TrailerBitVal): 发送数据字节数组,并接收返回的字节数组。
- public byte sendNrcv(int[] data, int offset, int size, byte numberOfBits, boolean state, boolean update,byte extraHeaderClock, byte HeaderBitVal,byte extraTrailerClock, byte TrailerBitVal): 发送数据整形数组,并接收返回的整形数组。
硬件和软件需求
以下为所需要的硬件和软件:
- TINI400评估板,并配置有MxTNI OS 1.12或更高版本。
- JTAG器件(可编程逻辑)。
- 器件链中JTAG器件模型的SVF文件。关于SVF文件的更多信息,请查阅https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp503.pdf。
- MxTNI JTAG库。关于JTAG类的更多信息请访问http://files.maximintegrated.com/tini/appnotes/jtaglib。
编程步骤
第1步: 将MxTNI板的4个JTAG引脚与JTAG器件的4个JTAG引脚相连。
第2步: 遵循SVF文件的命令并使用JTAG库编写JAVA应用程序,来对JTAG器件进行编程,编译后加载到MxTNI。
(附录A: 一个样例Idcode.svf文件,实现从单独的XC18V02 Xilinx器件读取IDCODE。)
(附录B: 样例AppJtag.java程序,将SVF文件作为输入并产生JTAG信号来读取IDCODE。该样例程序是用来处理单独器件的(对于级连器件的详细信息见附录C)。)
(附录C: 展示了由已有的SVF文件编程级连器件的步骤。)
第3步: 运行JAVA程序。可执行AppJtag.tini将加载到MxTNI板。在MxTNI提示符下录入“java AppJtag.tini Idcode.svf”来运行程序。程序将产生JTAG信号与JTAG器件进行通信。注意:
- 生成的编程JTAG器件SVF文件应该与器件链中设计的确切模型一致。
- 所有操作码,例如编程JTAG器件的READ、WRITE、ERASE及其它命令等,都是由生产商定义的。SVF文件应该包含用户需要的所有操作码。
示例
以下示例说明了如何利用JTAG库从Xilinx JTAG器件XC18V02中读取Idcode。完整的样例代码,请查阅附录B。
- 生成器件模型的SVF文件:
使用Xilinx WEB START来生成SVF文件。- 执行iMPACT并选择单选按钮“Prepare Configuration Files”选项,然后点击next。选择单选按钮“Boundary Scan file”并点击next。选择“SVF File”然后点击finish。
- 在对话框中录入SVF文件名,例如example,并点击OK。
- 选择要加载的name_of_mcs_file.mcs文件,并从列表中选择PROM器件(XC18V02_vq44)。
- XC18V02已加到模型中。
- 点击我们要编程的XC18V02器件型号。器件将为高亮显示。
- 点击鼠标右键,并选择编程选项。勾选“Get Idcode”。
- 在模型外点击鼠标以取消高亮显示器件,右击并选择option以关闭SVF。这时就生成了模型的SVF文件。
- 读取SVF文件并使用JTAG库来编程XC18V02器件。
- 以下为SVF文件的部分样例代码:
// Created using Xilinx iMPACT Software [ISE WebPACK - 5.1i] TRST OFF; ENDIR IDLE; ENDDR IDLE; STATE RESET IDLE; TIR 0 ; HIR 0 ; TDR 0 ; HDR 0 ; // Validating chain... TIR 0 ; HIR 0 ; TDR 0 ; HDR 0 ; SIR 8 TDI (ff) SMASK (ff) ; TIR 0 ; HIR 5 TDI (1f) SMASK (1f) ; HDR 1 TDI (00) SMASK (01) ; TDR 0 ; //Loading device with 'idcode' instruction. SIR 8 TDI (fe) SMASK (ff) ; SDR 32 TDI (00000000) SMASK (ffffffff) TDO (05025093) MASK (ffffffff) ; //Loading device with 'conld' instruction. SIR 8 TDI (f0) ; RUNTEST 110000 TCK;
- 遵循SVF命令并使用库向XC18V02发送命令。
- SVF规范提供了四个全局填充指令:头指令寄存器(HIR)、尾部指令寄存器(TIR)、头数据寄存器(HDR)和尾部数据寄存器(TDR)。这些全局命令规定了移位操作的开始和结尾处要填充的位数,从而解决旁路器件问题,并为SVF文件压缩提供了一种简单的方法。一旦指定,这些位会出现在SIR或者SDR命令的每一组比特位的前面或者后面。
- 以下两个示例说明如何把SVF命令解释为JTAG库命令。
示例1: 带有全局填充指令的SVF语法结构
a/ SVF file commands:
STATE RESET IDLE;
TIR 0 ;
HIR 5 TDI (1f) SMASK (1f) ;
HDR 1 TDI (00) SMASK (01) ;
TDR 0 ;
//Loading device with 'idcode' instruction.
SIR 8 TDI (fe) SMASK (ff) ;
SDR 32 TDI (00000000) SMASK (ffffffff) TDO (05025093) MASK (ffffffff) ;
//Loading device with 'conld' instruction.
SIR 8 TDI (f0) ;
RUNTEST 110000 TCK;
//Check for Read/Write Protect.
SIR 8 TDI (ff) TDO (01) MASK (ff) ;
//Loading device with 'idcode' instruction.
SIR 8 TDI (fe) ;
SDR 32 TDI (00000000) TDO (05025093) ;
//Loading device with 'conld' instruction.
SIR 8 TDI (f0) ;
RUNTEST 110000 TCK;
//Check for Read/Write Protect.
SIR 8 TDI (ff) TDO (01) ;
TIR 0 ;
HIR 0 ;
TDR 0 ;
HDR 0 ;
b/ Sample JAVA program using JTAG library:
import java.io.*;
import javax.comm.*;
import com.dalsemi.comm.*
public static void main(String[] args)
{
myJtag = new jtag();
int SIZE = 0x1000;
byte[] byteArray = new byte[SIZE];
byte HeaderInstBitVal = (byte)0x00;
byte TrailerInstBitVal = (byte)0x00;
byte HeaderDataBitVal= (byte)0x00;
byte TrailerDataBitVal= (byte)0x00;
// STATE RESET IDLE;
myJtag.initialize();//This JTAG library method will initialize
// XC18V02 TAP controller and stay at
// Run-Test/Idle
// TIR 0 ;
byte TIR = (byte)0x00;
// HIR 5 TDI (1f) SMASK (1f) ;
byte HIR = (byte)0x05;
HeaderInstBitVal = (byte)0x01;
// HDR 1 TDI (00) SMASK (01) ;
byte HDR = (byte)0x01;
HeaderDataBitVal = (byte)0x00;
// TDR 0
byte TDR = (byte)0x00;
// SIR 8 TDI (fe) SMASK (ff) ;
byteArray[0] = (byte)0xfe;
myJtag.sendNrcv(byteArray,0,1,(byte)8,true,false,(byte)HIR,
(byte)HeaderInstBitVal,(byte)TIR,(byte)TrailerInstBitVal);
// SDR 32 TDI (00000000) SMASK (ffffffff) TDO (05025093) MASK
// (ffffffff) ;
byteArray[0] = (byte)0x00;
byteArray[1] = (byte)0x00;
byteArray[2] = (byte)0x00;
byteArray[3] = (byte)0x00;
myJtag.sendNrcv(byteArray,0,4,(byte)8,false,false,(byte)HDR,
(byte)HeaderDataBitVal,(byte)TDR,(byte)TrailerDataBitVal);
// SIR 8 TDI (f0) ;
byteArray[0] = (byte)0xf0;
myJtag.sendNrcv(byteArray,0,1,(byte)8,true,false,(byte)HIR,
(byte)HeaderInstBitVal,(byte)TIR,(byte)TrailerInstBitVal);
// RUNTEST 110000 TCK;
myJtag.waitState(100); // Depend on operation frequency, user can
// calculate how many miliseconds to wait.
}
示例2: 无全局填充指令的SVF语法结构
a/ SVF file commands:
STATE RESET IDLE;
TIR 0 ;
HIR 0 ;
TDR 0 ;
HDR 0 ;
SIR 13 TDI (1fff) SMASK (1fff) ;
SDR 2 TDI (00) SMASK (03) ;
SIR 13 TDI (1fff) TDO (0021) MASK (1c63) ;
// Loading devices with 'ispen' or 'bypass' instruction.
SIR 13 TDI (1d1f) ;
SDR 7 TDI (68) SMASK (7f) ;
// Loading device with 'faddr' instruction.
SIR 13 TDI (1d7f) ;
SDR 17 TDI (000002) SMASK (01ffff) ;
RUNTEST 1 TCK;
// Loading device with 'ferase' instruction.
SIR 13 TDI (1d9f) ;
RUNTEST 100000 TCK;
// Loading device with a 'faddr' instruction.
SIR 13 TDI (1d7f) ;
SDR 17 TDI (000002) ;
RUNTEST 1 TCK;
// Loading device with 'serase' instruction.
SIR 13 TDI (015f) ;
RUNTEST 37000 TCK;
// Loading devices with 'conld' or 'bypass' instruction.
SIR 13 TDI (1e1f) ;
RUNTEST 110000 TCK;
// Loading devices with 'ispen' or 'bypass' instruction.
SIR 13 TDI (1d1f) ;
SDR 7 TDI (68) SMASK (7f) ;
// Loading device with a 'fdata0' instruction.
SIR 13 TDI (1dbf) ;
b/ Sample JAVA program using JTAG library:
import java.io.*;
import javax.comm.*;
import com.dalsemi.comm.*
public static void main(String[] args)
{
myJtag = new jtag();
int SIZE = 0x1000;
int[] intArray = new int[SIZE];
byte HeaderInstBitVal = (byte)0x00;
byte TrailerInstBitVal = (byte)0x00;
byte HeaderDataBitVal= (byte)0x00;
byte TrailerDataBitVal= (byte)0x00;
// STATE RESET IDLE;
myJtag.initialize();//This JTAG library method will initialize
// XC18V02 TAP controller and stay at
// Run-Test/Idle
// TIR 0 ;
byte TIR = (byte)0x00;
// HIR 0 ;
byte HIR = (byte)0x00;
// HDR 0 ;
byte HDR = (byte)0x00;
// TDR 0
byte TDR = (byte)0x00;
// SIR 13 TDI (1fff) SMASK (1fff) ;
intArray[0] = (int)(0x1fff&0x1fff);
myJtag.sendNrcv(intArray,0,1,(byte)13,true,false,(byte)HIR,
(byte)HeaderInstBitVal,(byte)TIR,(byte)TrailerInstBitVal);
// SDR 2 TDI (00) SMASK (03) ;
intArray[0] = (int)(0x00&0x03);
myJtag.sendNrcv(intArray,0,1,(byte)2,false,false,(byte)HDR,
(byte)HeaderDataBitVal,(byte)TDR,(byte)TrailerDataBitVal);
// SIR 13 TDI (1fff) TDO (0021) MASK (1c63) ;
intArray[0] = (byte)0x1fff;
myJtag.sendNrcv(intArray,0,1,(byte)13,true,false,(byte)HIR,
(byte)HeaderInstBitVal,(byte)TIR,(byte)TrailerInstBitVal);
// SIR 13 TDI (1d1f) ;
intArray[0] = (byte)0x1d1f;
myJtag.sendNrcv(intArray,0,1,(byte)13,true,false,(byte)HIR,
(byte)HeaderInstBitVal,(byte)TIR,(byte)TrailerInstBitVal);
// SDR 7 TDI (68) SMASK (7f) ;
intArray[0] = (int)(0x68&0x7f);
myJtag.sendNrcv(intArray,0,1,(byte)7,false,false,(byte)HDR,
(byte)HeaderDataBitVal,(byte)TDR,(byte)TrailerDataBitVal);
// SIR 13 TDI (1d7f) ;
intArray[0] = (byte)0x1d7f;
myJtag.sendNrcv(intArray,0,1,(byte)13,true,false,(byte)HIR,
(byte)HeaderInstBitVal,(byte)TIR,(byte)TrailerInstBitVal);
// SDR 17 TDI (000002) SMASK (01ffff) ;
intArray[0] = (int)(0x0002 & 0xffff);
TDR = (byte)0x01;
myJtag.sendNrcv(intArray,0,1,(byte)16,false,false,(byte)HDR,
(byte)HeaderDataBitVal,(byte)TDR,(byte)TrailerDataBitVal);
// RUNTEST 1 TCK;
myJtag.waitState(1);
// SIR 13 TDI (1d9f) ;
intArray[0] = (byte)0x1d9f;
myJtag.sendNrcv(intArray,0,1,(byte)13,true,false,(byte)HIR,
(byte)HeaderInstBitVal,(byte)TIR,(byte)TrailerInstBitVal);
// RUNTEST 100000 TCK;
myJtag.waitState(1000);
// SIR 13 TDI (1d7f) ;
intArray[0] = (byte)0x1d7f;
myJtag.sendNrcv(intArray,0,1,(byte)13,true,false,(byte)HIR,
(byte)HeaderInstBitVal,(byte)TIR,(byte)TrailerInstBitVal);
// SDR 17 TDI (000002) ;
intArray[0] = (int)(0x0002 & 0xffff);
TDR = (byte)0x01;
myJtag.sendNrcv(intArray,0,1,(byte)16,false,false,(byte)HDR,
(byte)HeaderDataBitVal,(byte)TDR,(byte)TrailerDataBitVal);
// RUNTEST 1 TCK;
myJtag.waitState(1);
// SIR 13 TDI (015f) ;
intArray[0] = (byte)0x015f;
myJtag.sendNrcv(intArray,0,1,(byte)13,true,false,(byte)HIR,
(byte)HeaderInstBitVal,(byte)TIR,(byte)TrailerInstBitVal);
// RUNTEST 37000 TCK;
myJtag.waitState(100);
// SIR 13 TDI (1e1f) ;
intArray[0] = (byte)0x1e1f;
myJtag.sendNrcv(intArray,0,1,(byte)13,true,false,(byte)HIR,
(byte)HeaderInstBitVal,(byte)TIR,(byte)TrailerInstBitVal);
// RUNTEST 110000 TCK;
myJtag.waitState(110);
// SIR 13 TDI (1d1f) ;
intArray[0] = (byte)0x1d1f;
myJtag.sendNrcv(intArray,0,1,(byte)13,true,false,(byte)HIR,
(byte)HeaderInstBitVal,(byte)TIR,(byte)TrailerInstBitVal);
// SDR 7 TDI (68) SMASK (7f) ;
intArray[0] = (int)(0x68 & 0x7f);
TDR = (byte)0x00;
myJtag.sendNrcv(intArray,0,1,(byte)7,false,false,(byte)HDR,
(byte)HeaderDataBitVal,(byte)TDR,(byte)TrailerDataBitVal);
// SIR 13 TDI (1dbf) ;
intArray[0] = (byte)0x1dbf;
myJtag.sendNrcv(intArray,0,1,(byte)13,true,false,(byte)HIR,
(byte)HeaderInstBitVal,(byte)TIR,(byte)TrailerInstBitVal);
}
结论
由提供的SVF文件来编程Xilinx PROM器件是非常简单的。但是,如果用户能够正确分析SVF文件并理解如何确定对器件链中哪个器件进行编程,会更有好处。知道了这些信息,编程者能够更加高效地使用JTAG库。软件小组要对遥远位置的Xilinx JTAG器件进行编程,已有实际应用。利用开发包中的嵌入式JTAG编程软件,并以mcs文件作为输入文件,这是很容易做到的。
附录A
获得器件IDCODE的完整样例IDCODE.SVF文件
// Created using Xilinx iMPACT Software [ISE WebPACK - 5.1i] TRST OFF; ENDIR IDLE; ENDDR IDLE; STATE RESET IDLE; TIR 0 ; HIR 0 ; TDR 0 ; HDR 0 ; // Validating chain... TIR 0 ; HIR 0 ; TDR 0 ; HDR 0 ; SIR 13 TDI (1fff) SMASK (1fff) TDO (0021) MASK (1c63) ; TIR 0 ; HIR 5 TDI (1f) SMASK (1f) ; HDR 1 TDI (00) SMASK (01) ; TDR 0 ; //Loading device with 'idcode' instruction. SIR 8 TDI (fe) SMASK (ff) ; SDR 32 TDI (00000000) SMASK (ffffffff) TDO (05025093) MASK (ffffffff) ; //Loading device with 'conld' instruction. SIR 8 TDI (f0) ; RUNTEST 110000 TCK; //Check for Read/Write Protect. SIR 8 TDI (ff) TDO (01) MASK (ff) ; //Loading device with 'idcode' instruction. SIR 8 TDI (fe) ; SDR 32 TDI (00000000) TDO (05025093) ; //Loading device with 'bypass' instruction. SIR 8 TDI (ff) ; TIR 0 ; HIR 0 ; TDR 0 ; HDR 0 ; SIR 13 TDI (1fff) SMASK (1fff) ; SDR 2 TDI (00) SMASK (03) ;附录B
读取单独XILINX器件XC18V02 IDCODE的示例。
NOTES: This sample program will process SVF file with global padding instructions only.
Users need to modify to work with SVF file without global padding.
import java.io.*;
import java.lang.*;
import javax.comm.*;
import com.dalsemi.comm.*;
public final class AppJtag
{
private static jtag myJtag;
// Starting index of data array
static int Offset = 0;
// Number of byte to send within the data array
static int Size = 0;
// Number of bits/byte or bits/integer
static byte NumberOfBits = 8;
// State = true (Instruction); State = false (Data)
static boolean State = true;
// For Xilinc device this variable always false
static boolean Update = false;
// For Instruction header and trailer
static byte HIR = 0 , TIR = 0 ;
// For Data header and trailer
static byte HDR = 0 , TDR = 0;
// For Instruction header and trailer bit value
static byte HeaderBitInstVal = 1, TrailerBitInstVal = 1;
// For Data header and trailer bit value
static byte HeaderBitDatVal = 0, TrailerBitDatVal = 0;
static int Key;
static byte[] myData = new byte[4096];
static String line;
static RandomAccessFile SVFFile;
static File mySVF ;
public static int ProcessSVFLine()
{
int loop;
int OBracket = 0, CBracket = 0 ;
int myKey = 0x0;
StringBuffer buffer;
byte myAdd = (byte)0x0;
// Check the size in bits
myKey = Integer.parseInt(line.substring(line.indexOf(' ')+1,line.indexOf(' ',line.indexOf(' ')+1)));
if (myKey != 0) // myKey != 0
{
// Find value of data in byte format
OBracket = line.indexOf('(');
if ( myKey/8 > line.length())
{
// Copy data string to buffer starting from open bracket to
// end of data line
buffer = new StringBuffer(line.substring(OBracket+1,line.length()));
// Get another line of data and append to buffer
try
{
line = SVFFile.readLine();
while(line != null)
{
// Find close bracket
CBracket = line.indexOf(')',0);
if ( CBracket < 0) //Can not find close bracket
{
buffer.append(line.substring(0,line.length()));
line = SVFFile.readLine();
}
else // Find close bracket
{
buffer.append(line.substring(0,CBracket));
line = null;
}
}
loop = 0;
// Store data into array to send
for (int x = buffer.length(); x > 0; x--)
{
myData[loop] =(byte) Integer.parseInt((buffer.toString()).substring(x-2,x),16);
loop++;
x--;
}
}
catch(IOException a)
{
System.out.println("Cannot read data "+ a);
}
}
else
{
// Line of data is within one line.");
CBracket = line.indexOf(')',OBracket+1);
if (Key <= 3 || Key == 6) // Process header & trailer
{
if (Key != 6)
{
// determine value of header and trailer
if(Integer.parseInt(line.substring(OBracket+1,CBracket).substring(0,2),16)>0)
myAdd = (byte)0x01;
else
myAdd = (byte)0x00;
}
}
else // Process SIR & SDR
{
loop = 0;
for (int s = CBracket - (OBracket+1); s >0 ; s--)
{
myData[loop] =(byte) Integer.parseInt((line.substring(OBracket+1,CBracket)).substring(s-2,s),16);
loop++;
s--;
}
}
}
}
switch(Key)
{
case 0: //System.out.println("TIR & TrailerBitInstVal ");
TIR = (byte)myKey;
TrailerBitInstVal = myAdd;
break;
case 1: //System.out.println("HIR & HeaderBitInstVal ");
HIR = (byte)myKey;
HeaderBitInstVal = myAdd;
break;
case 2: //System.out.println("TDR & TrailerBitDatVal ");
TDR = (byte)myKey;
TrailerBitDatVal = myAdd;
break;
case 3: //System.out.println("HDR & HeaderBitDatVal ");
HDR = (byte)myKey;
HeaderBitDatVal = myAdd;
break;
case 4:
case 5: Size = myKey;
break;
default:
System.out.println("Invalid opcode.");
return 0;
}
return 1;
}
public static void main(String[] args)
{
// The key words of the SVF file include:
// TRST OFF: Ignore
// ENDIR IDLE: Ignore
// ENDDR IDLE: Ignore
// STATE RESET IDLE: Ignore
// TIR 5 TDI (1f): Key word = 0, length, pin, value(Instruction
// trailer)
// HIR 5 TDI (1f): Key word = 1, length, pin, value(Instruction
// header)
// TDR 5 TDI (00): Key word = 2, length, pin, value(Data trailer)
// HDR 5 TDI (00): Key word = 3, length, pin, value(Data header)
// SIR 13 TDI (1fff)): Key word = 4, length, pin,
// value(Instruction)
// SDR 32 TDI (00000000)): Key word = 5, length, pin, value(Data)
// RUNTEST 110000 TCK: Key word = 0, clock pulse, pin (Run clock)
/*
// Command send format for Instruction.
myJtag.sendNrcv(Data,Offset,Size,(byte)NumberOfBits,State,Update,
(byte)HIR,(byte)HeaderBitInstVal,(byte)TIR,(byte)TrailerBitInstVal);
// Command send format for Data
myJtag.sendNrcv(Data,Offset,Size,(byte)NumberOfBits,State,Update,
(byte)HDR,(byte)HeaderBitDatVal,(byte)TDR,(byte)TrailerBitDatVal);
*/
myJtag = new jtag();
if(args.length != 0)
{
for (int x = 0; x < args.length ; x++)
{
mySVF = new File(args[x]);
if (mySVF.exists())
{
if (mySVF.canRead())
{
try
{
SVFFile= new RandomAccessFile(mySVF.getName(), "r");
// Process one line at a time and set all variables
while((line = SVFFile.readLine()) != null)
{
System.out.println(line);
if(line.regionMatches(false,0,"TIR",0,3))
Key = 0;
else if(line.regionMatches(false,0,"HIR",0,3))
Key = 1;
else if(line.regionMatches(false,0,"TDR",0,3))
Key = 2;
else if(line.regionMatches(false,0,"HDR",0,3))
Key = 3;
else if(line.regionMatches(false,0,"SIR",0,3))
Key = 4;
else if(line.regionMatches(false,0,"SDR",0,3))
Key = 5;
else if(line.regionMatches(false,0,"RUNTEST",0,7))
Key = 6;
else if(line.regionMatches(false,0,"STATE",0,5))
Key = 7;
else
{
Key = 8;
//System.out.println(line);
}
switch(Key)
{
case 0: // TIR
if (ProcessSVFLine()==0)
System.out.println("Fail to fetch TIR and TrailerBitInstVal.");
break;
case 1: // HIR
if (ProcessSVFLine()==0)
System.out.println("Fail to fetch HIR and HeaderBitInstVal.");
break;
case 2: // TDR
if (ProcessSVFLine()==0)
System.out.println("Fail to fetch TDR and TrailerBitDatVal.");
break;
case 3: // HDR
if (ProcessSVFLine()==0)
System.out.println("Fail to fetch THR and HeaderBitDatVal.");
break;
case 4: // SIR
State = true;
if (ProcessSVFLine()==1)
myJtag.sendNrcv(myData,Offset,Size,(byte)NumberOfBits,State,Update,
(byte)HIR,(byte)HeaderBitInstVal,(byte)TIR,(byte)TrailerBitInstVal);
else
System.out.println("Fail to process ProcessSVFLine.");
break;
case 5: // SDR
State = false;
if (ProcessSVFLine()==1)
{
// Users need to retrieve read data from byte array if needed.
myJtag.sendNrcv(myData,Offset,Size,(byte)NumberOfBits,State,Update,
(byte)HDR,(byte)HeaderBitDatVal,(byte)TDR,(byte)TrailerBitDatVal);
}
else
System.out.println("Fail to process ProcessSVFLine.");
break;
case 6:
System.out.println("Run clock");
Size = Integer.parseInt(line.substring
(line.indexOf(' ')+1,line.indexOf(' ',line.indexOf(' ')+1))) ;
myJtag.waitState((Size/1000)+1);
break;
case 7:
System.out.println("Initialize TAP controller.");
myJtag.initialize();
myJtag.initialize();
myJtag.initialize();
break;
default:System.out.println("Ignore key word.");
break;
}
}
}
catch(IOException a)
{
System.out.println("Cannot create random file "+ a);
}
}
else
System.out.println(args[x]+" file cannot be read");
}
else
System.out.println(args[x]+" file does not exist");
}
// Process SVF file
}
else
System.out.println("SVF file is not specified in parameter");
}
}
附录C如何扩展样例SVF文件,使之能工作于级连器件中。
附录A和B给出了如何操作单独或单一的器件。现实中,用户需要对级连到一起的许多Xilinx器件操作。例如,我们有一个串接到一起的Xilinx器件链,如下图所示:
图3.
按照以下步骤对链中的器件B进行操作:
第1步:按以上所述为单一器件B生成SVF文件。
第2步:从BSDL文件中收集关于链中所有其它Xilinx器件的指令长度属性、指令操作码属性等数据。更多信息请访问网站https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp503.pdf。
第3步:编辑SVF文件并修改相应的TIR、HIR、TDR和HDR的值。假设器件A的IR长度为5位,器件B的IR长度为6位,器件C的IR长度为7位。如果我们想操作器件B,那么我们需要对SVF中TIR、HIR、TDR和HDR的值进行替换,如以下所示:
TIR 5 TDI (1f) SMASK (1f) ; HIR 7 TDI (7f) SMASK (7f) ; HDR 1 TDI (00) SMASK (01) ; TDR 1 TDI (00) SMASK (01) ; The same procedures to work with device A with step 3: TIR 0 ; HIR 13 TDI (1fff) SMASK (1fff) ; HDR 2 TDI (00) SMASK (02) ; TDR 0 ; The same procedures to work with device C with step 3: TIR 11 TDI (7ff) SMASK (7ff) ; HIR 0 ; HDR 0 ; TDR 2 TDI (00) SMASK (02) ;