AN-2034: 为保护继电器应用配置ADE1202寄存器

简介

本参考手册介绍如何计算 ADE1202寄存器值以配置300 V直流二进制输入应用。请参阅ADE1202数据手册和本应用笔记。

ADE1202概述

ADE1202是一个双通道、隔离式、数字输入监控解决方案,设计作为机械开关和低压处理器之间的接口。ADE1202向系统微控制器传达直流输入的状态,如图1所示。二进制输入设计用于10 V直流至300 V直流或8 V rms至240 V rms交流操作。通过使用ADE1202寄存器值更改系统配置,可以通过相同的硬件电路将系统配置为支持不同范围的模拟输入。本应用笔记介绍如何计算寄存器值以配置300 V直流二进制输入应用。

图1. ADE1202继电器监控应用

应用概述

ADE1202的典型应用是需要监控系统电压的变电站电池系统。充电期间电池电压的变化幅度为±20%,电压最高可达300 V直流,最低可达200 V直流。推荐的应用电路提供10%的额外裕量,其将最大传感电压VSENSEMAX设置为约330 V直流。额外裕量可捕获电池线路上的任何过电压情况。变电站二进制输入连接的典型设置如图2所示。

图2. 变电站二进制输入连接的典型设置

本应用笔记介绍ADE1202寄存器的配置以监控数字输入(也称为二进制输入),从而生成DOUT信号,反映数字输入是逻辑高电平还是逻辑低电平。DOUT通常由微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)监控。系统软件根据DOUT的状态做决定。

硬件考虑

分压器选择


分压器将变电站电池输入电压调整到 1.25 V,它属于ADE1202的输入电压范围。分压比计算如下:

分压比 = 最大输入电压/VSENSEMAX

= 1.25 V/330 V

= ~0.00378

为 R15 电阻选择值 285 kΩ,为 R16 电阻选择值 1.1 kΩ(见图 2)可得到相似比率。这些电阻值的比率使分压器增益(VGAIN)为 0.003832。VGAIN 将分压器输入端的最大可测量电压设置为 326 V 直流。

原理示意图


R7、R8 和 R9 为限流电阻。存在高电压干扰时,这些电阻将限制通过系统输入的电流。金属氧化物变阻器(MOV) V1将二进制输入卡输入端的电压箝位在预定值。R1、R2、R3和 R10 以及 R4、R5、R6 和 R11 电阻形成的分压器允许 IN1引脚或 IN2 引脚的最大电压为 1.25 V。使用三个 95.3 kΩ、1206 电阻,而不是一个 289.3 kΩ 电阻,以在浪涌、静电放电(ESD)试验或雷击期间,满足承受高压电平所需的爬电距离和电气间隙。R12 和 R13 是金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)栅极引脚上的限流电阻。C1 和 C2 电容在系统输入端滤除高频干扰分量。

选择 MOSFET


MOSFET作为已编程负载电流的传递器件。MOSFET的安全工作区(SOA)必须降至电路设计的最大工作温度。降额SOA可使电路正常运行,并防止MOSFET的热击穿。MOSFET必须额定最大输入电压、脉冲电流振幅、脉冲持续时间和占空比。在最高工作温度下,MOSFET的工作点必须在降额SOA的范围内。

EVAL-ADE1202EBZ上的 MOSFET 是 SIHFRC20TR-GE3,最 大漏源电压(VDS)为 600 V,并具有适合大多数应用的载流能 力,这使 MOSFET 能够承受高压干扰。

图3. 应用电路原理示意图

寄存器配置

本节举例介绍如何使用表 1 中所示的配置设置ADE1202。

表1. 示例寄存器配置表
寄存器 地址 数据
CTRL 0x001 0x1040
BIN_CTRL 0x002 0x3610
BIN_THR 0x003 0x5AAA
WARNA_THR 0x004 0xCCCC
WARNB_THR 0x005 0x5A88
WARNC_THR 0x006 0x2D2D
BIN_FILTER 0x007 0x8096
WARNA_FILTER 0x008 0x80FA
WARNB_FILTER 0x009 0x80FA
WARNC_FILTER 0x00A 0x80FA
PL_CTRL 0x010 0x0000
PL_RISE_THR 0x011 0x001E
PL_LOW_CODE 0x012 0x001E
PL_HIGH_CODE 0x013 0x0050
PL_HIGH_TIME 0x014 0x012C
EGY_MTR_CTRL 0x015 0x0505
EGY_MTR_THR 0x016 0x01CB
PL_EN 0x200 0xC000
PGA_GAIN 0x201 0x0000

识别可编程增益


ADE1202有一个可编程增益放大器(PGA),允许用户调整输 入信号,以利用模数转换器(ADC)的全动态范围。本例使 用1为PGA增益,0.003832为 VGAIN 。

识别阈值代码


表 2 中所述的警告和二进制通道阈值设置为默认值。基于系统假设 PGA 增益为 1,VSENSEMAX为 326 V 的相应阈值电 压如表 2 所示。有关如何将阈值转换为相应寄存器值的详细信息,请参阅ADE1202数据手册。

表2. 阈值电压和代码
寄存器 阈值电压(V) 阈值代码(十六进制)
高 低 高 低
BIN_THR 217 115 AA 5A
WARNA_THR 261 261 CC CC
WARNB_THR 174 11 88 5A
WARNC_THR  58 58 2D 2D

识别滤波器代码


对于此二进制输入应用,为二进制通道设置 3 ms 数字滤波,对应的 BIN_FILTER 寄存器配置为 0x0096。为警告通道设置 5 ms 数字滤波,对应的 WARNx_FILTER 寄存器配置为0x80FA。

二进制通道默认禁用,因此 BIN_FILTER 寄存器的 BIN_EN位必须设置为 0x1 以启用此通道。在此例中,二进制通道和警告滤波器已启用。有关如何将滤波器时间转换为相应寄存器值的详细信息,请参阅ADE1202数据手册。

识别电流代码


湿电流可以消除线路上的高压噪声。在此例中,湿电流脉冲振幅为 16 mA,持续时间为 3 ms。因此,PL_HIGH_CODE寄存器和 PL_HIGH_TIME 寄存器分别设置为 0x0050 和0x012C。

PL_LOW_CODE 寄存器设置为 0x001E,因此当脉冲结束时,会有 3 mA 恒定电流流过。请注意,可编程负载块默认禁用。用户必须将 0xC000 写入 PL_EN 寄存器以启用可编程负载块。

可编程负载块有两种工作模式: HIGH_IDLE 和LOW_IDLE。在 LOW_IDLE 模式中,可编程负载由电压阈值触发。HIGH_IDLE 模式建议用于二进制输入通道上的有 效噪声抑制,因为大电流在空闲状态下施加,并且不依赖于电压阈值。ADE1202默认设置为 LOW_IDLE 模式。PL_CTRL 寄存器默认值为 0x000。

LOW_IDLE 模式中使用的阈值由 8 位寄存器 PL_RISE_THR设置。在此例中,PL_RISE_THR 寄存器设置为 0x001E,其对应于 38.4 V。PL_RISE_THR 设置在 HIGH_IDLE 模式中忽略。

为了确保在二进制输入高时产生脉冲电流,必须满足以下条件:

  • BIN_FILTER ≥ 0x3
  • 在 LOW_IDLE 模式中,RISE_THR < BIN_HI_THR
图4. 显示DOUT和负载电流的300 V输入

识别 MOSFET 保护代码


如果在MOSFET上连续施加多个大电流脉冲,高变电站电压和大可编程负载电流(高达51 mA)相结合可能会损坏外部MOSFET。

ADE1202可以准确地估计出MOSFET中耗散的功率。使用测得的输入电压或ADC代码和大电流脉冲持续时间进行MOSFET保护,以估计MOSFET随时间产生的功耗。

设计流程和计算

使用以下步骤确定MOSFET保护模块配置寄存器的正确配置:

  1. 根据MOSFET的最高环境温度或壳温来降额MOSFET SOA。确定降额SOA的工作VDS、漏极电流(ID)和安全脉冲持续时间。
  2. 计算最大能量阈值并将该值写入EGY_MTR_THR寄存器。
  3. 基 于 MOSFET 热时间常数和能量阈值 , 设 置EGY_MTR_CTRL寄存器中的COOLDOWN_DECR位和COOLDOWN_ TIMESTEP位。
  4. 确定超出最大能量阈值时发生的冷却期 ,并 将EGY_MTR_ CTRL寄存器的COOLDOWN_SEC位设置为0x5。
  5. 计算通道输入导致ADC超量程时替换ADC代码的值。EGY_MTR_CTRL寄存器中的OV_SCALE位调高了瞬时累积加法器。
  6. 将计算得出的寄存器值写入相应的寄存器。

有关用于计算每个寄存器值的公式,请参阅ADE1202数据手册。

在此例中,能量计最大阈值 MAX_EGY_THR 设置为0x01CB,这相当于漏极电压为250 V,脉冲电流振幅为16 mA,持续时间为3 ms时,MOSFET中耗散的能量。当达到计算出的阈值时,将触发冷却功能,并开始冷却期(请参阅图5)。持续时间由EGY_MTR_CTRL寄存器中的COOLDOWN_SEC位指定。当器件进入冷却期时,累加器归零。当脉冲电流关闭时,累加器每10 μs递减5项。默认情况下,EGY_MTR_CTRL寄存器设置为0x0505。

当二进制输入电压足够大时,ADC可达到满量程值0xFF。达到此值时,EGY_MTR_CTRL寄存器的OV_SCALE位调高了瞬时累积加法器。四个OV_SCALE系数为1、4、8和16。

可以轮询 EGY_MTR1 或 EGY_MTR2 寄存器来表示MOSFET 中累积的能量。

图5. 限制电流脉冲数的MOSFET保护设置

ADE1202启动

请在启动时、硬件复位后或软件复位后,执行以下操作:

  • 轮 询 INT_STATUS 寄存器。在启动过程中,INT_STATUS 寄存器读取 0xFFFF 。成功启动后,INT_STATUS寄存器的RSTDONE位读取0x0000。将1 写入INT_STATUS寄存器的RSTDONE位(位14)。
  • 确保为剩余配置寄存器设置默认值。

请注意,二进制通道和可编程负载默认关闭。要启用二进制通道和可编程负载电路,请执行以下步骤:

  1. 将0xADE0写入LOCK寄存器的LOCK_KEY位以解锁器件。
  2. 将新寄存器值写入需要更改的配置寄存器。
  3. 将0xADE1写入LOCK寄存器的LOCK_KEY位以锁定器件。ADE1202现在可以开始工作。

作者

Generic_Author_image

Derek Sam