ADALM1000 SMU培训

《模拟对话》2017年12月文章中介绍SMUADALM1000 之后,我们希望开始进行一些小的基本测量。如需参阅之前的ADALM1000文章,请点击 此处

图1. ADALM1000原理图

现在我们开始第一个实验。

主题1:分压和分流

目标

本实验活动的目标是验证电阻网络的分压和分流特性。

背景知识

分压和分流能够简化电路分析任务。分压使我们能够计算串联电阻串上的总电压在任一电阻上的压降。对于图2所示电路,分压公式为:

Equation 1

Equation 2

图2. 分压

分流使我们能够计算并联电阻串上的总电流经过任一电阻的分电流。

图3. 分流

对于图3所示电路,分流公式为:

Equation 3

Equation 4

材料

  • 安装了ALICE 软件的ADALM1000 硬件模块(请参阅本文末尾的注释部分)。
  • 各种电阻:470 Ω、1 kΩ、4.7 kΩ 和1.5 kΩ。

程序

1. 验证分压:

  1. 按照图2 所示构建电路。设置R1 = 4.7 kΩ,R2 = 1.5 kΩ,并使用5 V 固定电源作为电压源VS
  2. 使用ALICE 桌面工具在高阻态模式下利用AWG 通道A 和B测量电压V1 和V2。其余设置对目前而言不重要。在Curves(曲线)下拉菜单中,选择CA-V、CB-V、CA-ICB-I迹线进行显示。或者点击All(全部)以选择所有四种迹线。
    图4. ALICE下拉菜单

    在CA和CB Meas(测量)下拉菜单中,选择-CA-V--CB-V-部分下面的Avg(平均)以显示各通道的平均电压。点击绿色Run(运行)按钮开始测量。值将显示在主网格下方。

    图5. 主网格

    对R1 = R2 = 4.7 kΩ 的情况重复此步骤并记下测量结果。

  3. 使用公式1 和公式2,计算每种情况的电压V1 和V2
  4. 比较步骤1a 和1b 的结果。

2. 验证分流:

  1. 按照图3 所示构建电路。设置R1 = 470 Ω,R2 = 1 kΩ, RS = 470 Ω。
  2. 使用ALICE 桌面工具测量电流IS、I1 和I2。将通道A 发生器输出连接为电压源VS。设置CHA 产生5 V 直流电压。使用通道B 作为电流计,将R1 和R2 的低端连接到通道B,并且将通道B 设置为0 V,以交替测量I1 和I2
    图6. 测量I1和I2

    为显示各通道的平均电流,请选择Meas(测量)菜单-CA-I--CB-I-部分中的Avg(平均)。

    图7. 测量下拉菜单

    对R1 = R2 = 470 Ω 的情况重复此步骤并记下测量结果。

  3. 使用公式3 和公式4,计算电流I1 和I2
  4. 比较步骤2b 和2c 的结果。

问题

  1. 实测输出同计算输出相比如何?请解释为何存在差异。
  2. 对于图8 所示电路,能否应用分流获得I1 和I2 ?请简要说明。
图8. 示例电路

注释

与所有ALM实验室一样,当涉及与ALM1000连接器的连接和配置硬件时,我们使用以下术语。绿色阴影矩形表示与ADALM1000模拟I/O连接器的连接。模拟I/O通道引脚被称为CA和CB。当配置为驱动电压/测量电流时,添加-V,例如CA-V;当配置为驱动电流/测量电压时,添加-I,例如CA-I。当通道配置为高阻态模式以仅测量电压时,添加-H,例如CA-H。

示波器迹线同样按照通道和电压/电流来指称,例如:CA-V和CB-V指电压波形,CA-I和CB-I指电流波形。

对于本文示例,我们使用的是ALICE 1.1版软件。

文件:alice-desktop-1.1-setup.zip。请点击 此处下载。

ALICE桌面软件提供如下功能:

  • 双通道示波器,用于时域显示和电压/ 电流波形分析。
  • 双通道任意波形发生器(AWG) 控制。
  • X 和Y 显示,用于绘制捕捉的电压/ 电流与电压/ 电流数据,以及电压波形直方图。
  • 双通道频谱分析仪,用于频域显示和电压波形分析。
  • 波特图绘图仪和内置扫描发生器的网络分析仪。
  • 阻抗分析仪,用于分析复杂RLC 网络,以及用作RLC 仪和矢量电压表。
  • 一个直流欧姆表相对于已知外部电阻或已知内部50 Ω 电阻测量未知电阻。
  • 使用ADALP2000 模拟器件套件中的AD584 精密2.5 V 基准电压源进行电路板自校准。
  • Alice M1K 电压表。
  • Alice M1K 表源。
  • Alice M1K 桌面工具。
图9. ALICE桌面1.1菜单

欲了解更多信息,请点击 此处

注:需要将ADALM1000连接到您的PC才能使用该软件。

作者

Doug Mercer

Doug Mercer

Doug Mercer 在1977至2009年间一直在ADI公司从事全职工作,最后14年担任ADI公司研究员。ADI公司高速转换器产品系列的30多款标准产品都有他的贡献,AD783就是其中一款。自2009年起,他转而担任ADI公司的兼职顾问研究员,最近主要是作为ADI公司与伦斯勒理工学院的联络人,从事本科生电气工程教育推广和发展方面的工作。