为何在无线产品中选择TigerSHARC处理器
无线基础设施制造商可考虑采用多种方法为第三代无线通信网络(3G)制定基带调制解调器解决方案。不过,TigerSHARC处理器架构可平衡所需 特性,用于满足面临3G部署的所有难题要求。 下一代基带处理设计须考虑较领先的性能同时保持显著的灵活性,不仅适应3G(WCDMA, CDMA, TD-SCDMA)的各种全新CDMA标准,还适应其不可避免的变化和增强特性。
ADI公司的TigerSHARC®处理器架构结合了较高的性能和灵活性,为无线基础设施市场领域内的基带处理和其它应用提供了具高性价比的解决方案。
可提供哪些基带调制解调器解决方案?
传统的基带调制解调器设计和大众想法认为,优质的解决方案架构需包括ASIC和DSP,但现在随着TigerSHARC处理器的出现,这种想法将不 攻自破。 许多白皮书和行业杂志公开了两种分立式基带处理器件,即芯片速率处理和符号速率处理,提供高性价比的解决方案。 主要负责语音通道通信的芯片速率部分,因其具备初步的相关操作,通常由专为此任务设计的硬连线ASIC进行处理。 与数据通道通信相关的信号速率部分,不仅需处理多个通道,还需处理非常高的数据速率通道(高达384 kbps)。 对具有不同的超高数据速率的多个通道进行处理,此任务非常适合可编程DSP提供的性能。 TigerSHARC处理器为基站设计人员提供称之为“负载平衡”的性能。 “负载平衡”指在仅基于TigerSHARC处理器的解决方案中实现基带处理的符号速率和芯片速率部分。 根据给定时间内通道类型曲线,这可以通过从符号速率中移动DSP的处理能力或MIPS至芯片速率处理部分中来实现。
TigerSHARC处理器与其它解决方案的不同之处?
TigerSHARC处理器架构具有较领先的吞吐能力和特殊加速指令集,针对无线基础设施应用进行优化,可减小通道解码的负担。 此项任务一直被视为无法在DSP中经济有效地实现。 TigerSHARC处理器提供特定指令,用于减少与前向纠错Turbo和Viterbi解码方案相关的处理要求。
TigerSHARC®灵活性如何发挥作用?
3G无线基础设施市场领域内的灵活性要求在以上章节已讨论。 还有什么比完全可编程的解决方案更好的方法,用于处理3G不断变化的多种标准? TigerSHARC处理器为用于基带调制解调器软件定义解决方案的核心部分。作为ASIC和其它同类DSP解决方案采用的方法,所有实现过程均在软件内 进行,而非硬件。 TigerSHARC处理器允许基础设施供应商针对轻松实现的软件变更为所有3G标准建立单一的基带处理平台,用于更新功能并加快上市时间。
是否有其它无线基础设施应用适合TigerSHARC处理器?
TigerSHARC处理器还作为RF功率放大器和智能天线阵列等其它应的解决方案引擎。
无线基站架构迅速采用多载波功率放大器(MCPA)技术发挥其在物理尺寸、成本和功耗减少方面的明显优势。 然而,从单载波至多载波功率放大器的移动过程中未解决的问题是对放大器输出中的非线性度进行校正。 将线性化解决方案用于增强放大器的输出,在信号强度和干扰减少方面有明显改进。 当今出现了许多不同的技术。然而,采用自适应预失真或基带预失真视为未来的技术之选。 自适应预失真利用DSP对数字基带实施校正。 ADI公司为TigerSHARC处理器制定了具体的算法和指令,用于显著改善消除性能,同时通过消除其它线性化技术中所用的昂贵RF器件来降低系统成 本。
智能天线阵列,无论是相控或自适应版本,作为3G基础设施的部署技术被广泛接受。 智能天线阵列提供更好的性能,用于增加信噪比和干扰抑制以便整体降噪。 这些特性可转化为较高的数据速率,已被大多数用户采用。 ADI公司制定了特定的算法和指令,用于优化波束选择和波束成形,从而进一步提高智能天线的性能。
结论
因其具备的"负载平衡"性能,较高的内部和外部带宽、大型集成存储器和出色的灵活性,TigerSHARC处理器成为不同寻常的、但极其有效的基带 信号处理解决方案。 对于未来版本的TigerSHARC处理器,我们打算继续朝向降低系统成本和器件数量的方向而努力,同时通过提升时钟速度和扩展指令集增加解决方案的功能 性。