赋能人工智能未来:ADI宣布支持800 VDC数据中心架构

赋能人工智能未来:ADI宣布支持800 VDC数据中心架构

人工智能(AI)的迅速发展开启了高密度计算需求的新时代,而传统电源架构逐渐难以适应这一需求发展。为更好地响应此类需求,Analog Devices, Inc. (ADI)推出创新解决方案,为数据中心下一代800 VDC架构提供有力支持。该系列解决方案包含高可靠性热插拔与一级电源产品,旨在实现安全、高效且智能的配电,精准满足现代AI工厂系统的供电需求。

为何选择800 V架构?

数据中心正从传统的12 V或48 V系统向800 V架构转型,其核心原因是: 实现大规模能效升级。面对AI集群的高功率需求,将电压提升至800 V后,计算集群的密度可实现质的飞跃,机架功率密度甚至能够达到或突破1 MW。

ADI高压与保护业务总经理Todd Sherman表示:“ADI很自豪能够推动800 V高压数据中心架构技术的发展。ADI在热插拔控制器领域处于领先地位,此类产品已成为保护新型AI系统不可或缺的关键组件。”


ADI热插拔控制器:守护大功率系统安全

热插拔控制器IC的核心作用是保护系统免受供电突发变化的威胁,同时确保系统持续稳定运行。在AI工厂中,这类控制器的作用尤为关键——无论是系统启动、发生故障还是进行维护期间,都能有效管理浪涌电流,为高压供电系统筑牢安全防线。

ADI凭借经过验证的芯片技术和高压模拟设计领域的丰富专业经验,在为系统提供关键保护机制领域处于领先地位。

ADI 800 V系列解决方案可助力实现以下核心保障:

  • AI机架的受控上电:在机架插入时有效抑制电流尖峰产生,避免对下游转换器造成损坏。
  • 实时故障检测:支持精密的遥测监控、系统诊断功能,同时保障故障状态下的安全运行。
  • 99.99%的冗余度与强韧性:对于7×24小时不间断运行的AI工厂而言,这一特性是保障系统持续运行的关键。

800 V架构的实际应用

当800 V电源平稳接入机架后,需先通过降压转换为中间电压(通常为48 V或更低),再经局部调压处理,为处理器、GPU及加速器供电。

ADI推出的一级数据中心间电源转换解决方案,预计可实现以下核心性能:

  • 高效电压调节:在高负载工况下,转换效率可达98%以上
  • 数字电源控制与遥测接口:用于NVIDIA智能平台管理
  • 可扩展模块:旨在支持快速演进的机架级架构和功率密度

由此,从电网输入到GPU供电接口,将形成一条高效且监控严密的供电路径,这对于数据中心而言至关重要,毕竟在该场景下,每一度电的消耗、每一毫秒的延迟都影响重大。

携手加速AI时代的发展

AI基础设施是整合硬件与软件的综合系统,通过集成优化的计算、连接、供电、散热技术,结合从云端到边缘的专用软件,可有效提升先进AI系统的部署效率与运行效能。借助这一AI基础设施,企业能够搭建安全可靠的“AI工厂”:在从数据采集、模型训练到大规模推理的整个AI生命周期中,通过实施有效管理,将数据转化为有价值的成果。NVIDIA的800 VDC数据中心电源架构,不仅着眼于当前机架的需求,更致力于确保AI工厂的AI基础设施具备适应未来发展的能力。向高功率架构的转型需要重新设计供电方案,而ADI在这一变革中发挥着关键作用。

ADI的解决方案涵盖机架级热插拔保护、智能高压转换等多个领域,正助力数据中心向800VDC架构转型。这些解决方案具备高可靠性与高能效,能够满足高负载AI工作任务的严苛需求。

随着NVIDIA将其平台拓展至各大云服务提供商,ADI也在为相关底层基础设施的研发提供支持,助力AI的持续发展。

欲了解NVIDIA 800 VDC架构的更多信息,可访问 NVIDIA技术博客
关于ADI的热插拔解决方案,可前往 ADI官网
了解详情

所有商标和注册商标属各自所有人所有。


最新视频 21
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目